• 発行日 2026年6月23日
    • 最終変更日 2026年6月23日
  • 5 分

ソケットセットの総合ガイド:基礎知識から選定ポイントまで

本記事では、ソケットセットの基本概要に加え、その用途や種類について解説し、目的に応じた最適なセットの選び方をご紹介します。

Socket Sets Guide

ソケットセットとは?

ソケットセットは、複数のサイズや種類の締結部品に対応できる柔軟性を備えた、汎用性の高いツールアクセサリーのセットです。主にさまざまなナットやボルトの締結・取り外し作業に使用されます。ソケットセットは通常、複数の交換可能なアタッチメントを収納した、持ち運びに便利なケースやボックス、ポーチにまとめて提供されます。

実際、市場には多種多様な形状・サイズのナット、ボルト、その他の締結部品が存在するため、単一のソケットセット(内容に応じてラチェット&ソケットセットやソケットレンチセットとも呼ばれます)だけで、あらゆるサイズの締結部品に対応できるものはほとんどありません。

一般的に、充実したソケットセットには多くの締結部品に対応するソケットが含まれていますが、すべてのサイズを網羅しているわけではありません。そのため、この種の工具を選定する際には、日常の作業で頻繁に扱うナットやボルトの種類を把握しておくことが重要です。これにより、自分に最適なソケットセット、あるいは複数セットの組み合わせを適切に選ぶことができます。

本記事では、市場で販売されているソケットセットについて、代表的な用途、構成、サイズを概観するとともに、購入検討時に参考となる主要メーカーについてもご紹介します。

ソケットセットの用途

ラチェットとソケットセットは、主にさまざまなサイズや種類の留め具を締め付けたり緩めたりするために使用されます。特に、自動車整備の現場や家庭用ガレージにおいて、プロの整備士やDIY愛好者に広く利用されています。多くの一般的なソケットセットには、乗用車、トラック、バスなどの車両で使用される標準的なナットやボルトのサイズに対応したアタッチメントが含まれています。

利便性と汎用性に優れているだけでなく、ソケットセットは操作性の向上により、難易度の高い作業をより容易に行えます。例えば、次のようなケースが挙げられます。

  • 特に固着したり錆びついたり締結部品を扱う場合でも、十分な種類が揃ったソケットセットが手元にあれば、対象となるナットやボルトの頭部に対して、外側または内側からほぼぴったり適合するソケットを選択することが可能になります。
  • 大半のソケットは、ナットやボルトの頭部を完全に包み込む構造となっており、オープンエンドレンチ(片口レンチ)と比べて、固着したり扱いにくいサイズの締結部品に対しても優れた保持力を発揮し、より大きなトルクをかけることが可能です。
  • また、ソケットを使用しない工具や密着度の低い工具が強い力を加えた際に滑るリスクも低減されます。これにより、指や関節、手首の負傷といった事故の防止につながるほか、工具や対象物の損傷といったコスト面でのリスクも抑えることができます。

ソケットセットの使い方

ソケットセットは簡単に使用でき、ほとんどの場合、同一のレンチやラチェットスパナでサイズの異なるアタッチメントを手間なく迅速に交換できる機能が備わっており、作業効率の向上に寄与します。

ソケットセットは、さまざまなサイズの複数のアタッチメントで構成されており、これらはソケットレンチ(ラチェットスパナとも呼ばれる)や類似の回転工具のハンドルに差し込む、あるいは嵌合させて使用します。これにより、さまざまな形状や寸法のナットやボルトに柔軟に対応できます。また、サイズごとに異なるスパナ、ラチェット、トルクレンチなどを個別に持ち運ぶ必要がないため、作業時の利便性および携帯性が大幅に向上します。

多くの場合、ソケットレンチセットは汎用的なハンドル付き工具を中心に構成されており、通常は少なくとも1本がセットに含まれています(ただし、小型のキットなどでは含まれない場合もあります)。

  • これらの工具の一般的なタイプは、ソケットレンチ本体となるシンプルな回転ハンドルを備えており、通常、先端部にはラチェット機構が組み込まれています。
  • また、先端部には露出した四角形または六角形のドライブポスト(差込角)が設けられており、セットに含まれる各種アタッチメント、すなわちソケットをここに装着して使用します。
  • 対象となる締結部品に適合するサイズのソケットを選択し、ドライブポストの差込部に確実に装着した後、その反対側の端部を、締め付けまたは緩めを行う対象物にかぶせる、あるいは差し込んで使用します。
  • 多くのソケットは、突出したナットやボルトにかぶせて使用するよう設計された「メス型(凹形状)」の開口部を備えています。一方で、セットには「オス型」のソケットが含まれることも多く、これは頭部が凹状になっているナットやボルトに対して使用され、従来のドライバーとねじの関係に近い用途に適しています。

ソケットレンチに搭載されたラチェット機構は、時計回りに動かした際にはナットやボルトを連続的に締め付け(または緩め)ることができ、一方で反時計回りに回すと空転する仕組みになっています。これにより、作業者は可動範囲の限界に達した際や、狭い場所での作業時でも、レンチを持ち上げて掛け直す必要がありません。さらに、ラチェットハンドルに備わった簡単な切替スイッチによって回転方向を反転できるため、締め付け作業と同様の操作性で、留め具の緩め作業も効率的に行えます。

ソケットセットの種類

ソケットセットの主な違いは、対応可能な締結部品(ナットやボルト)のサイズ範囲にあり、一般的なサイズやセット構成については後のセクションで詳しく解説します。

一方で、セットとして入手可能なソケットの種類についても理解しておくことが重要です。代表的なソケットレンチセットの種類には、以下のようなものがあります。

インパクト用ソケットセット

インパクトドライバー用ソケットセットは、基本的な機能は通常のソケットセットと同様ですが、電動工具やエアレンチ(空圧工具)といったパワーツールでの使用を前提として設計されています。

このような高負荷用途に対応するため、インパクトソケットは一般に、クロムモリブデン鋼などのやや柔らかく厚みのある合金で鍛造されており(そのため破損しにくい特性を持ちます)、さらに耐腐食性を高めるためにコーティングや表面処理が施されていることが多いのが特徴です。

インチ規格ソケットセット

インチ規格のソケットセットは、頭部寸法がインチと分数インチで規定された締結部品に対応するために設計されています。これはかつて広く採用されていた規格であり、現在でもSAE規格(Society of Automotive Engineers=米国自動車技術者協会の略)として知られていますが、今日では世界の多くの国・地域ではメートル法が主流となっています。

  • 注:近年ではソケットの開口部(ヘッド側のサイズ)にはメートル法が用いられることが一般的ですが、ソケットをラチェットスパナに接続する差込部(ドライブ角)のサイズは、現在でも常にインチ規格で表記されています(詳細は本記事内の「ソケットセットのサイズ」を参照してください)。

ミリメートル単位で表されるメートル法は、多くの用途においてより高い精度が得られる傾向があると一般的に考えられています。しかしながら、特に古い設備や機械類では、現在でもインチ規格に準拠したナットやボルトが使用されていることは珍しくありません。多くの場合、応急的な対応として、メートル法とインチ規格の近似サイズのソケット(例:5/16インチと8mm、7/8インチと22mmなど)を使用することは可能ですが、これは理想的な方法とは言えません。

両規格の締結部品を扱う可能性がある場合は、それぞれの規格に対応したソケットセットを用意しておくことが望ましいでしょう。あるいは、比較的手頃な価格の製品に多く見られるように、メートル法とインチ規格の両方に対応したサイズを含むソケットセットを選択するのも有効です。

ロングソケットセット

ロングソケットは、通常のソケットよりも全長が長いソケットレンチ用工具です。普通のソケットと比較して、小規模なセットや単体アタッチメントとして提供されることも多く見られます。特に自動車以外の用途では、標準長ソケット一式に加え、使用頻度が比較的低い作業に対応するための限定的なサイズのロングソケットを組み合わせた工具セットが採用されています。

六角ソケットセット

六角ソケットセットは、標準的な六角形状のナットやボルトの頭部に適合するよう設計されたもので、最も一般的に使用されるソケットの種類です。

汎用性が高く、さまざまな用途における多数の留め具に対応できるため、日常的な作業に適しています。また、ナットやボルトに対して6点でしっかりと接触する構造により、締め付けや緩め作業において安定した確実なトルク伝達が可能です。

一部の六角ソケットセット(主に高価格帯の製品)では、ソケット内部の当たり面がわずかに凸状に設計されているものがあります。これにより、より大きなトルクをかけられるとともに、留め具の角部がなめたり丸まったりするリスクを低減できます。

12角ソケットセット

12角ソケットセットは、バイヘックスとも呼ばれ、六角ソケットと同様の原理で機能しますが、ソケット内部の凹形状には2倍の接触面(12面)が設けられている点が特徴です。

12面の接触点により、締結部品との接触位置の自由度が高まり、多くの種類の締結部品に対して迅速かつ容易にソケットを装着できます。さらに、12角ソケットは四角頭のナットやボルトにも対応できる点が特長であり、これらは六角ソケットではどの角度からも適合しません。

一方で、12角ソケットは、力が締結部品頭部の角部に直接かかりやすい構造であるため、過度なトルクを加えた場合には、角がなめたり損傷したりするリスクが高まるというデメリットもあります。

ソケットセットのサイズ

ソケットセットは、メートル規格とインチ規格の双方において、さまざまな種類や寸法の締結部品に対応できるよう、幅広いサイズで提供されています。なお、ソケットのサイズは主に以下の2つの指標で表される点に留意が必要です。

  1. 差込角(ドライブサイズ):ソケットレンチに取り付ける部分のサイズを指し、常にインチ表記で示されます。一般的には、1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、3/4インチ、1インチなどのサイズが用いられます。
  2. ソケットヘッドのサイズ:締結部品にかぶせる、または差し込む側のサイズを指します。通常、差込角が小さいほど対応するソケットヘッドのサイズも小さくなり、逆に差込角が大きいほど、より大きなサイズのソケットヘッドが用いられる傾向があります。

大半のソケットセットは、そのサイズ範囲に基づいて、大きく小径用と大径用の2種類に分類されます。ただし、それぞれのサイズ範囲の上限と下限には一部重複が見られる場合があります。

  • 小径用ソケットセット - 一般的に差込角が1/4インチまたは3/8インチのものが多く、ソケットヘッドのサイズはおおよそ3mm~22mmまで対応します。狭所での作業や、小径の締結部品の調整・取り外し作業に適しています。
  • 大径用ソケットセット - 差込角が3/4インチまたは1インチのものが多く、ソケットヘッドのサイズはおよそ19mm~50mmに対応します。大径の締結部品は締め付けや緩めの際により大きなトルクを必要とし、またそれに耐えられる設計となっているため、こうした用途には大径用ソケットセットが適しています。また、ソケットサイズが大きくなるほど差込角も大きくなる傾向があり、これにより高トルクをより安全に伝達でき、工具の損傷リスクを低減することが可能です。
  • 1/2インチソケットセット - 1/2インチのソケットセットは、「小径用」と「大径用」の中間に位置するサイズ帯に属します。差込角1/2インチは標準的なドライブサイズのちょうど中間にあたり、この規格に対応するソケットヘッドの開口サイズは、メートル法ではおおよそ8mm~32mmの範囲です。

ソケットセットの主なメーカーとブランド

BAHCO(バーコ)ソケットセット

バーコは、スウェーデンで創業された工具メーカーです。現在では欧州全域で知られるハンドツール設計・製造のリーディングブランドの一つとなっており、これまでに調整式スパナ、バイメタルのこぎり刃、人間工学に基づいたドライバーなどの革新的製品を開発してきました。バーコのソケットセットは、高性能な合金鋼を使用した堅牢な構造で知られています。

DeWaltソケットセット

DeWaltは、建設、製造、エンジニアリングなど、世界各地のさまざまな分野において高い評価を受けているハンドツールと電動工具メーカーの一つです。同社のソケットセットも他の製品と同様に、実際の現場で使用するプロによって、過酷な作業環境下で厳格な試験が実施されています。

Wera(ヴェラ)ソケットセット

Weraはドイツの工具ブランドであり、現在の市場において特に革新的なハンドツール設計で高く評価されています。ねじ締結工具やトルク工具を専門としており、Weraのソケットセットも、その耐久性の高さと精密さで広く支持されています。

STANLEY(スタンレー)ソケットセット

Stanleyのソケットセットは、その堅牢性と安定した品質により、趣味用途のユーザーからプロまで幅広く高い評価を受けています。同ブランドは170年以上にわたり、信頼性、革新性、そして優れた費用対効果の代名詞として知られています。

マキタ(Makita)ソケットセット

マキタは日本に本社を置く企業であり、プロの整備士、エンジニア、各種職人にとっては説明不要の存在です。製造技術、性能、安全性の各分野において市場をリードする高い評価を確立しています。マキタのソケットセットも例外ではなく、高品質な合金鋼を使用することで、長寿命、耐久性、耐衝撃性、そして優れた操作性を実現しています。

Gedoreソケットセット

Gedoreは、1919年の創業以来、ドイツを起点に大きく成長を遂げた、ハンドツール分野における世界的リーディングブランドの一つです。Gedoreのソケットセットは、分野の専門家によって設計されており、とりわけ堅牢な構造と高い耐久性で評価されています。

STAHLWILLE(スタビレー)ソケットセット

同じくドイツの主要工具メーカーであり、現在でも自国生産を継続しているSTAHLWILLEは、世界90か国以上に製品を輸出しています。STAHLWILLEのソケットセットは、高品質な合金鋼を使用して製造されており、高い性能と長寿命を実現している点が特長です。

CKソケットセット

CKは、卓越した性能、耐久性、精度、強度の提供を目的として設計されており、その製品開発は複数分野のプロからなる専門チームによって推進されています。CKのソケットセットには、冶金およびハンドツール設計のエンジニアによる知見が反映されており、優れた製造品質と堅牢な表面処理技術にそれが表れています。

Facom(ファコム)ソケットセット

フランスに拠点を置くメーカーであるFacomは、競争力のある価格と高い品質を兼ね備えた製品で知られています。堅実な設計と優れた操作性により、Facomのソケットセットは、プロから家庭用まで幅広く支持されているブランドの一つです。

GearWrench Logo

GEARWRENCH(ギアレンチ)ソケットセット

米国ブランドのGEARWRENCHは、プロの整備士の間で高い評価を受けている工具メーカーであり、特に特許取得の5度送り機構やX-Beamラチェットレンチで広く知られています。GEARWRENCHのソケットセットは、堅牢性、作業スピード、そして使いやすさに優れていることで定評があり、SAE規格およびメートル規格の両方に対応したさまざまな構成で提供されています。

まとめ

このように多様な種類やサイズのソケットセットが市場に揃っているため、特定の作業に最適な製品を選定するのは難しく感じられるかもしれません。しかし、多くのソケットセットは高い汎用性と費用対効果を実現することを目的に設計・提供されています。

日常的に扱う締結部品の種類やサイズがおおよそ把握できていれば、それに適したソケットセットを見つけることは十分可能です。なお、本製品群や関連アクセサリーについてさらに詳しい情報や選定のアドバイスが必要な場合は、RSのサポートチームまでお気軽にお問い合わせください。

よくある質問

ソケットセットは手動工具での使用を前提として設計されており、インパクトレンチなどの電動工具には使用できません。高トルクが加わることで、ソケットがひび割れたり破損したりするおそれがあります。電動工具での使用を検討している場合は、高い負荷に耐えられるよう設計されたインパクトソケットの使用を推奨します。

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。