- 発行日 2023年2月20日
- 最終変更日 2025年3月10日
- 5 分
スペーサー・スタンドオフのガイド
このガイドでは、スペーサーとスタンドオフの種類と使用する理由について解説しています。

スペーサーとスタンドオフは、重要なアクセサリーです。これらは、2つ以上の接合面や部品の間にクリアランスギャップを作るために使用されます。これは、様々な組立品、特にPCBの設置やその他の電気製品の製造において重要です。また、スペーサーを使用することで、部品や材料にねじやボルトを正確に配置することができます。
このガイドは、ネジ用スペーサーをオンラインで選択・購入する際に必要となる基本的な情報を網羅することを目的としています。
このガイドを読みことで、スペーサーの定義やスタンドオフとの技術的な違いを正確に理解できます。
また、様々なスペーサーの用途にどのような素材が広く利用されているか、また、ニーズに合わせて購入するのに最適なスペーサーやスタンドオフはどれかを知ることができます。
スペーサーの機能とは?
ネジスペーサーは、小さな中空のチューブやシリンダーです。スペーサーの使い方は、使用する面とネジやボルトの頭の間にスペーサーを配置する。簡単に言うと、スペーサーを使うことで、ネジやボルトを奥まで入れることができなくなります。
スペーサーの中空の本体は、ねじの軸が表面の素材に入る前に通過するように設計されています。これにより、ねじの頭と下にある材料や部品との間に隙間が保たれ、なおかつねじ穴に適切なトルクをかけることができます。
スペーサーは、隙間を作るだけでなく、ネジやボルトの正確な位置を決めるのにも役立ちます。ほとんどのスペーサーは内側が滑らかで、ネジを締めて所定の位置に固定するまで、自由に回転することができます。
スペーサーは一般的には金属製ですが、作業によっては他の素材を使用する必要があります。非導電性を必要とするスペーサーには、ナイロンがよく使われます。用途によっては、このような理由からインシュレーターと呼ばれることもあります。
スタンドオフの機能とは?
スタンドオフスペーサーは、単にスタンドオフと呼ばれることが多く、標準的なスクリュースペーサーとほぼ同じように機能します。スペーサーとスタンドオフの主な違いは、スタンドオフは両端にもネジが切られているのに対し、スペーサーは一般的にネジが切られていないことです。
このネジには性別があり、オス(突出している)またはメス(内部)のいずれかになることを意味します。利用可能なスタンドオフの性別の組み合わせは、オス-オス、メス-メス、またはオス-メスです。
オス-オススタンドオフは、2つのネジ付き突起があり、どちらの端でも穴にねじ込むことができます。メス-メススタンドオフは、どちらの端でもネジやボルトを受け入れることができます。オス-メスねじ付きスタンドオフは、一方の端で穴にねじ込むことができ、他方の端ではねじが挿入される。
スタンドオフはスペーサーとは異なり、相手の素材に打ち込まれることはなく、ネジを受け入れるためのネジ山もありません。スペーサーはスタンドオフとは異なり、一般的にはネジと下の表面の間のトルク力によってのみ所定の位置に保持されます。
スペーサーやスタンドオフはどのように使われるのか?
スペーサーやスタンドオフは、回路基板やギア、パネル、ドアなどの電子部品を組み立てる際の共通規格になっています。
スタンドオフやスペーサーの最も身近な用途の1つは、コンピュータです。マザーボードのスタンドオフは、ほとんどの場合、PCBとコンピュータのケースやシャーシの間に挿入され、これにより、マザーボードのトレースが他の金属部品や表面に接触することで起こるショート(短絡)を防ぐことができます。また、マザーボードや搭載されている部品の周囲の空気の流れを良くすることで、冷却効率を上げます。
スペーサーは他にも様々な用途で使用されており、特に取り付け金具に多く使用されています。ネジやボルトをより正確に配置し、空気の流れや配線のために適切な隙間を確保するのに役立ちます。また、ボルトスペーサーの中には、ねじ込み式の接続をより強固にする役割を果たすものもあります。
スペーサーやスタンドオフには様々な種類があり、オンラインで注文することができます。用途に合わせて適切な種類を選べば、一般的に安価に購入でき、使い方も簡単です。
これらの部品を選択する際には、主に4つの要素を考慮する必要があります。
- スペーサーまたはスタンドオフの形状(通常は丸型または六角型、四角型の場合もある)
- 本体直径(外幅)
- 体長
- 穴あけ幅またはネジサイズ(内径)
スタンドオフの場合、ネジ部の長さやネジサイズ、両端のネジの性状なども念頭に置く必要があります。以下のセクションでは、スタンドオフスペーサーの形状、サイズ、および材料の基本的なオプションのいくつかを簡単に説明します。
丸型スペーサーは、六角や四角のものに比べて工業的な外観を持たない傾向があるため、取り付け後にスペーサーが見える用途によく使用されます。同様に、美観を向上させるために金属製のスペーサーが好まれることが多いのですが、ナイロンやプラスチック製の丸型スペーサー、真鍮製のスペーサー、アルミニウム製の丸型スペーサーも広く利用されています。同様に、美観を向上させるために金属製のスペーサーが好まれることが多いのですが、ナイロンやプラスチック製の丸型スペーサー、真鍮製のスペーサー、アルミニウム製の丸型スペーサーも広く利用されています。例えば、テレビなどのディスプレイ用金具のボルトやネジには、多くの場合ステンレス製の丸型スペーサーが使用されています。
六角スペーサーは六角形でトルクをかけやすいように側面が平らになっています。一般的に、丸型スペーサーよりも美観が劣るとされているため、目立たない内部用途(パネルの裏やケースの中など)に選ばれることが多い。六角スペーサーよりも六角スタンドオフの方が一般的で、回路基板のアセンブリによく見られます。多くのデバイスのマザーボードの取り付けでは、PCBと外側のケースの間に高さと分離を作るために、ねじ式の六角スペーサーを使用しています。これらは、幅広いサイズとネジゲージで入手可能であり、最も一般的なものとしては、M3スタンドオフ、M4スタンドオフ、M5六角スタンドオフ、M8ネジ付きスタンドオフなどがあります。
スイッチスペーサー
RX8ホイールスペーサーのようなナイロンまたはプラスチック製のスイッチスペーサーは、特定のロータリーパワースイッチシャフトアセンブリに使用できます。このスペーサーは、ロータリースイッチやディマースイッチのウェハーとスクリーンを分離するために使用されます。注意点として、スイッチスペーサーを検索すると、スイッチの周囲やハウジングを壁のくぼみに設置する方法に関連した結果が得られることが多くあります。これは異なるタイプのスペーサーであり、ネジスペーサーやスタンドオフの製品カテゴリーとは関係ありません。
スペーサーの素材にはどんなものがありますか?
スペーサーの素材は金属が圧倒的に多いですが、用途によってはプラスチック製のスペーサーも使われています。
真鍮製のスペーサー
真鍮製のスペーサーは、導電性、非磁性、耐腐食性の素材で、半田付けしてアースを取る必要がある場合によく使用されます。真鍮はスペーサーよりもスタンドオフでよく見られますが、美観上の理由から真鍮スペーサーが好まれることもあります。
真鍮のスタンドオフとスペーサーは、ほとんどのアルミニウム製品よりも重く、より堅牢です。また、亜鉛メッキやニッケルメッキが施されていることもあり、一般的には様々な安価な金属に代わる高品質なものと考えられています。
ステンレス製スペーサー
ステンレススチール製のスペーサーとスタンドオフは、最適な耐食性が重要なアセンブリに広く使用されています。耐食性をさらに高めるために亜鉛メッキが施されることが多く、導電性と非鉄性を持ち、非常に高い強度を備えています。
ステンレススチール製のチューブスペーサーは、長期間にわたって原型をとどめているため、目に見える形での取り付けソリューションとして好まれます。管状のスチール製スペーサーは、同等のアルミニウム製スペーサーよりも重く、耐久性があり、一般的に高価です。
アルミスペーサー
アルミニウムスタンドオフおよびスペーサーは、真鍮やステンレススチールの金属スペーサーチューブに代わる、安価で軽量かつ耐久性のある素材です。広く利用されているスペーサー素材の中でも、アルミスペーサーは重量対強度比が最も高い傾向にあります。また、非磁性であり、高温用途での使用に加えて、絶縁体としても優れた性能を発揮します。
ナイロンスペーサー
ナイロン製のスペーサーやワッシャーは、完全な電気絶縁が必要な場合に最適な選択肢となることが多く、利用可能なすべてのスタンドオフ材料の中で最も優れた非導電性を提供します。また、全体的な強度の割には非常に軽量ですが、高トルクの取り付けではせん断されやすい傾向があります。ナイロンは耐薬品性に優れていますが、時間が経つと水分を吸収する傾向があるため、湿気の多い環境での使用には適していません。
セラミックスペーサー
セラミックスペーサーは、優れた絶縁性を持っています。一般的な電子機器や実装アセンブリではあまり見られませんが、特定の産業や機械環境ではしばしば必要とされます。厳しい温度負荷下での非導電性が必要な場合、セラミックスペーサーが不可欠となることがあります。