- 発行日 2024年5月29日
- 最終変更日 2025年4月21日
- 5 分
電話線ガイド
この電話線ガイドでは、その用途、ケーブルおよびコネクタの種類、仕様、機能、カラーコードについて説明しています。

ジェイ・プロクター、テクニカルサポートチームリーダーによるレビュー (2021年11月)
※翻訳記事になるため、英国ベースの内容が含まれます。
電話線は、システム内の回路を接続するものであり、固定電話やパソコンを通信ネットワークに接続するために使用されます。
電話線は、銅配線などの導電性素材を使用して電磁的にデータを伝送します。外側の絶縁体は通常、PVC(ポリ塩化ビニル)またはPE(ポリエチレン)で作られています。
このガイドでは、電話線について紹介しており、電話線の仕組み、用途、さまざまな種類について説明します。
電話線の用途

電話ケーブルは何に使われているのでしょうか?答えは簡単だと思うかもしれません。もちろん、電話が中心ですが、このケーブルには他にも用途があります。
デジタル回線(xDSL) DSLは、電話線に沿ってデータを送信するために使用されます。DSLはより高い周波数で動作するため、固定電話と並行して利用することができます。DSLの一般的な形態はADSLです。これは非同期デジタル加入者回線の略で、アップロード速度がダウンロード速度より遅いことを指します。ADSLは、企業や家庭にインターネットアクセスを提供するために使用されます。
有線ネットワーク 現在では無線ネットワーク技術が広く普及していますが、オフィス環境やWi-Fiの電波が届きにくい場所などでは、有線ネットワークもまだ利用されています。PC間の高速データ接続を実現するイーサネットケーブルは、大容量のRJ45コネクタを備えた電話ケーブルを改良したものです。
イーサネットケーブルは、LAN(ローカルエリアネットワーク)を構築するために使用されます。モデムがイーサネットケーブルを使ってコンセントに接続されていれば、イーサネットケーブルを電話ジャックに接続することもできます。
電話線の種類
電話線は、内部用、外部用、内部/外部用の3種類に大別されます。外線用の電話線は太く、耐候性に優れているのに対し、内線は柔軟性が高く、さまざまな場所で使用できます。
さらに、以下の2つの違いがあります:
- フラットコードとコイルコード フラットコードは電話機を壁のソケットに接続するもので、コイルコードは受話器を固定電話の本体に接続するためのものです。コイルコードは主電話回線とは別のコネクタを使用し、通常は小型のRJ9またはRJ22を使用します。コイルコードは見た目よりも長く、例えば、1フィートの長さのコイルコードが、伸ばすと6フィートの長さになることもあります。
- ストレートコードとリバースコード ストレートコードは主にデータ用で、リバースコードは音声サービス用です。ストレートコードは、ケーブルの両端でワイヤーとピンの接続が正確に一致しているのが特徴ですが、リバースコードでは、接続の順序が反対側で逆になります。
その他の種類には以下があります:
- RJ11電話ケーブル RJ11電話ケーブルは国際標準規格であり、単一の電話回線を単一の機器に接続するための最良の選択肢です。これは英国をはじめ世界中の家庭や商業施設で使用されています。
- 架空電話線 架空電話線は、屋外で音声、データ、さらにはテレビ信号の伝送に使用される耐久性の高いケーブルです。これらの頑丈なケーブルは電柱に取り付けられ、特に北米と南米で人気があります。
電話線コネクタの種類
回線が目的地に到達したとき、そのコネクタが意図したソケットと互換性があることが重要です。互換性がなければ接続できません。
電話線コネクタには主に2つの種類があります:
英国規格 (BS) 6312
1981年に英国BTが発表したRJの対抗規格は、BTフォンコネクタと呼ばれます。この規格では、ケーブルをしっかりとつかむ四角いジャンクションボックスや延長ボックス、そして不慮の切断を防ぐサイドフックが備わった平らな長方形のBTフォンコネクタが使用されています。後者には431Aと631Aの2種類があります。前者には4本の接続ピンがあり、後者には6本の接続ピンがあります。Wi-Fiが主流になる以前は、モデムのリード線には2本のピンしかないものが一般的でした。
電話延長キットは、ケーブル、ソケット、コネクターを組み合わせて、異なる部屋や敷地の一部に固定電話端末を簡単に追加設置できるようにするものです。また、BTとRJソケットを接続するためのアダプター・ケーブルは、両端に異なるコネクターを備えています。
RJとBS6312のケーブル・ボックスはどちらもスプリッターを備えている場合があり、回線を音声接続とデータ接続に分けることで、スピードの向上と干渉の最小化を実現します。
BT仕様
イギリスでは、BTが一般的に使用される電話ケーブルの仕様を定めており、それはCW1308規格として知られています。BT仕様のケーブルは通常、0.5mmの絶縁銅導体が対になっていますが、その数は2本から200本まで、実にさまざまです。絶縁シースは通常PVCですが、LSF(low smoke and fume)という表記もあります。これは絶縁体の耐火性を意味します。従来のPVCは、燃えたり高温にさらされたりすると、濃い黒煙と有害なハロゲン煙を発生し、火災の初期段階で逃げ出そうとする試みを妨害する可能性があります。LSFはLSOHでもLSZH(低煙ゼロハロゲン)でもない。塩化水素はハロゲン、すなわち塩を生成する化学元素であり、一部のPVCが燃焼または溶融する際に発生するもう一つの危険なガスです。塩化水素を吸い込むと呼吸困難や肺障害を引き起こし、皮膚に触れるとやけどを負います。また水と混ざると塩酸になります。LSOH断熱材は、火災時にガスやハロゲンを発生しません。
この規格のバリエーションであるCW1308Bは、屋外でも屋内でも使用できるように断熱材を強化しています。CW1128はBT電話ケーブルの追加仕様です。これは屋外専用で、地下での使用に適したアーマードモデルがあります。
電話線の「ペア」とは?

この種のケーブルの導体はすべて、絶縁され、色分けされた単位で他の導体と撚り合わされています。撚り線と呼ばれるこの工程を経て、ケーブル内の他のペアと組み合わされます。2対と4対の外線電話ケーブルの違いは、前者には2組の2本の導体が、後者には4組の導体が含まれています。同様に、3対の外線ケーブルには3組の2本の導体が合計6本、10対のケーブルには20本の導体が含まれています。
この撚りは、個々の導体間の干渉(クロストーク)や誘導電流の発生を減らすために行われています。各ペアの撚り線は、電話ソケットでは両方とも必要ですが、一般的に通信機器には複数の接続が必要なため、電話ケーブルには通常、複数のペア導体が含まれています。電話回線を追加できるようにするため、追加分のペアが含まれていることもあります。
芯数
芯とは、ケーブル内の個々の導体を指し、それぞれが異なる形式のデータを伝送します。電話線では、一般的に直径0.3~0.9mmの銅線と、その半分程度の幅の絶縁PVCまたはPEの被覆で作られています。しかし、現在ではアルミニウムとアルミニウム合金が人気を集めています。これらは一般に2倍の大きさです。一般的な電話ケーブルのサイズには、次のようなものがあります。
- 2芯で1ペア
- 4芯で2ペア
- 6芯で3ペア
- 8芯で4ペア
- 10芯で5ペア