- 発行日 2023年2月17日
- 最終変更日 2024年3月25日
- 1 分
アーマードケーブルについてのガイド
この記事では、アーマード・ケーブルやSWAケーブルに関する情報を解説しています。
![](http://res.cloudinary.com/rspoc/image/upload/w_1248,h_180,c_crop,c_fill,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1664363757/RS%20CONTENTFUL/Discovery/Hero%20Banners/001%20Generic%20Banner/SEO_Guide_Banner_New_Template_5120x360px.jpg)
SWAケーブルとは?
SWA(Steel Wire Armoured)ケーブルは、強化された丈夫な電力ケーブルや補助制御ケーブルの一種です。これらのケーブルは、厳しい環境下の電気設備で、最終回路や配電回路として使用されることが多い。
SWAケーブルは、連続的に電流を使用することができる。これは、中央のケーブルに重なるように亜鉛メッキされたスチールが入っているからです。各ケーブルは、XLPE絶縁体で囲まれた複数の銅コア(数はケーブルによって異なる)で構成されています。その後、外側の絶縁体とコアケーブルを保護するために、スチールワイヤーで固定されたPVCベディングの層が設置されます。そして、ケーブル全体を覆うように耐久性のあるPVCコーティングを施し、外層を形成して完成です。
![Armoured Cable](http://media.rs-online.com/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1566493035/F1854003-01.jpg)
アーマード・ケーブルを使用するタイミングは?
アーマード・パワー・ケーブルは、その耐久性により、過酷で潜在的な危険の存在する環境での使用に最適です。このケーブルは、途切れない電気接続を提供するように設計されており、保護機能が強化されているため、電力損失のリスクを低減することができます。そのため、これらのケーブルは、交通量が多く、ゴミによる干渉のリスクがあり、表面が粗い場所等に設置場所がある用途に最適です。
では、アーマード・ケーブルは何に使われているのでしょうか?鋼線アーマード・ケーブルの用途は以下の通りです。
- 地下ケーブルシステム
- 製造業・工場
- 建設・建築現場
- 電車の線路沿いなどの輸送
- 発電所
- 屋外またはリスクの高いワークショップ
- ケーブルダクト
どのような種類のアーマード・ケーブルがあるのか?
アーマード・ケーブルは、一般的に単一の標準ケーブルです。その代わりに、芯数、ケーブル長、全体の直径など、ケーブルのサイズに関するバリエーションがあります。
各ケーブルは亜鉛メッキ鋼線のアーマーケーブルですが、外被はタイプによって異なります。最も一般的なオプションはPVCシースとLSZH(Low Smoke Zero Halogen)シースがあります。
SWAケーブルに適用される規格は?
高品質で信頼性の高いSWAケーブルは、過酷な環境や用途で主電源の電気接続を保護し、維持するために不可欠です。
SWAケーブルを購入する際には、必要な認証を確認する必要があります。例えばイギリスではBS5467規格のBASEC認証を受けた製品を使用する必要があります。BASEC(British Approvals Service for Cables)は、総合的な試験を行い、厳しいコンプライアンス基準を満たした製品に認証を与えている。BS5467は、EPRまたはXLPEの絶縁体とPVCシースの低電圧SWAケーブルに適用されます。これは、ケーブルが試験と構造に関する英国規格を満たしていることを意味します。
規格は国際的に異なる場合がありますので、お客様の要件に合った正しい規格とアーマード・ケーブルの仕様を必ず再確認してください。
アーマード・ケーブル・グランドの選び方は?
スチールワイヤーアーマードケーブルは、様々な用途に合わせて、様々な直径とコアサイズが用意されています。それぞれのサイズには、対応するSWAケーブルグランドサイズに合わせて設置する必要があります。適切なアーマードケーブルコネクターを選択することは、確実なフィット感と信頼性の高い接続を確保するために重要です。
このSWAケーブルグランドサイズチャートは、お客様の要件に適したグランドを選択するのに役立ちます。
![Armoured Cable Gland Size](https://res.cloudinary.com/rspoc/image/upload/f_auto/q_auto/v1675991966/RS%20CONTENTFUL/Japan/JP%20Guide/JP-46447-Cable_Size.jpg)
アーマード・ケーブル・グランドを装着するには?
アーマードパワーケーブルは、グランド端子に不必要な負荷をかけないよう、適切に支持する必要があります。また、適切な支持を行うことで、ケーブルの重量による損傷を防ぐことができます。
エンクロージャーに接続されているケーブルを扱う際には、特に注意が必要です。このようなタイプの接続では、機械的強度と電気的導通の両方を確保する必要があるため、適切なグランドを使用してアーマーリングを終了させる必要があります。金属製の筐体の場合は、電気的な連続性を保つために、真鍮製のアースタグを筐体にボルトで固定することを推奨します。
SWAグランドの取り付けやアーマードケーブルの終端処理を行う際は、必ずメーカーのガイドラインに従ってください。
![](http://res.cloudinary.com/rspoc/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1675991965/RS%20CONTENTFUL/Japan/JP%20Guide/JP-46447-Guide.jpg)
ケーブルグランドガイドでは、作業に最適なグランドを選択するために必要な情報を網羅しています。
アーマード・ケーブルを正しく敷設するには?
アーマード・ケーブルを地中に敷設する際には、損傷や妨害の可能性を避けるために、十分な深さでケーブルを敷設する必要があります。それができない場合は、地中に直接埋設する深さを増やすか、セキュリティ向上のために追加の保護を施すことを検討してください。
BS7671規格では、最小の深さは決められていませんが、以下の点を確認することが重要です。電気ケーブルを確保することが重要です。一般的には、地下450mmの深さに設置することが推奨されています。他に使用される可能性が高い場所では、600mmが推奨されます。
地面に直接設置する場合は、シースや絶縁体の損傷を防ぐために、ケーブルの周囲に砂を敷いてください。また、ケーブルが下に存在することを示すために、電気警告テープを砂の上に設置する必要があります。逆に、ケーブルをパイプの中に設置する場合は、水の浸入を防ぐために水密性を確保する必要があります。
また、SWAは、アーマーリングが保護導体として使用されているかどうかにかかわらず、常にアースが取られていなければならないことにも注意が必要です。これにより、ADS(Automatic Disconnection of Supply)の要件が確実に満たされます。効果的にアースが取られていないケーブルで障害が発生した場合、危険なリスクをもたらす可能性があるため、この重要性をしっかり認識してください。
また、設置後には必ず資格を持った電気工事士によるテストを実施してください。これにより、安全性とコンプライアンスを確保することができます。
![Cable Cutters](http://media.rs-online.com/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1601572954/F5416898-04.jpg)
アーマード・ケーブルの切り方は?
アーマード・ケーブルを切断するには、いくつかの異なるツールがあります。最も良いのは、専用のケーブルカッターを使用することです。サイドカッターやハクソーでも代用できますが、可能な限りケーブルカッターの使用をお勧めします。
ケーブルカッターを安全かつ効率的に使用するための手順をご紹介する
- 必要なケーブルの長さを正確に測定し、切断箇所に外被をマークする
- カッターの刃の深さを調整して、アーマーを切り抜くのに適した深さにする
- カッターのワイヤーガイドにケーブルをセットし、マーキングされた切断箇所に合わせて固定する
- 慎重に切り込みを入れる
- 切ったケーブルをカッターから外す
必要なアーマードケーブルのサイズは?
アーマード・ケーブルは、用途に応じて様々なサイズがあります。必要なケーブルのサイズは、以下のような様々な要因によって決まります。
- 設置環境
- 必要な長さ
- 定格電流(アンペア)
- 典型的な条件
- 国内または産業用の場所
サイズは、主ないくつかの異なる寸法を指すこともあります。
- 長さ(m)
- 直径(mm)
- グランドサイズ
- 全体寸法
用途に最適なアーマードケーブルのサイズを理解することは、検討すべき多くの重要事項を決定する上で非常に重要です。
アーマードケーブルは湿った環境や水浸しの環境に適しているか?
屋外に設置する場合は、IP規格に準拠したケーブルとグランドが不可欠です。また、湿っていたり、水浸しになっていたり、汚れやほこりが侵入する可能性がある環境でも同じことが言えます。接続部には適切なIP規格を採用し、ケーブルは可能な限り外部からの有害な影響を最小限に抑えるように設置する必要があります。
SWAケーブルはどこまで曲げられるか?
SWA装甲ケーブルは、用途や環境によっては、設置の際に輪郭や角、穴などに沿って曲げて収める必要があります。しかし、重量と剛性があるため、曲げる際には注意が必要です。そのため、アーマード・ケーブルは地中で使用されたり、ケーブル・クリートを使用して長くまっすぐに固定されることが多い。
アーマードケーブルは、全体の直径に応じて曲げ半径が決められています。この最小曲げ半径よりも小さい半径でケーブルを曲げてはいけません。最小曲げ半径は、タイプに応じて、通常、直径の6倍または8倍になります。ケーブルの最小内部曲げ半径を超えないようにするために、設置前に必ずメーカーの説明書を確認してください。