- 発行日 2025年7月24日
- 最終変更日 2025年7月24日
- 5 分
防塵ガイド
粉塵排出は工場や作業場を清潔で安全に保ち、粉塵にさらされることによる健康被害を防ぎます。本記事では、防塵の重要性、機器の種類、用途について説明します。

ピーター・ケンドール(テクニカルサポートエンジニア)のレビュー(2025年1月)
防塵は、工場や作業環境を清潔で安全に保つための方法です。防塵装置は、空気中または表面からほこりや粒子状物質を除去します。防塵はは法律で義務付けられている場合もあります。防塵とは何か、なぜ防塵が重要なのか、そして職場の安全性を保つために使用できる防塵機器について紹介します。
防塵とは?
製造業は、汚れや粉塵が発生しやすい業種です。材料の切断、成形、研磨などの作業によって粉塵が発生します。これらの粉塵は有害であるだけでなく、可燃性や爆発性を持つ可能性もあります。そのため、粉じん障害防止規則では、粉塵を除去する設備の基準や管理方法に関する規則が定められています。
粉塵除去とは、作業場の安全を守るために、粉塵を自動的に除去するプロセスです。
なぜ防塵が重要ですか?
防塵装置を設置することで、空気中の粉塵の量が減少します。これにより、作業員が有害物質を吸い込むリスクが低くなります。
木材の切断作業で発生する粉塵は、咳、胸の圧迫感、喘鳴などの症状を引き起こす可能性があります。そのため、木材粉塵の除去はとても重要なのです。粉塵への長期的な曝露は、喘息や肺炎とも関連しています。また、粉塵は慢性閉塞性肺疾患や肺がんの発症にも関係しています。さらに、粉塵は爆発性を持つため、大気中に蓄積されると粉塵爆発を引き起こす重大な安全リスクとなります。
粉塵には生産面でのデメリットもあります。機械や工具に粉塵が蓄積すると、機能に支障をきたす可能性があります。粉塵は細かいため、精密な部品の内部に入り込み、トラブルを引き起こすことがあります。これにより、機械の過熱やその他の問題が発生し、稼働停止につながることもあります。また、粉塵は製品の仕上がり品質にも悪影響を与える可能性があります。
防塵装置の仕組み。通常、粉塵除去装置は、粉塵を捕捉し分離するフィルターを通して空気を吸い込むことで機能します。その後、装置は浄化された空気を再循環させます。
粉じん障害防止規則
「粉じん障害防止規則」は、労働安全衛生法の一環として制定された法律で、建設現場や工場などで働く労働者を粉じんによる健康被害から守ることを目的としています。粉じんを長期間吸い続けると、息切れや動悸といった症状が現れることがあります。さらに、肺に粉じんが蓄積されると「じん肺」という病気を発症するおそれがあり、これは現在の医学でも完治が難しいとされています。
このため、粉じん障害防止規則では、以下のような対策が義務付けられています:
- 粉じんの発生を抑えるための設備や作業方法の導入
- 防じんマスクなどの呼吸用保護具の使用
- 粉じん作業に従事する労働者への特別教育
- 作業者が休憩できる専用の設備の設置
- 作業場の定期的な清掃と環境測定
作業場の粉塵除去
作業場を設置する際には、粉塵をどのように除去するかを考えることが重要です。予算の一部は、業務用または木工用の集塵装置に充てる必要があります。
作業場での集塵を可能にする高品質な集塵装置が、市場には数多く存在します。これらの装置は、粉塵やゴミを自動的に除去し、作業場の空気の質を維持しながら、あなたが作業に集中できるようにしてくれます。
木工用防塵
木工、木工旋盤、建具、キャビネット製作などの企業は、木工用防塵装置に投資する必要があります。なぜなら、木工機械は通常、作業中に大量の粉塵を発生させるからです。木工用防塵装置は、安定した気流を提供し、清掃やメンテナンスが容易で、大量の粉塵を収集できる能力が求められます。また、必要に応じてさまざまな機械に接続できるよう、移動が簡単で、複数の吸入口サイズに対応できることも重要です。
作業場の掃除機には、ホースを工具に接続することで、防塵機としても使用できます。一方、大型の空気清浄装置は、作業場全体の空気を浄化します。モーターとファンで空気を濾過システムに通し、埃を集めて作業環境から安全に取り除きます。旋盤やバンドソーを備えた大規模な木工作業場では、中央集塵装置が必要になる場合があります。
業務用防塵
工業や製造業における防塵装置は、爆発を防ぎ、きれいな空気を循環させます。業務施設向けの市場には、さまざまな種類の防塵機があります。
防塵機器
製造現場や作業所向けの防塵機器には、以下のような種類があります:
- 集塵機: 集塵機は工業用粉塵抽出機です。設置面積が大きく、フィルター装置を使用して空気中の粒子状物質を捕捉します。集塵機には、天井ダクト、吸引フード、ブロアがあります。
- エアフィルター: 作業場用のエアフィルターは、壁や天井に取り付けるタイプや、据え置き型があります。これらは、目立たず静かに空気を浄化し続けます。
- 木くずや大型粉塵用の集塵機: これらの集塵機は、バンドソー、テーブルソー、プレーナーなどから発生する木くずや大きな粉塵を除去するために設計されています。
- 微細粉塵用の集塵機: これらの機器は、研磨機と一緒に使用するのに適しており、大気中の非常に細かい粉塵をろ過します。
- バキューム式集塵機: 木工から発生する大量の廃材に対応でき、作業場で専用の木材切断機と組み合わせて使用するのに適しています。
- 電動工具用集塵機: 小型で持ち運び可能なバキューム式集塵機で、掃除機に似た構造をしており、微細な粉塵の除去に適しています。
集塵機付きサンダー
研磨作業を行う場合、最近の多くのサンダーには、作業を散らかさずに済むよう、内蔵の集塵機構やダストカートリッジが備わっています。あるいは、サンダーをホースで電動工具用集塵機に接続することも可能です。電動工具用集塵機は、研磨時に発生する粉塵を効率よく捕集できるように設計されているため、作業環境を清潔かつ粉塵のない状態に保つのに最適な選択肢です。
研削粉塵の集塵
研削加工では常に多くの粉塵や破片が発生します。粉塵が蓄積する前に、ダストシュラウド、集塵ホース、集塵バキュームを使って、研削盤から粉塵を集めることができます。
防塵の用途と分類
防塵の用途には、大型の生産施設から趣味の工房まで、粉塵にさらされる可能性のあるあらゆる場所に及びます。
集塵機は大きく分けて、「風量型(低圧型)」と「高圧型」の2種類があります。さらに、集塵方式によって分類すると、工業と業務用途で一般的に使用されているのは、「サイクロン式」、「スクラバー式」、「バグフィルター式」、「電気集塵式」の4種類です。
RSでは、防塵機器のほか、さまざまな電動工具も取り扱っています。