- 発行日 2025年6月26日
- 最終変更日 2025年6月26日
- 5 分
ねじ切りガイド
金属の表面にねじを使用する為のらせん状の溝を作るために、ねじ切りを行います。この記事では、ねじ切り方法、工具の種類、ねじ切りの用途などについて説明します。
ねじ切りは、幅広い産業や家庭で使用される一般的な締結を作る金属加工技術です。
ねじ切りとタップの違いは何ですか?金属ねじには、外ねじと内ねじ(雄ねじまたは雌ねじ)があります。ねじ切りでは、金型を使って固い棒の外周にねじ山を作ります。タップは、タッピングツールを使って穴の内側にねじ山を作ります。ねじ切りに様々な金属が使用されますが、高速度鋼と炭素鋼が一般的です。
ねじ切り、ねじ切り工具、その一般的な用途について詳しく知るには、続きをお読みください。
ねじ切りとは?
ねじ切りは、金属の表面に(またはその内側に)らせん状の溝(ねじ穴またはねじ部)を作ることです。これにより、同様のねじ山を持つ他の部品と固定することができます。ねじ山の形状はさまざまですが、ねじ山を作る際にはいくつかの原則を考慮する必要があります。
- ねじ山が内ねじか外ねじか。穴の内側に加工する場合、ねじ山は「めねじ」と呼ばれます。棒の外周に加工する場合は、「おねじ」と呼ばれます。
- ねじ山の形状。ねじ山は、理想的な形状で作成されるべきですが、実際に作成されるねじ山には誤差が含まれます。
- ねじ山のピッチ。このピッチは、隣り合うねじ山同士の距離です。ピッチは加工物の高さに比例して大きくなります。ねじ山が1つだけだと仮定すると、ピッチはねじの1回転あたりの移動量を表します。
- ねじの方向。ねじは、時計回りに締まる場合は右ねじ、反時計回りに締まる場合は左ねじと呼ばれます。大半のねじは右ねじです。
ねじ切り工具
ねじ切りにはどんな工具を使うのですか?ねじ切り工具には、タップやダイスなどいくつかの種類があります。タップとダイスのセットはどのように使いますか?
タップとダイス
タップとダイス、ねじ切りタップ、ダイスホルダー、ダイスナットは、ねじ切りに一般的に使用される工具です。タップとダイスは、18世紀から19世紀にかけて、輸送、繊維、防衛などの産業で脚光を浴びるようになりました。
タップとダイスの用途
タップはナットやソケットのような内ねじ部分を作り、ダイスはねじやボルト(外ねじ部分)を作るのに使われます。タップとダイスは、既存のねじ山の再ねじ切りにも使用できます。
タップとダイスのセットの使い方、ねじ穴を開ける方法、ねじ切り方法について説明します。
タップを使う場合、まず穴を開けます。タップのタップ下穴径寸法表を使えば、穴に合ったドリルビットを選ぶことができます。穴を開けたら、タップの四角い部分をタップホルダーにセットします。タップの先端を穴に入れます。タップは穴に対してできるだけ垂直になるようにします。押し下げながらタップを回します。タップは穴の側面にねじ山を切り始めます。3回転させたら、タップを逆方向に4分の3回転させ、切りくずが穴から排出されるようにします。
ダイスも同様の働きをしますが、穴ではなく、シリンダーやロッドに使用します。ダイスを使用する場合、ダイスのその呼び寸法はシリンダーと同じである必要があります。ねじ切りにタップとダイスを使用する場合、切削油剤を使用することで、加工がスムーズになり、工具の摩耗も少なくなります。
ねじ切りタップ
タップは「ねじ切りタップ」とも呼ばれ、さまざまな形状があります。作業に適したねじ切りタップを選ぶことが重要です。ねじ切りタップの種類には、プラグタップ、テーパータップ、スパイラルタップ、ポイントタップ、底付きタップなどがあります。一方、テーパータップは、その名の通り、タップに沿ってテーパが付いているのが特徴です。
テーパータップは通常、ねじ切り開始時に使用されます。プラグタップは、標準的なテーパタップよりもテーパが短く、直径が大きいのが特徴です。スパイラルタップは、柔らかい材料に適しており、そのらせん状のエッジは、ワークから切り屑を取り除くのに役立ちます。ポイントタップも同様の機能を果たしますが、硬い材料に適しています。先端が尖っており、工具の長さ方向にらせん状の溝が走っているのが特徴です。
ダイスホルダー
ダイスホルダーはダイストックとも呼ばれ、ロッド、シリンダー、パイプにねじ切り時にダイをはめ込み、回転させるための筒状の部品です。ダイホルダーは、長持ちするように頑丈な素材で作られており、さまざまなサイズがあり、グリップを補助するための特別なハンドルが付いています。ダイスストックを使用することで、ねじ切り時にダイスが必要な位置に正確に配置されます。これにより、正確なねじ切りを行うことができます。
ダイスナット
ダイスナットは、損傷したねじ山を研削する際に使用されます。四角形や六角形のナットのような形をしています。ダイナットはさまざまなサイズ、種類、ねじ山があり、スパナで操作することができます。
他のねじ切り工具
その他のねじ切り工具には、ねじ切りインサート、ねじ切り補修セット、リコイルねじドライバなどがあります。ねじ切りインサートは、さまざまな材料に耐久性と耐摩耗性のあるねじ切りを行えます。ねじ山修理セットは、摩耗したり切れたりしたねじ山を修理するのに必要な工具を提供します。
リコイルねじドライバ
リコイルねじドライバは、電気ボックスの磨耗または損傷したねじ山を修理するための最適なハンドツールです。人間工学に基づいて設計されており、継手、パネル、スイッチボックス、電線管ボックスのねじ切り直しに使用できます。
ねじ切り用途
ねじは、世界で最も多く加工され、使用されている部品のひとつです。製造業や建設業だけでなく、ねじは重要な締結方法として広く普及している重要なものです。ボルトやナットなどのねじ山付き締結部品、パイプ用ねじシール、金属、グラスファイバー、木材などの材料を接合するためのねじなど、様々な用途があります。
ねじの設計と製造における技術革新は続いています。これらの技術革新は、ねじの性能と信頼性を向上させる高度な材料と製造技術が利用できるようになるにつれて、さらに発展していくでしょう。
ねじ切り工具をお探しですか?RSのねじ切りタップとダイスセットをご覧ください。