- 発行日 2024年2月26日
- 最終変更日 2026年6月9日
- 5 分
FA機器とは?種類・分類から導入メリットと注意点まで
FA機器は、工場の生産工程や搬送・検査などを自動化するために使われる機器です。本記事では、FA機器の概要や主な種類、機能別の分類、導入メリット、注意点について解説します。

FA機器とは?
FA機器とは、工場の生産工程や搬送・検査などの工程を自動化するために使われる機器の総称です。具体的には、ロボットアーム、搬送装置、画像検査装置、センサ、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)などが含まれます。
こうした機器を工程に合わせて選定・配置し、互いに連携させることで、工程全体を効率よく自動化できます。FA機器は、人が行っていた作業を機械に置き換えることで、生産効率の向上、品質の安定化、人手不足への対応などに役立ちます。
FA機器の分類
FA機器の分類は、機能別に見ると、代表的には操作・制御・駆動・検出・表示の5種類に分けられます。ここでは、主なFA機器の種類をこの5つの機能に分けて、それぞれの役割について説明します。
操作
作業者が設備に指示を出すための機器や操作部は、「操作」に分類されます。スイッチ、ボタン、レバー、タッチパネルなどが該当し、設備や機器の起動・停止、運転条件の設定変更などを行うために使われます。
操作の仕組みは、身近な機器を例にすると分かりやすくなります。例えば、自動販売機では、商品選択ボタンを押すと、入力に応じて商品が排出されます。工場の設備でも、スイッチやタッチパネルを使って、生産設備に起動・停止や条件変更の指示を出します。
例えば、工作機械では、操作パネルのボタンやタッチパネルを使って加工条件を設定したり、装置の起動・停止を行ったりします。これにより、装置は設定された条件に従って動作します。
制御
制御では、入力された信号や設定条件に応じて、装置の動作を判断・調整します。工場の設備では、センサや操作部からの信号をもとに、モータの起動・停止や搬送タイミングなどを制御します。
例えば、搬送ラインでは、センサが製品の位置を検出すると、その信号をもとにコンベアの起動・停止や動作タイミングを調整します。これにより、製品を次の工程へ適切に送ることができます。
駆動
駆動では、制御信号に基づいてモータや電磁弁などを動かします。また、ヒーターなどの加熱機器も、制御信号に応じて出力を調整します。こうした機器は、回転や開閉、加熱などを担い、設備の動作を支えます。
また、外からは大きな動きが見えない設備でも、内部ではモータやバルブなどが連携して動いています。
検出
検出では、センサや画像処理装置・画像検査装置などを使って、設備や製品の状態を把握します。
これらの検出機器は、生産ラインの効率化や安全確保に欠かせません。例えば、製品が正しい位置にあるかを確認したり、搬送ラインやモータが適切な速度で動作しているかを監視したりします。
センサは、温度、湿度、圧力、距離など、さまざまな状態や変化を検出します。こうした情報は、設備の動作状況を把握し、適切に制御するために使われます。
例えば、自動販売機の温度制御では、温度センサが内部の温度を監視し、その情報を基に冷却や加熱が行われます。
一方、画像処理装置や画像検査装置は、カメラで撮影した画像を解析し、特定の対象や状態を検出します。人の目では見落としやすい欠陥や位置ずれも検出できるため、製品の外観検査や、ロボットが対象物の位置を認識する用途などに使われます。
表示
表示装置は、生産設備の状態を視覚的に伝えるための機器です。ランプ、表示灯、タッチパネル上の状態表示やエラー表示などがあり、設備が正常に動作しているか、異常が発生していないかを作業者に知らせます。
作業者が設備の状態をすぐに確認できることは、生産ラインの効率的な運用だけでなく、安全確保にも関わります。例えば、表示が分かりにくいと、動作中の装置を停止中と誤認したり、異常に気付くのが遅れたりする可能性があります。
FA機器を導入するメリット
FA機器を導入するメリットには、省人化や作業負荷の軽減、生産性の向上、品質の安定化などがあります。
ここでは、それぞれのメリットについて説明します。
省人化・作業負荷の軽減
FA機器の導入は、生産効率の向上に加え、省人化や作業負荷の軽減にもつながります。具体的には、一部の作業を自動化することで、人が直接作業する時間を減らせます。
例えば、複数人で対応していた工程の一部を、FA機器で自動化することで、より少ない人数で運用できる場合があります。少ない人数で同じ工程を運用できれば、人手不足への対応や作業者の負担軽減につながり、長期的には全体のコストを抑えやすくなります。
生産性向上
FA機器は、特定の作業を自動化して作業時間を短縮したり、処理量を増やしたりすることで、生産ライン全体の生産性向上につながります。これにより、限られた人員でも生産量を確保しやすくなります。
定型的な作業や繰り返し作業を一部自動化できれば、作業者の負担を軽減し、より付加価値の高い業務に集中しやすくなります。さらに、FA機器によって作業の精度や再現性を高めることで、不良やばらつきの抑制にもつながります。
また、工程によっては、FA機器の導入により人の関与を減らした運用が可能になる場合もあります。こうした取り組みは、生産ライン全体の稼働効率を高めるうえでも役立ちます
品質の安定化
FA機器の導入は、製造現場における品質のばらつきを抑える手段の一つです。
製造過程では、作業者による確認漏れや作業手順のばらつきが、品質が安定しない原因になることがあります。
人的ミスを完全になくすことは難しいものの、FA機器を活用して作業の一部を自動化することで、ミスの発生リスクを減らせます。
また、FA機器を活用した設備は、設定された条件で作業を繰り返せるため、作業ごとの差が出にくくなります。人手による作業が減ることで、作業ミスによる品質低下のリスクが軽減され、品質を安定させやすくなります。
FA機器を導入する際の注意点
FA機器の導入には、生産性の向上や人手不足への対応など、多くのメリットがあります。一方で、導入効果を十分に得るには、費用や運用体制、保守対応、故障時の対応などをあらかじめ検討しておくことが重要です。
ここでは、FA機器を導入する際に注意したいポイントについて説明します。
コストがかかる
まず、初期投資としてFA機器自体の購入費用に加え、設置工事やシステム構築にかかる費用が発生します。費用はFA機器の種類や規模によって異なりますが、複数の設備を組み合わせるような大規模な設備構成では数千万円〜数億円になることもあります。また、FA機器は一度購入すれば終わりではなく、定期的なメンテナンスや点検、修理などが必要になるため、維持費も考慮する必要があります。
さらに、導入後の運用には、設備の操作や保守に関する知識を持つ人材が必要です。そのため、既存の従業員への教育が必要になる場合や、外部から専門人材を確保する場合があります。こうした人材確保や教育にかかる費用も、FA機器の導入時に発生するコストとして見込んでおくことが重要です。
故障のリスクがある
FA機器に故障が発生した場合でも、早期に対応できれば影響を抑えやすくなります。
一方で、故障の内容が複雑な場合は、復旧までに時間がかかり、生産に大きな影響が出ることもあります。場合によっては、生産ラインの停止につながる可能性もあります。
故障が発生した際は、まず社内の保全担当者や生産技術部門が、対応可能な範囲で状況確認や応急対応を行います。早期に対応することで、影響の拡大を防ぎ、停止時間や修理費用を抑えられる場合があります。
ただし、大規模な故障や専門的な対応が必要な故障では、メーカーや専門業者に修理を依頼する必要があります。復旧には時間と費用がかかる場合があるため、生産停止のリスクも含めて、保守体制や復旧手順を事前に整えておくことが重要です。
まとめ
FA機器とは、工場の生産工程や搬送・検査などを自動化するために使われる機器の総称です。FA機器には、産業用ロボットやPLC(Programmable Logic Controller:プログラマブルロジックコントローラ)、HMI(Human Machine Interface:人と機械をつなぐインターフェース)、センサ、モータコントローラなどがあります。
これらのFA機器を活用することで、生産プロセスの効率化や作業負荷の軽減、コストの抑制、品質の安定化につながります。
また、FA機器による自動化は、高い精度や再現性が求められる作業や、危険を伴う作業にも役立ちます。工場の自動化を進めるうえで、FA機器は今後も重要な役割を担うでしょう。