• 発行日 2023年8月28日
    • 最終変更日 2025年5月26日
  • 5

ファクトリー・オートメーションとは?導入するメリットやデメリット、実現のための手順について詳しく解説!

ファクトリー・オートメーションは、現代の製造業界において技術革新をもたらし、現場の効率性や品質の向上を期待できることから、導入を開始している企業が増えてきています。当記事では、ファクトリー・オートメーションに関するメリットやデメリット、実現のための手順について解説していきます。

head banner

ファクトリー・オートメーションとは?

ファクトリー・オートメーションとは、自動化技術を用いて製造プロセスを自動化することで、製造効率の向上や生産コストの削減を図る取り組みです。

機械やロボットは組み立て、搬送、検査、包装などの作業を担当し、繰り返し作業や危険な作業を安全かつ高速に処理ができます。

そのため、人の労力や介入を最小限に抑えながら、効率的で正確な生産が可能となります。

ファクトリー・オートメーションのメリット

ファクトリー・オートメーションを活用することのメリットは、次のようなことが挙げられます。

人件費の削減につながる

機械やロボットによる自動化によって、高速かつ正確な作業を24時間365日で続けることができるため、人の労働力を必要最低限に抑えることが可能です。

長い目でみると、初期投資でかけた金額以上に人件費の削減ができるでしょう。

生産品質が向上する

機械やロボットは、正確で一貫性のある動作を実行するため、ヒューマンエラーや変動性の排除が可能です。これにより、製品の組み立てや加工、検査などのプロセスでの品質のばらつきを最小限に抑えることができます。

また、ビジョンシステムやセンサーを使用した高度な検査や品質管理システムを組み込むこともできます。製品の外観や寸法を自動的に検査し、不良品を早期に検知することが可能となります。

生産効率が向上する

ことができます。人の手に比べて機械の作業速度は一定であり、疲労やミスが生じることがありません。

繰り返しの単純な作業や重労働を機械に任せることで、労働者はより高度な仕事に集中でき、自動化による生産プロセスの効率化や品質の向上により、不良品や廃棄物の削減効果も期待できます。

安全性が確保できる

人の手で作業をするとなると、ケガや健康への影響は避けられません。重たい物の運搬、騒音の中での作業、室温の高低が激しい環境での作業などは、特に負担になってしまうでしょう。また、扱っている機械の故障によってケガをする恐れも考えられます。

一方、機械やロボットが作業を行うことで、人が常時作業場にいる必要がなく、ケガや健康への影響はゼロに近づけることが可能です。

ファクトリー・オートメーションのデメリット

ファクトリー・オートメーションを導入することでのメリットがある一方で、デメリットもあります。

初期投資にコストがかかる

自動化システムや機械、ロボットの導入には高額な費用がかかり、導入に伴う設備の改装や教育・トレーニングのための費用も考える必要があります。

導入に際しては、専門知識を持った技術者や専門業者との協力が必要となる場合のコンサルティングや専門家の費用や、システムや機械の定期的なメンテナンスやアップグレードなどの運用コストを考えると、莫大な初期費用を見積もっておく必要があるでしょう。

実際にファクトリー・オートメーションを実現させるためには、規模にもよりますが100万〜1,000万単位の資金調達を検討してください。

専門知識を持った人材の育成のためのコストがかかる

ファクトリー・オートメーションを導入したとしても、機械がプログラム通りに動いているかどうかを確認するための人員を置いておく必要があります。

従業員が新しい技術やシステムを理解し、効果的に操作できるようにするには、適切なトレーニングや教育プログラムが必須となります。

専門的な知識やスキルを身につけるための研修やコースの実施には費用がかかり、社内のみで育成を検討している場合は、時間や労力の確保も優先的に確保しなければなりません。

自動化技術の導入により従来の業務が変化したり、一部の業務が不要になったりする場合、従業員の再教育や転職支援のためのコストも発生する可能性もあります。

企業側は、従業員が新しい役割や責任を担うために必要なトレーニングやキャリアサポートを提供することが重要です。

想定していたような生産性が出ない可能性がある

自動化を導入する際には、生産性の向上や効率化が期待されますが、予想通りの結果が得られない場合が考えられます。

まず、自動化システムや機械の導入に伴い、新たな技術やプロセスへの適応期間が必要です。従業員が新しいシステムや機械を理解し、最適な運用方法を習得するまでに時間がかかることがあり、初期の段階では生産性が低下することも考えなくてはいけません。

さらに、一部の業務が機械やロボットに置き換えられることで、一部の従業員の業務量が減少する場合があるため、生産ライン全体の生産性向上が予想よりも抑制されることがあります。

ファクトリー・オートメーションを構成するシステム

ファクトリー・オートメーションは製造システム、基幹システムという大きな2つのシステムで構成されています。これについて、以下の通り詳しく解説していきます。

製造システム

製造システムは生産プロセスを制御し、製品の製造を自動化するため「制御システム」「センサー」「データ管理システム」の複数の要素で構成されています。

制御システム

制御システムは製造システムの中核を成しており、生産ラインの機械やロボットが作業を行うタイミングや手順を調整します。これにより、作業の連携やスケジュール管理が可能となります。

センサー

センサーは、製品や素材の位置、形状、温度などの情報を取得し、制御システムにフィードバックしています。これにより、生産プロセスの監視や品質管理が実現しています。

データ管理システム

データ管理システムは、生産データや品質データの収集、分析、保存を行っています。これにより、生産効率や品質改善のためのデータ駆動型の意思決定が可能となります。

基幹システム

基幹システムは製造プロセス全体を統合し、「生産計画管理システム」「在庫管理システム」「資材調達システム」などの要素によって構成され、管理業務を支援しています。

生産計画管理システム

生産計画管理システムは、需要予測や受注情報をもとに生産計画を立案し、生産リソースの最適な配置を行っています。製品の種類や数量、納期などを考慮し、生産スケジュールを作成しています。

在庫管理システム

在庫管理システムは、製品や部品の在庫状況をリアルタイムで管理しています。在庫の受発注や保管場所の管理、不良品の処理などを効率的に行うことで、在庫の最適化と生産プロセスのスムーズな運営を支援しています。

資材調達システム

資材調達システムは、製品の製造に必要な素材や部品の調達を管理しています。需要予測や在庫状況を考慮して、適切なタイミングでの発注や納入スケジュールの調整を行うことにより、製品の供給リードタイムを短縮し、生産の滞りを防いでいます。

基幹システムの適切な構築と運用によって、製造プロセス全体が効率的に統合され、生産計画の正確性や在庫の最適化、資材の適切な調達が実現されます。これにより、生産効率の向上やコスト削減、経営戦略の展開など、企業の競争力向上につながるでしょう。

ファクトリー・オートメーション実現に向けた3つのステップ

ファクトリー・オートメーション実現に向けた3つのステップ

ファクトリー・オートメーションを実現するために、踏まえていくべき3つのステップについて以下の通り解説していきます。以下の方法を参考としてみてください。

現状を把握する

現行の生産プロセスを詳細に調査し、作業の流れや手順、人員配置、機械の使用状況などを把握する必要があります。現場の実態を観察し、生産ラインや作業場の構造やレイアウトを確認しましょう。

次に、生産データや品質データを分析し、生産性や効率性、品質の課題やボトルネックを特定します。作業の停止や待ち時間、不良品率などの問題点を洗い出し、改善のポイントを明確にしましょう。

さらに、従業員の意見やフィードバックを収集します。作業者の視点からの情報は重要であり、生産プロセスの改善や自動化の潜在的な課題やニーズを把握する上で役立ちます。

課題や問題点を洗い出す

ファクトリー・オートメーションを構成するシステムにおける課題や問題点を洗い出すことは重要です。

具体的には、「生産ラインの非効率性」「作業者の負荷や安全性の問題」「品質管理の課題」「情報の不透明さ」「柔軟性の欠如」などが、課題や問題点として挙げることができます。

これらの課題や問題点の洗い出しにより、改善計画や自動化の具体的な方針が立てられ、効果的な解決策の発見に一役買うことになるでしょう。

課題を改善する

ファクトリー・オートメーションを構成するシステムの課題を改善することは、重要なプロセスといえます。

具体的には、「自動化の導入」「センサー技術の活用」「データ分析と最適化」「トレーニングと教育」「柔軟性の向上」などから、課題に対するアプローチが可能です。

これらの改善策により、生産効率や品質を向上させることができますが、改善策の選定や実装には慎重な計画と適切なリソースが必要となることを念頭に置いておきましょう。

ファクトリー・オートメーションの課題と今後

ファクトリー・オートメーションは、「高度な技術やシステムの導入に伴う初期投資」「専門知識の獲得にかかるコスト」「自動化による人員削減の影響」「従業員の不安感」「複雑なシステムの導入や運用に伴うトラブルシューティングやメンテナンス」など、課題は山積しています。

今後の課題解決に向けては、専門知識を持った人材の育成が急務となることが予想されます。ファクトリー・オートメーションに関する技術や操作方法を習得できるプログラムやトレーニングを提供することで、従業員のスキル向上を図る必要があるでしょう。

また、技術の進歩やイノベーションに対応するため、ファクトリー・オートメーションシステムの柔軟性と拡張性を向上させる必要があります。モジュール化やオープンなインタフェースの採用により、システムのアップグレードや新たな機能の追加が容易となるでしょう。

まとめ

近年の製造現場ではファクトリー・オートメーション化が進み、センサーやロボットが中心となって24時間365日稼働しています。

ファクトリー・オートメーションの導入は、製造業界において重要なトレンドのひとつになっており、製造プロセスの効率化や生産コストの削減が可能です。そのため、今後の製造業界の成長に大きく貢献することが予測されます。

一方で、ファクトリー・オートメーションの導入によって、企業は生産性や競争力の向上を図ることができますが、導入には高額なコストや人材の育成が必要となるため、慎重な検討が必要となります。

関連ガイド

関連ページ