• 発行日 2026年1月7日
    • 最終変更日 2026年1月7日
  • 5 分

トルクレンチとは?使い方ガイド

本記事では、トルクレンチとは何か、その用途、さらに使用方法や特殊な作業を行うための校正方法について紹介します。

What Is A Torque Wrench And How Do You Use It?

トルクレンチとは

トルクレンチは、ナットやボルトを所定のトルク値で締め付けるための工具です。この器具を使うことで、締結部品を適切な張力で固定でき、過剰な締め付けによる損傷や、締め付け不足による接合部の緩みを防ぐことができます。正しいトルクを適用することは、安全性、組立品質、機器の性能にとって非常に重要です。

トルクとは

トルクとは、物体に加えられた力がその物体を回転させる度合いを示す量であり、回転の支点は物体が回転する軸です。トルクは、lb·ft(ポンド・フィート)、lb·in(ポンド・インチ)、または N·m(ニュートンメートル)で表されます。

トルクレンチの用途

これらの工具は、家庭の修理やメンテナンス、自動車、建設など、幅広い作業に使用されています。

ネジやボルトを確実に固定する必要がある場面では、この工具を使用することが重要です。トルクレンチを使うことで、締結部品に加えられる圧力(トルク)を測定し、作業に必要な推奨仕様に一致していることを確認できます。

例えば自動車業界では、車両のすべての締結部品に適切なトルクを使用することがとても重要であり、それによって車両に関わるすべての人の安全を守ることができます。

種類と用途

トルクレンチにはさまざまな形状やサイズがあります。主な違いは、トルクの読み取り方法と調整方法です。以下に、いくつかの種類とその一般的な用途を紹介します。

デジタルトルクレンチ

可動部品を持たず、電気センサーで動作します。加えられたねじり力(トルク)を検知し、デジタルディスプレイで表示します。これらの工具にはメモリ機能を備えた小型チップが搭載されており、測定値を保存し、後でコンピュータに記録することができます。

ビーム型

ビーム型製品は一般的に低価格で、使いやすいのが特長です。スケールが付いており、設定したトルク値に達すると針がその数値を指します。

メインのビームにはハンドルがあり、力を加えるために使用します。使用中、ビームは固定され、スケールがトルクのレベルを表示します。この工具は、締め付けにも緩める作業にも使用できます。

クリックタイプ

クリックタイプのトルクレンチは、設定したトルク値に達すると「カチッ」という音で知らせます。

このタイプは、ハンドルを回して設定値に調整するスプリング式レバーを備えています。必要なトルクに達すると、レバーが動いてクリック音を発生させます。

ほとんどのクリックタイプはラチェット機構を備えており、締め付けにも緩め作業にも使用できます。

油圧トルクレンチ

このタイプは、主に産業現場で使用されます。油圧の力を利用して、必要なトルク値に到達するよう設計されています。

マイクロメータートルクレンチ

製造業や貨物輸送でよく使用されます。大量の荷物を列車、飛行機、船で輸送する際には、荷重の重量を把握することが非常に重要です。重量の変化は貨物の分布に影響を与える可能性があり、適切に管理されない場合、輸送中の他の貨物を危険にさらす恐れがあります。

ダイヤル式トルクレンチ

ダイヤル式トルクレンチは、最も高精度なタイプのひとつと考えられています。他のタイプよりも幅が広いため、狭いスペースでは使いにくい場合があります。自動車業界に加え、航空宇宙産業や防衛産業でも使用されています。

トルクレンチの仕組み

この工具は、締結部品に特定のトルクを加えるように校正されています。適用されるトルクの量は、工具のハンドルに加えられる力とレンチの長さによって決まります。トルクを求めるには、次の公式を使用します:トルク = 力 × 長さ

ハンドルには、校正されたスケールに接続された内部の機械式インジケーターが組み込まれています。インジケーターが設定したトルクに達したと判断したら、ボルトを回すのをやめます。

どれだけのトルクが加えられているかを表示するため、工具にはスケールやディスプレイ画面が備わっています。

また、lb·ft(ポンド・フィート)、lb·in(ポンド・インチ)、N·m(ニュートンメートル)で表示できるように校正することが可能です。

トルクレンチの使い方

適切に校正された工具を使用する必要があります。。校正済みであれば、工具にステッカーで示されているはずです。

多くのトルクレンチにはロック機構があり、ハンドルを回す前に解除する必要があります。ロックを外したら、ハンドルの数字をバレル中央のラインに合わせて回転させます。その後、使用中に設定が変わらないようにロックを再度かけます。

クリック式トルクレンチを使用する際は、一方の手で支点を固定し、もう一方の手でハンドルを持ちます。工具を回し、クリック音が鳴るまで締めます。音がしたらすぐに回転を止めてください。クリックは1回で十分で、続けると締めすぎの原因になります。

工具の使用が終わったら、スケールを最も低い設定に戻してください。これは、今後の測定精度に影響を与えないためです。

すでに通常のレンチやソケットでしっかり締め付けられたボルトには、トルクレンチを使用しないでください。すでに適正トルクを超えている可能性があります。その場合は、一度緩めてから、指定のトルク値で締め直すことをおすすめします。

ビーム型トルクレンチの使い方

このタイプは主に自動車のメンテナンスや修理で使用されます。まず、工具メーカーのマニュアルを確認し、調整する締結部品に推奨されるトルク値を確認してください。その後、この数値をレンチのスケールに設定します。

この工具には、ボルトに加えられている力を示すアナログメーターが付いています。ゲージを注意深く見て、希望するトルク値に達したらハンドルへの力を加えるのをやめてください。

この工具を使用する際に考慮すべき点のひとつが『視差』です。これは、針の位置が見る角度によって異なる現象を指します。そのため、ダイヤルはできるだけ目の高さで確認します。

トルクレンチの設定方法

工具の設定を変更することで、トルクを増やしたり減らしたりできます。ハンドルを時計回りに回すとトルクが増加し、反時計回りに回すとトルクが減少します。

校正の必要性

トルクレンチが信頼性のある正確な測定を行うためには、定期的に校正する必要があります。校正とは、測定器の精度を確認し、標準値に合わせて調整する手順のことです。このプロセスにより、機器は常に正確な結果を出せるようになります。

計測工具は使用や時間の経過により精度が変化するため、定期的な校正が不可欠です。許容される校正誤差の範囲は5%であり、それを超える誤差は工具の性能に深刻な影響を与え、製品不良に対する責任問題につながる可能性があります。

どのように校正されますか?

すべての試験・測定機器は、認定されたラボに持ち込み、専門的に校正することが推奨されています。

工具をテストすることで、潜在的な問題を明らかにし、重大なトラブルになる前に修正できます。校正は、工具の精度に対する信頼性を確保し、国際基準に準拠していることを保証します。

どのくらいの頻度で校正すればよいです?

校正の頻度は、工具の使用頻度によって大きく異なります。法的に定められた厳密な期間はありません。

一部の専門家によると、性能は2,500~3,000回の使用で影響を受けると考えられており、2,500回に達した時点で校正することが推奨されています。

もし工具の使用頻度が低い場合は、正確な測定を保証するために、年に1回程度の校正が推奨されています。

スパークプラグのトルクはどれくらいですか?

車両のスパークプラグを交換する際は、必ずエンジンメーカーの取扱説明書に記載されている指示に従い、必要なトルク値を確認してください。取り付け推奨トルクはスパークプラグの種類によっても異なります。以下の基準を参考にしてください:

ネジサイズ
アルミシリンダーヘッドの場合
鋳鉄シリンダーヘッドの場合
トルクレンチなしの場合
10mm8-12 lb ft8-12 lb ft1/4回転
12mm10-18 lb ft10-18 lb ft3/8~1/2回転
14mm18-22 lb ft25-30 lb ft1/2~3/4回転
18mm28-34 lb ft32-38 lb ft1/2~3/4回転
14mmテーパーシート7-15 lb ft7-15 lb ft1/16回転(軽く締める程度)
18mmテーパーシート15-20 lb ft15-20 lb ft1/16回転(軽く締める程度)
7/8-1831-39 lb ft35-43 lb ft1/2~3/4回転

ホイールナットのトルクはどれくらいですか?

車のホイールナットを締める際には、トルクレンチを使用することが重要です。『強く締めるほど安全』という誤解がよくありますが、これは間違いです。走行中に緩むと危険ですが、締めすぎも同様に危険です。

すべての車にはホイールの締結部品に対して指定されたトルク値があり、一般的な乗用車では約100 N·mが目安です。

指定されたトルク値以上にボルトを締め付けると、ボルトが伸びてしまいます。降伏点を超えて伸びると、通常耐えられる力が低下し、せん断(破断)する可能性があります。

適切なトルクを使用することで、ホイール部品が確実に取り付けられ、メーカーの推奨値に従うことで、過剰または不足した圧力によるリスクを減らせます。したがって、車に何かを取り付けたり交換したりする前には、必ず車両の仕様を確認してください。

トルクレンチの主要メーカー

RSでは主要メーカの高品質トルクレンチを幅広く取り揃えております。詳細は製品ラインナップをご覧ください。

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。