- 発行日 2025年7月24日
- 最終変更日 2025年7月24日
- 5 分
旋盤と旋盤工具について
旋盤は、金属、木材、プラスチックを切削、成形、旋盤加工、中ぐり加工します。この記事では、旋盤の仕組み、旋盤工具の種類、工具の研ぎ方、メンテナンスについて説明します。
旋盤は、工業用、職人用、趣味用の工作機械で、金属や木材、プラスチックを機械部品に加工します。現代において、旋盤は多くがコンピュータ制御されています。自動車や航空宇宙用途の部品を成形するためにも使われており、そこでは超高耐久の工具を採用し、工場の製造現場で力を発揮しています。
この記事では旋盤の概要や種類 、旋盤工具などについて紹介します。
旋盤とは?
旋盤は、木材や金属などの材料を加工する工具です。加工物を切削工具の周りで回転させることによって材料を除去し、楽器から家具部品、自動車部品、ねじに至るまで様々なものを作ります。旋盤加工、面取り、ねじ切り、穴あけ、ボーリング、タッピング、面取り、ローレット加工など、旋盤で様々な加工が行えます。
現代の旋盤は、19世紀初頭に発明されました。今日、製造業で使用されるCNC旋盤は、大量の部品を扱うことができる一方、時計職人は極小部品の精密加工に旋盤を使い続けています。旋盤は、木工、金属加工、工具製造にも広く使用されています。
旋盤には、以下のような種類があります:
- CNC旋盤:コンピュータ制御の旋盤は、手動旋盤ではできない(または時間がかかる)高精度な加工を行うことができます。CNC旋盤は、主に複雑な部品の大量加工を必要とする航空宇宙産業や自動車産業で使用されています。
- タレット旋盤:タレット旋盤は金属加工用の旋盤で、タレットに複数の刃物(工具)を備えており、さまざまな切削加工を行って繰り返し部品を生産することができます。操作は簡単で素早く、新しい工具を交換したり取り付けたりする必要がありません。加工物を垂直に保持し、非常に大きく、重く、短い加工物を扱うことができる立型タレット旋盤もあります。
- 木工旋盤:木工旋盤は、木材を旋削するために設計されており、お椀から芸術作品まで様々なものを作ることができます。金属加工用に設計された金属旋盤や、ガラス加工専用に設計された旋盤もあります。

旋盤の仕組み
旋盤は、ベッド(旋盤の本体部分 )、旋盤主軸(加工物を回転させる)を含む主軸台、心押台(加工物を支える)、チャック、往復台、送り装置から構成されています。旋盤工具を正しく選び、それをツールポストに固定します。加工物をチャックに取り付けて固定して 、加工中の位置保持の役割を果たします。旋盤の主軸はモーターによって駆動され、切削作業の種類に適した速度で加工物を回転させます。旋盤の送り装置が切削工具を回転する加工物に接触させ、加工を開始します。
旋盤の役割
加工物が回転すると、旋盤は徐々に材料を除去していきます。旋盤加工(外径から材料を除去して円筒形にする)、面加工(加工物の端部を切削して平らな面を作る)、ねじ切り加工(外面または内面にねじ山を加工)などのさまざまな種類の加工は、加工物に対して工具をさまざまな方法で動かすことによって行われます。加工中、切削プロセスをモニターし、必要に応じて送り速度と主軸回転速度を調整します。加工が完了したら、加工物が正確で、仕事の要件を満たしていることを確認する必要があります。
さて、旋盤とその役割について紹介したところで、旋盤用工具とは何か?
旋盤工具
旋盤用切削工具の種類は多岐にわたり、作業に適した工具を選択することが重要です。そのため、旋盤工具の使い方を知っておくことが必要です。
旋盤工具の種類には、切削工具、旋削工具、中ぐり工具などがあります。これらの旋盤工具について以下に紹介します。
切削工具
旋盤用切削工具は、スチールやその他の硬質金属、金属合金から作られています。高速度鋼には、炭素、クロム、バナジウムなど多くの材料が含まれ、最も一般的に使用されます。切削工具には、炭化タングステン(高速度鋼よりも寿命が長く、切削速度が速い)や、ダイヤモンド(特に硬度が高いだが、ほとんどの工業プロセスで使用するには高価すぎる)も使用されます。
立方晶窒化ホウ素やセラミック製の旋盤用切削工具も市販されており、クーラントを使用せずに高い切削速度で材料を切削できます。立方晶窒化ホウ素切削工具は、ダイヤモンドに次ぐ靭性を持っています。
旋削工具
前述したように、旋盤加工は加工物の直径から材料を取り除き、円筒形の部品を作ります。旋削工具は大きく分けて、多くの材料を除去する荒旋削工具と、材料の除去量は少ないが滑らかな表面仕上げを行う仕上げ旋削工具に分かれます。また、面取り(切削工具を加工物に対して斜めにカットし、面取りまたは角度のついたエッジを加工する)など、特定の加工に特化した旋削工具もあります。
旋削工具を選択する際に、加工材料の種類、ワークの内部および外部プロファイルの形状、達成したい仕上げを考慮する必要があります。
中ぐり工具
中ぐり加工は、すでに開けられた穴を広げるすることで、精密な内部加工を行います。中ぐり加工に特化した工作機械が「中ぐり盤」です。 中ぐり盤は、中ぐりバイトやボーリングバーと呼ばれる切削工具を回転させながら加工物に当てることで、穴を繰り広げていきます。中ぐり工具は、正確な大きさの滑らかな穴を加工するために使用されています。
旋盤工具セット
加工物の切削、旋削、中ぐり加工を行う場合、旋盤工具セットは、必要とするすべての工具を揃えています。工具セットには、荒削り、中ぐり、ねじ切り、仕上げ、切り落とし用の工具が含まれます。RSでは、高速度鋼、超硬、旋削用の工具も取り揃えています。詳しくは、旋盤工具・旋盤工具セット、旋削ホルダ・旋削チップをご覧ください。
新しい工具を使い始めたら、メンテナンスする必要があります。旋盤工具の研ぎ方について以下で紹介します。
旋盤工具の研ぎ方
旋盤工具は時々研ぐ必要があります。砥石やベンチグラインダーを使用して加工物と接触するエッジを研磨することで、旋盤工具の切れ味が悪くなることを防ぐことができます。工具の研ぎを怠ると、表面の仕上がりが悪くなったり、工具のビビり(不要な振動)が発生したりすることがあります。
旋盤工具を研ぐ際は、正しいPPEを着用する必要があります。マスクと耳の保護具は不可欠です。
切削油
機械加工/切削工程において、切削油を使用することで、加工時間を短縮し、工具の摩耗を減らすことができます。切削油は、金属の切削だけでなく、ドリル、スタンピング、旋削、フライス加工などの工程で使用されます。切削油には、ゲル状、ペースト状、スプレー状、液状のものがあります。
旋盤工具のお手入れ
旋盤工具を研ぐだけでなく、ビットやチャックなどの破損しやすい旋盤工具の点検と交換も忘れないでください。旋盤自体も定期的にメンテナンスする必要があります。錆を防ぐために清掃と注油を行い、ベッド、心押台、刃物台のアライメントを頻繁にチェックし、必要な調整を行います。
旋盤は、プロ技術者から家庭の木工愛好家まで、誰にとっても素晴らしい工具です。RSでは、旋盤加工・フライス加工に必要な工具をすべて取り揃えています。
RSではあらゆる用途に対応する電動工具も幅広く取り揃えています。