• 発行日 2026年9月17日
    • 最終変更日 2026年9月17日
  • 5 分

コンパレータとは?仕組みや用途をわかりやすく解説

コンパレータは、多くの電子機器に欠かせない機能を果たす電子回路です。本記事では、コンパレータの機能や動作原理、導入によるメリットについて詳しく解説します。

Comparators

コンパレータは、2つの入力電圧を比較し、その大小関係を判定するために用いられる電子回路です。一方の入力電圧が他方より高いか低いかを検出し、その結果をHighまたはLowの二値の出力として表します。この特性を活用して、しきい値検出や電圧監視、信号判定など、さまざまな電子機器や制御システムで広く使用されています。出力は連続的な値ではなくHighかLowの二値となるため、コンパレータはアナログ信号を1ビットのデジタル信号へ変換する回路と捉えることもできます。

コンパレータの機能とは?

電子回路では、目的に応じたさまざまな専用回路が使い分けられます。電圧の比較・判定を行う代表的な回路がコンパレータです。コンパレータは2つの入力電圧を受け取り、その大小関係を高速に比較して、どちらの電圧が高いかを出力信号として示します。この機能により、しきい値検出や電圧監視、センサ信号の判定など、幅広い電子機器で活用されています。

コンパレータの仕組み

コンパレータは、2つの入力電圧を比較し、その大小関係に応じて出力を切り替える電子回路です。基本構成は比較的単純で、反転入力端子(−)と非反転入力端子(+)に印加された電圧を比較します。非反転入力電圧が反転入力電圧を上回ると出力はHighとなり、反転入力電圧の方が高い場合はLowになります。この特性により、コンパレータはしきい値検出、電圧監視、ゼロクロス検出、センサ信号処理などの幅広い用途で活用されています。

コンパレータには、反転入力(−)と非反転入力(+)の2つの入力端子があります。反転入力は負入力、非反転入力は正入力とも呼ばれます。コンパレータの出力は、2つの入力電圧のうちどちらが高いかによってHighまたはLowの状態を示します。一般的に、Highは電源電圧に近い出力レベル、Lowはグランド電位に近い出力レベルを表します。両電源で動作させる場合は、Lowが負の出力電圧となります。これらの状態は、デジタル回路では2進数(バイナリ)で表現されることもあり、通常は0がLow、1がHighに対応します。コンパレータの出力は、次のように表されます。実際の回路では、一方の入力に基準電圧(リファレンス電圧)を与え、もう一方に測定したい信号を入力する使い方が一般的です。判定精度は基準電圧の安定度に左右されるため、精度が求められる場合にはシャントレギュレータなどの基準電圧源を使用します。

  • Vo = 1 (V+ > V− の場合)
  • Vo = 0 (V+ < V− の場合)

つまり、非反転入力(V+)の電圧が反転入力(V−)の電圧より高い場合は出力が「1(High)」となり、反対に非反転入力の電圧が低い場合は出力が「0(Low)」となります。なお、実際のICでは出力形式にプッシュプル出力とオープンコレクタ(オープンドレイン)出力があります。後者は外部にプルアップ抵抗が必要ですが、電源電圧の異なる回路との接続や、複数の出力をまとめるワイヤードOR接続が可能です。

コンパレータは、2つの入力間の電圧差を増幅することで動作し、どちらの入力電圧が高いかを判定して出力を生成します。この増幅処理を行う回路は、高ゲイン差動増幅器と呼ばれます。なお、入力電圧がしきい値付近でゆっくり変化する場合や、信号にノイズが重畳している場合には、出力が短時間に何度も反転するチャタリングが生じます。これを防ぐため、実用回路では出力の一部を非反転入力へ戻す正帰還をかけ、しきい値に幅を持たせる「ヒステリシス」を設けるのが一般的です。この構成はシュミットトリガ回路と呼ばれます。

コンパレータの用途

コンパレータの動作原理を理解したところで、次に気になるのは実際の用途ではないでしょうか。コンパレータは非常に汎用性の高い回路であり、さまざまな用途に活用されています。その代表例の一つがゼロクロス検出器(ゼロクロッシングディテクタ)です。ゼロクロス検出器は、正弦波のように上下に変動する信号が、負電圧領域から正電圧領域へ、あるいは正電圧領域から負電圧領域へ移行する瞬間を検出するために使用されます。この機能は、電力回路の監視や制御をはじめ、モデムや各種家電製品など、幅広い電子機器で活用されています。身近な例としては、バッテリー残量の低下を検知して警告を出す電圧監視回路や、サーミスタと組み合わせて設定温度を超えたときにファンを動作させる温度検出回路などが挙げられます。交流電圧が0Vになる瞬間にスイッチングすることで、突入電流やノイズの発生を抑えられるため、調光器やソリッドステートリレーの制御タイミングの基準としても用いられます。

コンパレータは、弛張発振回路(リラクゼーション発振器)にも使用されます。これはコンデンサの充放電としきい値の比較を繰り返すことで一定周期の信号を生成する回路で、表示機器のインジケータや点滅ライト、インバータなどに用いられます。この種の発振回路では、コンパレータの出力に矩形波が得られ、コンデンサ側では三角波に近い波形が得られます。これらの波形は、正弦波ではない周期波形であることから、「非正弦周期波形」と呼ばれます。

コンパレータは、アナログ-デジタル変換器(ADC)にも使用されます。ADCは、アナログ信号をデジタルデータへ変換するとともに、電圧レベルをデジタル値として出力する役割を担います。コンパレータは汎用性が高いため、携帯電話をはじめ、各種モバイル機器、オーディオ機器、デジタルカメラなどの画像機器まで、幅広い製品に採用されています。なかでもフラッシュ型ADCでは、多数のコンパレータを並列に配置して入力電圧を一度に比較することで、極めて高速な変換を実現しています。

コンパレータは、ウィンドウコンパレータ(ウィンドウ検出回路)にも利用されています。ウィンドウコンパレータは通常2つのコンパレータで構成され、それぞれの出力をANDゲートに入力することで、入力信号があらかじめ設定された上限値と下限値の範囲内にあるかどうかを判定します。このような検出回路は、産業用警報システム、製造ラインにおける製品検査、液面・レベルセンサなどの安全性や品質管理が求められる用途で広く使用されています。ウィンドウコンパレータは、電源電圧の異常検出や、測定値が許容範囲を外れたことの判定などに用いられます。

コンパレータのもう一つの用途として、ヌル検出器があります。これはヌル型測定器とも呼ばれ、回路内の電圧差がゼロ、または極めて小さい状態を検出するために使用される機器です。ヌル検出器は、基準となる2つの信号間の電位差の有無を高精度で判定できるため、各種測定回路や計測機器に広く利用されています。また、その用途は検流計に似ており、回路内の電圧や電流の変化を検出・測定するための補助的な役割を果たすこともあります。代表的な用途として、ホイートストンブリッジの平衡点の検出が挙げられます。

コンパレータの種類

コンパレータには、用途や回路設計の要件に応じてさまざまな種類が存在します。代表的なものの一つが反転コンパレータです。反転コンパレータは、基準電圧と入力電圧を比較し、その大小関係に応じて出力を切り替える回路です。入力信号がオペアンプまたはコンパレータICの反転入力端子(−)に印加されることが特徴で、この接続方法に由来して「反転コンパレータ」と呼ばれています。一般に、入力電圧が基準電圧を上回ると出力はLowになり、下回るとHighになるため、非反転コンパレータとは逆の出力特性を示します。基準電圧は、電源電圧を抵抗で分圧して与える方法が簡便ですが、電源変動の影響を受けるため、精度が必要な場合は専用の基準電圧ICを使用します。

電子コンパレータのもう一つの種類が、非反転コンパレータです。非反転コンパレータは、反転コンパレータとは逆の方式で動作します。構成要素としては、オペアンプ、基準回路、入力回路を備えていますが、反転コンパレータとは異なり、入力回路は非反転入力端子(+)に、基準回路は反転入力端子(−)に接続されます。なお、非反転コンパレータの回路図は反転コンパレータとほぼ同じで、2つの入力端子と1つの出力端子で構成されています。

さらに、LM324は、4基のオペアンプを1つのチップに集積した代表的なアナログICです。各オペアンプは反転入力端子(−)と非反転入力端子(+)を備えており、それぞれに入力された2つの電圧を比較して出力を生成します。入力信号を反転入力端子または非反転入力端子のどちらに接続するかによって、反転動作や非反転動作を実現できます。また、LM324に搭載された4基のオペアンプはそれぞれ独立して動作するため、1つのICで複数の比較回路や信号処理回路を構成できる点が大きな特長です。ただし、オペアンプをコンパレータとして流用する場合は注意が必要です。オペアンプは負帰還をかけて使うことを前提に位相補償が施されているため、コンパレータ専用ICと比べて出力の切り替わりが遅くなります。応答速度が求められる回路では、LM339などのコンパレータ専用ICを使用するのが原則です。

コンパレータの特長

コンパレータにはさまざまな特長があります。まず挙げられるのは、可動部品を必要としないことです。電圧の比較を電気信号の処理のみで行うため、リレーや機械式スイッチによる判定と異なり、接点の摩耗や動作音がありません。そのため、故障のリスクが低く、長寿命で、コスト効率にも優れています。また、多くの製品が単電源で動作するため、電池駆動機器やマイコンと同じ電源で使用でき、回路構成を簡素にできる点も利点です。

また、コンパレータは高い感度を備えており、入力信号のわずかな変化も検出できます。このため、高い測定精度と信頼性が求められる用途や、安全監視を目的としたシステムにおいて特に有効です。ただし、実際に検出できる電圧差の下限は入力オフセット電圧によって決まるため、微小信号を扱う場合はこの値が小さい製品を選ぶ必要があります。

さらに、コンパレータはさまざまなサイズや仕様で提供されており、回路構成や設置が比較的シンプルであることも特長です。そのため、多様なアプリケーションに柔軟に対応できる高い汎用性を備えています。選定にあたっては、応答速度(伝搬遅延時間)、入力オフセット電圧、動作電源電圧の範囲、出力形式、消費電流などを確認します。とりわけ入力オフセット電圧は判定精度に直接影響するため、微小な電圧差を扱う用途では重要な指標となります。

関連ガイド

コンパレータとは?回路の構成や機能、アンプとの違いについて解説

コンパレータとは?回路の構成や機能、アンプとの違いについて解説

コンパレータは電子部品の一つで、アナログ・デジタル変換や電圧レベルの測定など、信号を比較する必要があるシーンで使われます。今回の記事では、コンパレータの機能や役割について解説し、オペアンプとの違いにも触れていきます。

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。