• 発行日 2026年8月24日
    • 最終変更日 2026年8月24日
  • 5 分

コンパレータとは?その仕組みと用途について解説

コンパレータは、2つの入力信号の電圧を比較し、どちらの電圧が高いかを判定するための回路です。この機能により、信号のしきい値検出や状態監視、制御回路などで広く利用されています。

Comparators

コンパレータは、多くの電子機器や制御システムに欠かせない重要な回路です。本記事では、コンパレータの役割や動作の仕組み、採用するメリットについて分かりやすく解説します。

コンパレータの役割とは?

電圧を扱う電子回路には、用途に応じたさまざまな専用回路が用いられます。コンパレータはその一つで、その名称が示すとおり、2つの電圧を比較するために設計された回路です。コンパレータは2つの入力電圧を受け取り、それらを比較したうえで、どちらの電圧が高いかを出力によって示します。出力は連続的な値ではなくHighかLowの二値となるため、コンパレータはアナログ信号を1ビットのデジタル信号へ変換する回路と捉えることもできます。

コンパレータの仕組み

コンパレータの動作原理や構造はシンプルです。コンパレータには2つの入力信号が与えられ、それぞれの電圧レベルが比較されます。そして、その比較結果に基づいて出力信号が生成されます。一般的には、どちらの入力電圧が高いかを判定し、その結果を出力として示します。コンパレータの入力端子には、反転入力と非反転入力の2種類があります。これら2つの入力電圧を比較し、非反転入力の電圧が反転入力の電圧より高いか低いかによって、出力状態が切り替わります。

反転入力は負入力(−)、非反転入力は正入力(+)と呼ばれることもあります。コンパレータの出力は、2つの入力電圧の大小関係に応じて High(高)または Low(低)のいずれかとなります。一般に、非反転入力(+)の電圧が反転入力(−)の電圧より高い場合は High を出力し、反対に非反転入力の電圧が低い場合は Low を出力します。これらの状態はデジタル回路では2進数で表されることが多く、Low は「0」、High は「1」に対応します。コンパレータの出力は、次のように表すことができます。実際の回路では、一方の入力に基準電圧(リファレンス電圧)を与え、もう一方に測定したい信号を入力する使い方が一般的です。判定精度は基準電圧の安定度に左右されるため、精度が求められる場合にはシャントレギュレータなどの基準電圧源を使用します。実際のICでは、出力形式にプッシュプル出力とオープンコレクタ(オープンドレイン)出力があります。後者は外部にプルアップ抵抗が必要ですが、電源電圧の異なる回路との接続や、複数の出力をまとめたワイヤードOR接続が可能です。

  • V₊ > V₋ のとき:Vo = 1
  • V₊ < V₋ のとき:Vo = 0

コンパレータは、2つの入力電圧の差を増幅することで、その大小関係を判定し、対応する出力信号を生成します。入力電圧差の増幅には、高利得差動増幅器が用いられ、わずかな電圧差でも正確に検出できるようになっています。ただし、入力電圧がしきい値付近でゆっくり変化する場合や、信号にノイズが重畳している場合、出力が短時間に何度も反転するチャタリングが発生します。これを防ぐため、実用回路では出力の一部を非反転入力へ戻す正帰還をかけ、しきい値に幅を持たせる「ヒステリシス」を設けるのが一般的です。この構成はシュミットトリガ回路と呼ばれます。なお、オペアンプをコンパレータとして流用することも可能ですが、コンパレータ専用ICは出力の切り替わりを高速化する設計となっており、応答速度に大きな差があります。オペアンプは負帰還をかけて使うことを前提に位相補償が施されているため、比較用途では応答が遅くなります。速度が要求される回路では専用ICを用いるのが原則です。

コンパレータの用途

コンパレータは汎用性の高いデバイスで、さまざまな用途に使用されます。その一例がゼロクロス検出器です。ゼロクロス検出器は、正弦波が負電圧から正電圧へ、または正電圧から負電圧へと変化する際に、電圧が0Vを通過するポイントを検出します。主に電力回路の監視に利用されるほか、モデムや各種家庭用機器にも広く採用されています。身近な例としては、バッテリー残量の低下を検知して警告を出す電圧監視回路や、サーミスタと組み合わせて設定温度を超えたときにファンを動作させる温度検出回路などが挙げられます。交流電圧が0Vになる瞬間にスイッチングすることで、突入電流やノイズの発生を抑えられるため、調光器やソリッドステートリレーの制御タイミングの基準としても用いられます。

コンパレータのもう一つの用途が、弛張発振回路(リラクゼーション発振器)です。コンデンサの充放電としきい値の比較を繰り返すことで、一定周期の信号を生成する回路で、表示器や点滅灯、インバータなどに使用されます。コンパレータの出力は方形波となり、コンデンサ側では三角波に近い波形が得られます。これらは正弦波以外の周期波形であることから、非正弦周期波形と呼ばれます。

また、コンパレータはA/Dコンバータ(アナログ-デジタル変換器)にも利用されています。A/Dコンバータはアナログ信号をデジタルデータへ変換し、電圧値をデジタル情報として出力します。こうした高い汎用性から、スマートフォン、音響機器、デジタルカメラをはじめとする画像機器など、幅広い電子機器で使用されています。なかでもフラッシュ型A/Dコンバータでは、多数のコンパレータを並列に配置して入力電圧を一度に比較することで、極めて高速な変換を実現しています。

コンパレータは、ウィンドウ検出器にも使用されます。ウィンドウ検出器は2つのコンパレータを用いて構成され、その出力をAND論理ゲートに入力することで、入力電圧が上限と下限の間に収まっているかを判定します。これにより、電源電圧の異常や測定値が許容範囲を外れたことを検出できます。主な用途として、産業用警報装置、生産ラインでの製品検査、レベルセンサなどの安全関連機器が挙げられます。

さらに、コンパレータはヌル検出器(ヌル計器)にも用いられます。ヌル検出器は回路内のゼロ電圧状態を検出するための装置で、電圧や電流を測定するガルバノメータ(検流計)と同様の用途で使用されることがあります。

コンパレータの種類

コンパレータには、用途に応じてさまざまな種類があります。その一つが反転コンパレータです。反転コンパレータは、これまで説明してきたようにオペアンプを用いて電圧を比較する回路です。基準電圧と入力電圧を比較して出力を生成し、入力電圧がオペアンプの反転入力端子(-端子)に接続されていることから、「反転コンパレータ」と呼ばれています。この構成では、入力電圧が基準電圧を上回ると出力がLowになり、下回るとHighになります。

電子コンパレータのもう一つの種類が非反転コンパレータです。非反転コンパレータは、反転コンパレータとは逆の構成で動作します。この回路もオペアンプ、基準電圧回路、入力回路で構成されていますが、反転コンパレータとは異なり、入力回路は非反転入力端子(+端子)に、基準電圧回路は反転入力端子(-端子)に接続されます。ただし、回路図の基本構成は反転コンパレータと同様で、2つの入力と1つの出力を備えています。そのため動作は反転コンパレータと逆になり、入力電圧が基準電圧を上回ると出力がHighになります。

最後に紹介するのが、複数の回路を1つのチップに集積したタイプです。例えばLM324は4回路入りのオペアンプで、これをコンパレータとして使用すれば、1つのデバイスで4系統の比較処理を行えます。また、LM339のように4回路を搭載したコンパレータ専用ICも広く用いられています。このデバイスでは、反転入力信号を負入力端子(-端子)に、非反転入力信号を正入力端子(+端子)に接続します。この構成はチップ内の4つの回路すべてに共通しています。反転コンパレータや非反転コンパレータと同様に、各回路は2つの入力信号を比較し、1つの出力を生成する仕組みで動作します。

コンパレータを使用するメリット

電子コンパレータには多くのメリットがあります。その一つが、可動部品を必要としないことです。コンパレータは電気信号の処理のみで動作するため、機械的な可動部品がほとんどありません。その結果、故障のリスクが低く、コストを抑えやすいうえ、長寿命で高い信頼性を実現できます。また、多くの製品が単電源で動作するため、電池駆動機器やマイコンと同じ電源で使用でき、回路構成を簡素にできる点も利点です。

コンパレータは高感度で、ミリボルト単位のわずかな電圧差も検出できます。そのため、安全監視を目的とする用途において高い精度と信頼性を発揮します。

また、コンパレータはさまざまなサイズで提供されており、機能や設置方法もシンプルです。そのため、幅広い用途に対応できる汎用性の高いデバイスとして活用されています。選定にあたっては、応答速度(伝搬遅延時間)、入力オフセット電圧、動作電源電圧の範囲、出力形式、消費電流などを確認します。とりわけ入力オフセット電圧は判定精度に直接影響するため、微小な電圧差を扱う用途では重要な指標となります。

関連ガイド

コンパレータとは?回路の構成や機能、アンプとの違いについて解説

コンパレータとは?回路の構成や機能、アンプとの違いについて解説

コンパレータは電子部品の一つで、アナログ・デジタル変換や電圧レベルの測定など、信号を比較する必要があるシーンで使われます。今回の記事では、コンパレータの機能や役割について解説し、オペアンプとの違いにも触れていきます。

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。