- 発行日 2025年3月27日
- 最終変更日 2025年3月27日
- 5 分
英国における電気設備証明書の概要

この記事では、英国における電気設備証明書(「I-certs」とも呼ばれる)の重要性、電気設備証明書の種類、および証明書の記入の承認者について紹介します。
免責事項:本記事は英国における事例を紹介するものです。また英国においても最高レベルの安全性を維持するため、電気規格が定期的に改訂されているため、この記事は情報提供のみを目的としています。 最新版の規制基準に準拠していることを確認するには、BS-7671 IET配線規則を参照してください。
電気設備証明書とは?
電気設備証明書(I-certs)は、登録された電気工事士が、BS7671に準拠した安全な配線工事であることを確認するために発行する試験証明書です。自宅で「通知義務のある」電気工事を行った場合、法律により電気設備証明書を取得することが義務付けられています。
パートPは、電気設備の安全性を確保し、家庭用住宅における不適切な電気工事による火災や死亡のリスクを防止するための建築規則です。電気工事士は、試験と審査に合格しなければ、パートPの資格を持つ工事業者にはなれません。
実施されるすべての「通知対象」電気工事は、政府の自己認証制度を通じて申告する必要があります。これらの制度により、登録された有資格者は、その工事がパートP規制に適合していることを自己証明することができます。未登録者(DIY業者を含む)は、届出が必要な工事について、計画を提出するか、建築管理機関(BCB)に届け出る必要があります。
パート P の最新版では、以下の電気工事が「通知対象」として定義されています。
- 新しい回路の設置
- 既存の設備に新たに単一または複数の回路の追加
- 特別な場所(バスタブやシャワーのある部屋、サウナヒーターやプールのある部屋)にある既存の回路への追加または変更。

特別な場所以外での既存設備の追加や変更、あらゆる場所での修理、交換、メンテナンスなど、「通知不要 」の分類に含まれる工事の種類の一覧については、パートPの全文を参照してください。
電気設備が火災や人身事故を引き起こしたという理由で損害賠償請求がなされた場合、証明書は、その設備が十分な安全基準を満たしていたという証拠書類となります。 また、これらの証明書は、さらなる検査や試験の根拠となり、将来必要となる可能性があり、費用のかかる可能性のある追加調査作業の必要性を回避することができます。
電気工事証明書は、主に電気設備証明書(EIC)と軽微な電気設備工事証明書 (MEIWC)の2種類に分けられます。
EICは、電気設備が設置時に「安全基準に適合している」状態であったか「適合していない」状態であったかを証明し、設備の安全性に影響を及ぼす観察事項の詳細なリスト、満足できる評価を得るために必要な改善点を詳述します。
適合していない場合のコード:
安全基準に適合していない場合のコードには以下が含まれます:
- C1 – 危険、傷害の危険あり、早急な改善が必要
- C2 – 危険の可能性あり、早急な改善が必要
- FI – さらなる調査が必要
適合コード:
- C3 – 改善を推奨
EICにC1、C2またはFIコードが含まれている場合、EICには適合しません。C1が発見された場合、電気技師は通常、危険な設備を安全にするための一時的な措置を講じます。その後、C2またはFIコードの場合と同様に、28日以内に修理、交換、またはさらなる調査を行うのは所有者の責任です。
電気工事証明書はいつ必要ですか?
電気設備の試験は、いくつかの重要なポイントで実施されなければなりません。
最初の検査は、設置時に行われ、安全に設置され、必要な基準をすべて満たしていることを確認します。その後、定期的に検査を実施し、システム内の電気部品が経年劣化していないこと、損傷していないこと、火災や傷害のリスクにつながるような状態になっていないかを確認する必要があります。
電気設備証明書の取得方法
登録電気工事業者、その他の認定を受けた有資格者によって検査が実施され、新規の設置、回路を変更する電気工事の変更には、電気工事証明書が必要です。これらに当てはまらない場合、証明書は、ほとんどの地方自治体、住宅協会、不動産業者、または保険会社に受理されません。
電気資格の種類
必要な証明書の種類は、電気設備の種類および実施された検査や試験の程度によって異なります。
家主向け電気設備証明書
2020年6月1日より、「民間賃貸セクターの電気安全基準(イングランド)規則2020」が施行されます。 この規則は、2020年7月1日以降にイングランドで契約されるすべての賃貸契約に適用されます。
この新しい規則は、家主に対し、資格と能力のある電気技師により、少なくとも5年ごとに物件内のすべての電気設備の点検とテストを行うことを義務付けています。また、要求があれば、家主は電気安全報告書のコピーを借主と地方自治体に提出する必要があります。
NAPITは、すべての家主がこの規則を遵守できるよう、要求事項に関する包括的なガイドを作成しました。
検査・試験後、貸主は次のことを行わなければなりません。
- 検査・試験を実施した者から、検査・試験の結果および次回の検査・試験日を記載した報告書を受け取ります。
- 検査・試験後28日以内に、その報告書の写しを、その住宅の現在の賃借人に提供します。
- 地方住宅局から書面による要請を受けてから7日以内に、報告書の写しを地方住宅局に提出します。
- 報告書の写しを次回の点検・検査の期限まで保管し、その写しを次回の点検・検査を実施する者に提供します。
- 最新の報告書の写しを、その報告書が関係する特定賃貸住宅の新入居者に、その住宅に入居する前、および入居希望者から書面による要請を受けてから28日以内に提供します。
報告書が基準を満たしていない場合に必要な措置
電気設備安全報告書において、緊急の是正工事または「さらなる調査」の必要性が指摘された場合、貸主は、検査・試験日から28日以内(28日未満の場合は報告書に記載された期間)に、資格と能力を有する者が必要な工事を実施することを保証しなければなりません。
その後、家主は次のことを行わなければなりません:
- 有資格者から、さらなる調査または是正作業が実施され、電気安全基準を満たしていること、あるいはさらなる調査または是正作業が必要であることの確認書を入手します。
- その確認書を、追加調査または是正工事が必要であった報告書のコピーとともに、追加調査または是正工事の完了から28日以内に、住宅施設の既存の各借主に提出し、さらに追加調査または是正工事の完了から28日以内に、地元の住宅当局にも提出します。
地方自治体は、この新規制を執行する責任を負い、家主の義務違反を発見した場合、最高3万ポンドの罰金を科すことができます。地方自治体は、民間の家主に改善通知を出す権限を持ち、改善通知が無視され、28日以内に対策が取られない場合、借主の同意を得て、改善工事の手配をすることができます。その後、地方自治体は費用の回収を求めます。

RS 電気計測器