- 発行日 2024年4月26日
- 最終変更日 2024年4月30日
- 5 分
警報システムにおけるサウンダーとは?
電子サウンダーと電子センサーは、産業環境で火災やその他の緊急事態が発生した場合に警報を発するために使用されます。センサーには様々な形状があり、温度の変化や煙の発生を検知します。産業で使用される電子サウンダーには、騒音の多い作業環境を切り抜けるように特別に設計されたものや、過酷な条件に対応できるように頑丈に設計されたものがあります。電子サウンダー、アラームサウンダー、センサーの機能と使用場所については、こちらをご覧ください。

レビュー:テクニカルサポートエンジニア Stephen Bettles (2023年11月)
電子サウンダーとセンサーは、すべての商業用および工業用警報システムに不可欠な部品です。商業ビルや製造施設など、さまざまな環境で使用されています。アラームサウンダーは、アラームがトリガーされたときにノイズを発生させるコンポーネントです。
電子サウンダーには、要求の厳しい産業環境向けに特別に設計されたものもあり、高い耐久性と耐衝撃性を備えています。また、作業現場での視認性が高く、機械の騒音を遮断するのに十分な音量も備えています。例えば、最大116デシベルの出力を提供する電子サウンダーがあります。
センサー、電子サウンダー、アラームサウンダー、業務用アラームシステムとその仕組みについて、詳しくはこちらをご覧ください。
産業用火災報知器の仕組み
産業用火災警報システムは、温度変化、煙の存在、またはその両方を検知するセンサーを使用します。サーミスタは火災による熱を検知するために使用され、煙はイオン化センサーまたは光電センサーを使用して検知されます。
サーミスタ(熱抵抗器)は、温度によって抵抗値が変化する半導体です。負温度係数(NTC)サーミスタは、温度センサとして火災報知器システムで一般的に使用されています。その抵抗値は温度の上昇とともに減少し、アラームのトリガーとして使用できます。
煙感知器は、放射性同位元素を使って少量の空気をイオン化し、エアギャップを介して電流を流すことができる。ユニット内に煙が存在するとアルファ線が吸収され、イオンの動きがなくなり、アラームが作動します。
別の煙検知器は、煙の存在によって光電センサーに反射する光源を使用します。この光電式煙感知器は、ゆっくりと燃え、くすぶっている火災に有効ですが、イオン化式煙感知器は素早く燃え、燃えている火災に反応します。
火災センサーが作動すると、最も重要な出力は可聴アラーム音で、建物をできるだけ早く避難させることができます。その他の出力としては、制御盤に問題の場所を特定するための視覚的な出力や、緊急サービスへの自動連絡があります。
センサー、電子サウンダー、ビーコン、シグナルタワーなど、RSオートメーションの信号システムには、アラーム設置に必要なすべての機器が揃っています。
警報回路を作るには
産業用アラーム回路は、センサー、コントロールパネル、トリガーから構成されます。センサーの役割は刺激を検知することです。例えば、商業用侵入者警報システムでは動きを、商業ビル用火災警報システムでは熱や煙を検知します。
トリガーはセンサーに反応して作動します。一般的な出力は、電子サウンダーやアラームサウンダーによるノイズですが、ライトや自動メッセージ、電話などの出力もあります。大規模な施設では、火災報知器によってスプリンクラーを作動させることも可能です。
コントロールパネルは、通常、キーパッドに入力されたセキュリティコードを介してアラームのオンとオフを切り替えるために使用されます。システムの複雑さによっては、コントロールパネルにさまざまなエリアが表示され、さまざまな設定を調整できる場合もあります。
商業ビル用の侵入者警報および火災警報システムは、通常、主電源で動作しますが、停電時の継続性を確保するため、バックアップバッテリー電源が一般的です。
警報システムは、設置場所のニーズや必要な設置タイプに応じて、有線接続または無線接続で動作します。
商業用警報システムの設備は、設置のタイプや建物の大きさによって異なります。どのシステムにも、以下の機器の一部またはすべてが必要です:
工業用電子サウンダー / アラームサウンダー
アラームサウンダーは、業務用システムにおいて従業員に緊急事態を知らせる重要な部品です。通常、壁面に取り付けられ、施設内の主要な場所に配置され、全体のカバー範囲を確保します。電子サウンダーには、さまざまなサウンドがあり、サイレン、クラクション、ブザー、ホーン、さらには避難指示を伝える音声録音などが含まれます。
電子サウンダーは、産業用途向けに頑丈に設計されており、非常に騒々しい環境でも十分な音量を発生させることができます。また、異なるタイプのインシデントを示すために、異なるサウンドを使用することもできます。
さらに、電子サウンダーには、ライトと組み合わせて音声と視覚的な警報を発するタイプもあります。特定の建物のニーズに合わせて、必要な音量や設置位置を考慮して適切なサウンダーを選択することが重要です。
RSでは、IP等級やATEX認可オプション、耐久性のある構造など、さまざまな電子サウンダーを幅広く取り揃えています。
アラームセンサー
アラームの目的に応じて、さまざまなアラームセンサーが使用されます。
火災警報器の場合:
- 温度上昇を検知するサーミスタ式センサーが用いられます。
- 煙を検知するためには、イオン化センサーが使用されます。
- 光電センサーは煙を検知するのに使われます。
侵入者アラームの場合:
- ドアや窓の開閉を検知する磁気センサーが利用されます。
- ガラスが割れる音を検知するためには、ガラス破りセンサーにマイクが組み込まれています。
- パッシブ赤外線(PIR)センサーは、動きを検知します。
- 振動センサーは強制侵入を検知します。
制御パネル
業務用アラームシステムのコントロールパネルの複雑さは、設置のニーズによって異なります。最も基本的なレベルでは、コントロールパネルは通常、数値コードを入力することで商業用警報システムを設定し、リセットすることができます。より高度なコントロールパネルでは、工場や商業施設の個別のゾーンを個別に制御することができます。また、アラームが作動した場所に関する情報を表示することもできます。
アラーム音を変更する方法
アラーム音の変更は、使用する電子サウンダーのタイプによって異なります。一部のアラームサウンダーは、音量を調整できるだけでなく、音色を選択することもできます。様々な音色が必要な場合、当社の電子サウンダーのラインナップには、32から80の音色が用意されています。 RSでは、商業用警報システムの全ての部品が揃っています。セキュリティアラームとセンサー製品をご覧ください。