- 発行日 2024年12月4日
- 最終変更日 2024年12月4日
- 1 分
配線とケーブル管理の未来
優れた配線とケーブル管理には、安全性と環境性能の向上を含む多くの利点があります。第四次産業革命が進展し、電気産業における新たな傾向が拡大する中、配線とケーブルを効果的に管理することがますます重要になっています。
配線とケーブル管理の需要は、配線やケーブルの需要が急増していることに伴い、拡大しています。この需要を牽引している要因はいくつかあります。都市化の進展、新しいスマート電力送電網の開発、輸送部門などの電化、電気保守および電気安全のベストプラクティスの普及などが挙げられます。また、再生可能エネルギー資源が増加してそれらが接続されていることも、ケーブルおよび配線市場を急成長させる要因となっています。さらに、Industry 4.0(インダストリー4.0)の進展に伴い、様々なモノがインターネットにますます接続される中で、接続需要は急増しています。
電気テクノロジーの最新動向
電気テクノロジーは世界的なメガトレンドとなっています。これまで化石燃料に依存していた技術、例えば内燃機関やガスボイラーを、電気自動車やヒートポンプに大規模に置き換える動きが進んでいます。電動航空機の実験が行われているほか、海洋船舶の電動推進も研究されており、これにより海上輸送の脱炭素化が期待されています。また、石油やガスを燃やして発電することを避けるために、洋上風力や太陽光などの再生可能エネルギーが電力網にますます多く接続されています(例えば、イギリスでは2030年までに洋上風力発電容量50GWを接続する目標を掲げています)。
この電化の進展に伴い、世界的に配線やケーブルの需要が高まっています。この市場は、IT、通信、建築、建設、および電気制御配線のベストプラクティスによって牽引されています。その結果、配線管理やケーブル管理製品の需要がこれまで以上に高まっています。
ここでは、ケーブルや配線が重要な役割を果たしている分野について、詳しく見ていきましょう。
IoTとIIoT
Q: 心拍計、スマートウォッチ、そして今日の最先端の工場機械をつなぐものは何でしょうか?
A: モノのインターネット(IoT)とその産業版であるインダストリアルIoT(IIoT)です。モノのインターネット(IoT)とは、物理的なオブジェクトがインターネットやクラウドを介してデータを相互に交換するネットワークを指します。これには、消費者向けの技術製品やセンサーを内蔵した工作機械、高速道路で互いに通信する自動運転車など、さまざまなものが含まれます。 実際、IPアドレスを割り当てられ、ネットワーク経由でデータを転送できる機器は、すべてIoTの一部となる可能性があります。これらの接続デバイスの増加に伴い、USB、イーサネット、電源ケーブル、HDMIケーブルなど、接続そのものの需要も増加しています。IoTデバイスは無線やクラウドで通信することもありますが、多くの場合、接続や電源供給のために物理的なケーブルが必要です。
電子機器
毎週、エネルギー・公共事業、製造業、商業および住宅建設など、さまざまな分野で使用される数百万本の電子機器用ケーブルが製造されています。2022年の世界のケーブル市場の規模は2,000億ドルを超え、2030年までに年間4.2%の堅調な成長が予測されています。電子機器で使用されるケーブルの種類には、光ファイバーケーブル、電力ケーブル、USBケーブル、オーディオおよびビデオケーブルなどがあります。
オートメーション
インダストリー4.0により、製造業におけるオートメーションが進んでいます。これにより、危険な手作業を避けてロボットを活用する機会が増え、人々が他の業務に専念できるようになるだけでなく、デジタル化の進展も加速しています。この結果、ワイヤーおよびケーブル管理システムの需要がさらに増加しています。
電動輸送
電気自動車(EV)が19世紀から存在していたことをご存知ですか?当時は、電気が新興の自動車にとって主な動力源として使われていました。現在、EVは自動車だけでなく、電車、バス、船舶、航空機、さらには宇宙船にまで広がっています。しかし、電気自動車だけが電気ケーブルに依存しているわけではありません。一般的に、現代の乗用車には、電気および電子システムの普及により、数千フィートもの配線が使用されています。
ケーブル管理のベストプラクティスとは?

電気安全のベストプラクティスは、ケーブル管理のベストプラクティスとも言えます。ケーブルは識別可能で、適切にルート設定され、整理され、保持されている必要があります。これにより、問題が発生した際に素早く対処できるようになります。RSでは、ケーブルカバー、マーカー、ロッド、トレーなど、多様なケーブル管理ソリューションを提供しています。以下は、適切なケーブル管理を行った際に得られる利点の一部です。
- 向上した安全性 不適切なケーブル管理は、安全上の問題を引き起こす可能性があります。例えば、感電のリスクやつまずきによる事故の原因となることがあります。適切なケーブル管理は電気安全のベストプラクティスであり、英国の厳しい電気機器および機械の基準を満たすためにも役立ちます。
- 廃棄物の削減 ケーブルは、多くの現代製品やインフラに不可欠ですが、リサイクルが難しい高分子化合物を使用していることが多く、埋立地に廃棄される可能性があります。効果的なケーブル管理体制は、適切な電子機器のリサイクルが無視される場合でもケーブル廃棄物を削減します。
- 保守時間の短縮 ケーブル管理はケーブルの寿命を延ばすだけでなく、損傷のリスクを最小限に抑えることで保守時間(およびコスト)を削減します。高品質なケーブルとアクセサリーを提供しています。
当社では、計装ケーブル、イーサネットケーブル、機器用ワイヤーなど、高品質で多用途なケーブルとワイヤーを幅広く取り揃えています。また、RSケーブルは、有害物質の制限(RoHS)規制を含む厳しい環境規制にも準拠しています。これにより、製品が特定の化学物質を含まないことを証明する必要があります。すべてのRS製ワイヤーとケーブルはRoHS準拠です。