• 発行日 2024年7月30日
    • 最終変更日 2025年5月27日
  • 5 分

イーサネットケーブルのガイド

イーサネットケーブルのガイドでは、イーサネットケーブルの用途と種類について説明します。

Ethernet Cable Banner

イーサネットケーブルとは?

イーサネットケーブルは、産業用途から家庭内のすべての有線インターネット・デバイスまで幅広く使用されています。このガイドでは、イーサネットケーブルの接続方法、さまざまな種類と長さ、編組ケーブルやシールドケーブルなど、技術的な特長について説明します。

イーサネットケーブルまたはネットワークケーブルは、広帯域データを転送するためにネットワーク上の機器を接続するために使用されるケーブルです。ノートパソコンやデスクトップパソコンをルーター、モデム、インターネットハブ、プリンターに接続したり、その他の有線ネットワーク対応周辺機器を接続したりするために使用します。

イーサネットケーブルをノートパソコンに接続する方法

ノートパソコンをルーター経由でインターネットに接続します。イーサネットケーブルのコネクタは、ノートパソコンやデバイスのRJ45ソケットに差し込みます。ケーブルのもう一方はルーターモデムに差し込みます。

ストレートスルーケーブルとクロスケーブル

  • ストレートスルーケーブルは、汎用性の高いタイプで、デスクトップPCとプリンター、ゲーム機とインターネットルーターなど、異なる機器同士を接続するために使用されます。
  • クロスケーブル - ノートパソコン同士など、同じタイプの機器を接続するのに使用されます。

最新の機器のほとんどは、ケーブルの種類を自動検出し、それに応じて設定されますが、旧型の機器にはこの機能がない場合があるので注意が必要です。

イーサネットケーブルの用途

イーサネットケーブルは、広帯域データ転送のために機器間を接続するために使用されます。 LAN(ローカル・エリア・ネットワーク)と呼ばれる機器間の有線接続です。この接続方法は、Wi-Fi接続などよりも信頼性が高く、転送速度も速くなります。

ノートパソコン、プリンター、スキャナーなどの機器の接続にも使われています。また、イーサネット壁ソケットを使用して、一つの部屋から別の部屋へ、あるいは建物全体へのインターネット接続アクセスを提供するために、建物に敷設することもできます。

イーサネットケーブルの種類

Cat5ケーブル、Cat6ケーブル、Cat7ケーブルなど、さまざまなカテゴリーがあります。Catケーブルとは、ケーブルのカテゴリーを意味します。Cat番号は、ケーブルの速度と性能の順に高くなります。Cat番号が最大のケーブルは、最速のネットワーク通信速度を提供します。

ケーブル構造は、PVCジャケットまたはLSZHシースで被覆された4本の撚り対線で構成されています。シールドは、フォイルまたはツイストブレードを撚り線に巻き付けることで施されます。

ケーブルの種類は以下の通り:

  • UTP - 非シールド撚り対線
  • STP - シールド付き撚り対線
  • U/UTP - 非シールドケーブル、非シールド撚り対線
  • F/UTP - フォイルシールドケーブル、非シールド撚り対線
  • U/FTP - 非シールドケーブル、フォイルシールド撚り対線
  • S/FTP - 編組シールドケーブル、フォイルシールド撚り対線

TPはツイストペア、Uは非シールド、Fはフォイルシールド、Sは編組シールドです。

シールド付きイーサネットケーブル

シールドケーブルのメリットは、電気的ノイズ(EMI:電磁干渉)が多い環境で使用する場合、特に長い距離を配線する場合にはっきり表れます。イーサネットケーブルを敷設する際は、電源ケーブルと分離する必要があります。

このような環境では、重要なデータを転送する撚り対線への干渉は、データの中断や破損を引き起こし、データの転送速度を低下さ せます。シールドは、内部ケーブルに侵入する干渉やノイズを低減し、信頼性の高い高速データ転送を実現します。

また、シールドはクロストークも低減できます。クロストークとは、配線の信号が他の配線に影響を与え、内部干渉を引き起こすことで、性能と速度の低下を招きます。

イーサネットケーブル

イーサネットケーブルの長さは?

ケーブルの長さは重要な考慮事項です。標準的なCat5イーサネットケーブルを使用する場合、最大の長さは100mです。ただし、ケーブルの長さは必要最小限に抑えるべきです。100mを超えるケーブルが必要な場合は、光ファイバーケーブルを検討しましょう。

ケーブルが長くなると、速度と性能が低下することがあります。電気的ノイズの多い環境では、外部干渉にさらされるケーブルが多くなるため、ケーブルが長くなると性能に影響する可能性が高くなります。

高速転送のインターネットを長時間使用する場合は、Cat5e、Cat6以上のケーブルをおすすめします。

イーサネットケーブルの種類

イーサネットケーブルには様々な種類があり、用途に応じて適切なケーブルを選択します。選択する際には、以下の事項を考慮することが必要です。

  • どの機器をイーサネットケーブルで接続していますか?
  • どのくらいの転送速度が必要ですか?
  • どの程度の電気干渉(EMI)が設置環境に存在しますか?
  • ケーブルの柔軟性は?
  • ケーブルの長さは?

どの機器をイーサネットケーブルで接続していますか?

イーサネットケーブルのストレートスルータイプは、最も一般的でよく使われています。異なる機器同士を接続する場合は、ストレートスルーの標準ケーブルを使用します。例えば、ノートパソコンとプリンターを接続する場合や、ゲーム機とルーター・モデム・スイッチを接続する場合などです。

クロスオーバーケーブルは、通常、ノートパソコンとノートパソコンなど、同じような機器同士を接続するために必要です。

短いケーブルが必要な場合、機器間の接続はパッチケーブルで十分です。イーサネットケーブルアダプタとカプラ、またはイーサネットケーブルスプリッタは、延長する場合や、さらに別の機器に接続する必要がある時に使用できます。

どのくらいの転送速度が必要ですか?

イーサネットケーブルの速度は様々です。より高速なデータ転送が必要な場合は、高いカテゴリのケーブルを使用する必要があります。通常Cat5イーサネットケーブルを使用すれば、機器間の接続には十分です。

Cat5ケーブルの最大長は100mで、100Mbpsの速度性能があります。一方、Cat7ケーブルは100mで最大(10Gbs)10000Mbpsの伝送が可能です。転送速度の大幅な向上です。

ケーブルのカテゴリーを選択する際には、費用対効果、長さ、環境などを慎重に考慮すべきです。

設置環境における電気干渉(EMI)

電気的ノイズや干渉が発生する可能性が高い場合は、フォイルまたは編組シールドケーブルを使用する必要があります。イーサネットソケットを別のソケットに接続する場合、固定設備ではシールドケーブルの方が適しています。

蛍光灯やモーターなどの電化製品は電気ノイズを発生しやすく、インターネットのデータ転送を妨害する可能性があります。干渉の影響はケーブルが長くなるほど悪化し、全体的な性能や転送速度に影響を与える可能性があります。シールド付きイーサネットケーブルを敷設することで、特に長いケーブルの場合、干渉のリスクを最小限に抑えることができます。

イーサネットケーブルの柔軟性

低いカテゴリのシールドなしイーサネットケーブルは、一般的にシールド付きよりも細く、柔軟性があります。ケーブルが携帯機器に使用される場合や、定期的にケーブルを移動させる必要がある場合は、柔軟性がある方が便利です。柔軟性の低いシールド付きケーブルは、固定された場所に設置する場合に最適です。

ケーブルの長さ

ケーブルの長さは慎重に選びます。イーサネット・ケーブルは、短い方が外部干渉を受けにくく、長いケーブルよりも転送速度が速くなります。

イーサネットケーブルのテスト方法

イーサネットケーブルは、イーサネットケーブルテスタを使って測定します。これにより、ケーブルやローカルエリアネットワーク(LAN)接続をテストすることが可能です。

イーサネットケーブルの適切なカテゴリーと種類を選択する際には、機器の種別と環境が大きな考慮事項となります。

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。