- 発行日 2023年2月8日
- 最終変更日 2025年1月21日
- 5 分
圧着工具の種類と使用方法
タイプ、最適なブランド、特に重要な使用方法など、圧着工具に関して必要な情報を提供します。

圧着工具とは
圧着工具とは、材料やコンポーネント同士を押し付けて密閉する(圧着する)ことで接合するために使用する多様な装置の一群を指します。圧着工具の最も一般的な使用法としては、コネクターを電気ケーブルの端に接続する場合が挙げられます。
多くの圧着工具は多機能で、圧縮と同時に曲げ、切断、剝がし、その他同様の作業に使用できます。特定のケーブル、ワイヤー、またはパイプのサイズ(つまり規格)で機能するように設計されていますが、複数の規格に使用できるものもあります。
- ハンドヘルド 手動操作できる圧着工具は、一般的に持ち運びしやすく、小さいアイテムの圧着に使用されます。見た目には、片側にリッジ(隆起)があってもう一方にノッチ(刻み目)がある従来のクランプ付きプライヤーと似ています。圧着ピンチでワイヤーとコネクターをノッチに入れ、押し付け合って接合します。
- 電動式 電動式の圧着工具を使用すると、圧着のために必要な圧をかける労力が少なくて済みます。
- ベンチトップ 高い要求の圧着作業を実行するためワークベンチ(卓上)に据え付けるように設計された、大型で高性能タイプのモデルです。電動のものと手動のものがあります。
- 油圧式と空圧式 油圧式圧着工具では、作動液によって圧縮力が供給されるので、作業労力が非常に少なくて済みます。空圧式圧着工具は同じ目的で空圧を利用するもので、手動とワークベンチに据え付けるものがあります。
圧着工具のカテゴリ
圧着の必要量が小さく、精度が最も重要な要素になる場合は、手動操作式の圧着工具で十分な可能性が高くなります。ただし、圧着力が必要な場合には、油圧式または電動式のモデルを使用できます。
油圧式圧着工具
- 油圧式圧着工具は、要求される修繕、維持、産業上の業務に対して最大限の力を提供します。一般的な使用法の1つとして、自動車のバッテリー・ケーブルの接続があります。
- 油圧式圧着工具は手動式で持ち運びやすく、多くの場合、使いやすいばね仕掛けのハンドル、回転クランプ、片手だけで進めることができる変更可能なダイを装備しています。
電動式圧着工具
- 電動式圧着工具はポータブル・モデルにバッテリー電源が付加されたもので、少ない労力で強力な圧着を実行できます。
- 電動式圧着工具ではさまざまな要件を満たすために多様なモデルが提供されており、ラチェットや特殊な人間工学的付属品を備えたものもあります。
空圧式圧着工具
- 圧縮空気に基づく工具で、圧着作業に多大な力をもたらすことができます。空圧式モデルは、手動式モデルおよびバッテリー操作式モデルの両方で提供されており、ワークベンチ・ベースのモデルでは、真に過酷なタスクに対してさらに大きな力が提供されます。
圧着工具のタイプ
ブーツレース圧着工具
- その名が示すとおり、ブーツレース圧着工具は特にブーツレース・フェルールに対して使用するために設計されており、標準の配線には異なる圧着形式が必要になります。強力なインデント圧着を確保するには、精密さと力を組み合わせる必要があります。
- ほとんどのブーツレース圧着工具は電気的に絶縁されており、確固とした接合が行われるまでダイが離れないように、ラチェットが装備されています。快適な使用を求める場合は、人間工学に基づくハンドルのクリンパーを探してください。
- ブーツレースの突起はブラケット内のフェルール、つまり角のあるデザインなので、締め付け機能のある圧着工具はこの形状に対応する必要があります。
自動電動式圧着工具
- 自動電動式圧着工具は、車のエンジン内にある複数の電気コネクターやケーブルをしっかりと接合できるように設計されています。これらには非絶縁、事前絶縁のバッテリーおよび点火装置の端子が含まれ、それぞれに対して、すべて標準のプライヤー設計のさまざまな工具を使用できます。
ミニ圧着工具
- その名が示すとおり、ミニ圧着ピンは配線幅の狭い部分で使用するために製造されています。細かい精度と、狭い操作空間での柔軟性が必要とされます。一部のモデルには回転可能なフリップトップ型ヘッドが備わっており、非常に狭い領域内での使用に適しています。
PEX圧着工具
- PEX(架橋ポリエチレン)は柔軟なプラスチックの一形態で、従来の銅やスチールに代わって水道管の製造に使用されることが増えています。
- 銅管やスチール管よりもプラスチック管の設置や接合の方がはるかに容易です。もちろん溶接の必要がないので、専用のPEX圧着工具は、パイプをその胴回りでしっかりとつかみ、適切な圧力をかけることを目的に設計されています。通常はスチール圧着と一緒に使用されるので、このツールのほとんどは熱心なDIY愛好家やプロの建築業者が入手できるようになっています。
AMP圧着工具
- AMPコネクターはマルチピン装置で、通常はプラスチック・ハウジング内に適合します。特殊なAMPクリンパーは、適切なケーブルとの強力な接続を形成するために必要とされる正確な力を加えます。
RJ9 圧着工具
RJ9は広く使用されているハンドヘルドの圧着工具で、3つのダイ(クリンピング・ヘッド)を装備しており、標準のコネクター・タイプであるRJ45、RJ11、RJ12に対応しています。この適合性の高さにより、エンジニアが修理や設置を行うときの圧着工具セット内に、わずかなアイテムしか必要なくなります。
圧着工具の用途
圧着工具にはさまざまな形状やサイズがあり、多くの設定で使用されますが、すべてに共通する基本的な用途は堅固で信頼できる接合を生み出すことです。
電気技師、機械工、エンジニアは通常、ケーブルやワイヤーの設置または交換時にこれらを頻繁に使用します。これらの工具によって、配線のヘッドがコネクターや端子に正確に固定され、精密な電気結合が形成されます。
電動式圧着でははんだを使用しない ので機械的には強固になりますが、各回路内の金属を潜在的な腐食の危険性から守るためには、やはり「気密」である(酸素や湿気を通さない)必要があります。さらに電気技師が、電流を制御して電磁干渉を防止するために、圧着工具を使用してフェライト・ビーズを配線に固定させます。フェライトはセラミックと鉄合金を混ぜ合わせたものです。純粋なセラミック・ビーズも電気的絶縁では重要な役割を果たします。
圧着工具の選び方
圧着工具の選び方は次のとおりです。
目的・用途にあわせて選ぶ
まずは目的と用途にあう種類の圧着工具を選びましょう。
種類は主に「電気器具用」と「電装品用」の2種類です。電気器具用は電化製品などの配線を加工するために用いられ、電装品用は自動車の電装のために用いられることが多くなっています。
どのような目的で使用するかを考えて、適切な種類を選んでください。
機能性を確認して選ぶ
圧着工具は機能性により選ぶこともポイントです。
ダイスのみがついている工具は圧着専用ですが、ワイヤーカッターやボルトカッターが搭載されているタイプは複数の工具の役割を担うことができます。必要な機能性が搭載されている製品を選びましょう。
端子の形やサイズにあわせて選ぶ
使用する目的の機器に使われている端子の形やサイズにあわせて選ぶことも大切です。
端子の形にはギボシ端子・ファストン端子などの種類があるので、目的の端子が加工できる圧着工具を選ばなければ使えません。
タスクに最適な圧着工具

圧着コネクタとアクセサリー
圧着コネクターは複数サイズの金属付属品で、ケーブルやワイヤーの長さを他の長さや他のコンポーネントに合わせて修正するために使用します。これは電気端子として機能し、特定の導線の端が到達する場所になります。
通常、圧着コネクタは、絶縁体の除去後に露出する短い長さの内部配線上に取り付けられます。臨時的に脱離が必要になった場合や、半田が適切でないような場合に使用されます。
コネクタは、圧着工具による圧縮に十分順応できる材料で作成されます。さまざまな用途向けに複数の形状で提供されています。一般的なものには次のものが含まれます:
- リングコネクター:端子への確実な接続用
- クイックディスコネクトコネクタ:通常は筒状または刃状
- バットコネクタ:電線接続用
- スペードコネクタ:端子へのスライド接続用
ブーツレースフェルール
圧着ブーツレースフェルールは、ワイヤー上で圧着された金属チューブを結合させる圧着コネクターの一種です。これらはコードエンド端子とも呼ばれ、通常はストランドのファン・アウトを防ぐために多重より線ワイヤーで使用され、これによって強力な電気接続が生み出されます。大部分は色分けされた絶縁カラーにも装着され、接続を保護し、ワイヤーを適切な位置に保持できるようにします。 フェルールは部分的に剝がされた配線に取り付けられます。これがさらにブーツレースフェルールに挿入され、剝離した絶縁体がカラーを覆い、ワイヤーの剝がされた部分が金属チューブ内に存在するようになります。次に圧着工具を適用して、裸のケーブルと金属チューブの間に強力な接合部を作成し(絶縁線の圧着ではない)、その後、フェルールそのものをねじまたはクランプ端子と接続します。 圧着ブーツレースフェルールは、制御ユニット、スイッチキャビネット、回路遮断器などの要求の厳しい環境で使用できる信頼性の高い接点を提供します。
自動電動式圧着端子
自動電動式圧着端子は、車両のエンジンに使用されるコネクターのタイプで、低電圧のワイヤーとケーブルを適切な接続に付着させます。さまざまなサイズとモデルが提供されていますが、大きな特長として、要求の厳しいエンジン環境で回復力を追加するために、耐振動性を有する銅が挿入されています。
圧着工具の使用方法
プロフェッショナルは、必要な圧着や関与するワイヤーまたはケーブルに応じて、さまざまな圧着技術を適用しています。 同軸ケーブル (coax) は絶縁線に広く使用されている形態ですが、外部の干渉に敏感に反応する信号に使用されます。信号を保護するシールドには、整合性を維持するための特別な圧着形態が必要になります。
同軸ケーブルの圧着方法は次のとおりです:
- 鋭利なワイヤー・カッターでcoaxを切断し、スクエア・エンドを作成しますが、円筒形は維持します。
- 専門家の剝離用工具にcoaxを差し込み、均等に圧をかけて慎重にケーブルを回します。
- 剝離用工具からcoaxを取り外し、剝離装置によって付けられた切れ目からワイヤーの外側の被覆を慎重に剝がして、一定の長さのフォイルを露出させます。
- フォイルを慎重に剝がして、内部の金属メッシュを露出させ、金属メッシュをワイヤー上で緩やかに折り曲げます。メッシュの下のフォイルの第2層に触れないように注意してください。
- 円筒状のFコネクター(TVの架空ケーブルの端でよく見かけるタイプ)にcoaxを差し込みます。このときにねじらないように注意してください。coax内の芯線の周囲の絶縁体が、Fコネクターの前フランジに対して押し付けられます。
- 適切なcoax圧着工具を使用して、接続部を圧着します。しっかり圧をかけてから、放します。