• 発行日 2023年6月1日
    • 最終変更日 2026年6月8日
  • 5 分

ファンクションジェネレータとは?用途と使い方を解説

ファンクションジェネレータとは、電子回路や機器の評価に必要な信号を発生させる計測器です。この記事では、ファンクションジェネレータの使い方や、現在広く使われているDDS方式の基礎、操作時に注意したいポイントを解説します。

ファンクションジェネレータとは? ~ 計測用信号源としての役割 ~

どんなときに使うのですか?

アナログ系の電子回路には、例えば発振回路のように自発的に信号を発するものと、アンプのように外部から与えられた信号を受けて応答するものがあります。A/Dコンバータやエンジンの回転検出といったセンサ応用機器なども後者です。外部信号に応答するタイプの回路や機器では、動作確認や特性評価の際に、本来の入力に代わる信号が必要となります。

このため、特定のアプリケーション専用のものから汎用のものまで、いずれも再現性に優れた計測・試験用の信号源が提供されています。計測用信号源、いわゆる「発振器」として使われる機器には、大別して無線機器などのテストに使う高周波用と、メカトロ機器やオーディオ帯の回路などを対象とした低周波用の2種類があります。ファンクションジェネレータ(FG)は、超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています(図1)。

ファンクションジェネレータの製品例を示す外観図

◀図1:ファンクションジェネレータの製品例

出典:株式会社エヌエフ回路設計ブロック

DDS方式とは? ~ ファンクションジェネレータが波形を生成する仕組み ~

ジェネレータを辞書で引くと「発電機」ですけれど?

低周波の測定や評価では、さまざまな「波形」の信号を必要とします。例えば、アンプの波形ひずみや周波数特性を知るには正弦波信号が必要ですし、過渡応答特性を見るには方形波が便利です。直線性を測定する場合には、ランプ(直線上昇)波が使われます。これに対して、ファンクションジェネレータはさまざまな「波形」、すなわち、時間の関数(Function)を自在に発生(Generate)できるのが大きな特長です。ファンクションジェネレータには、正弦波、方形波、三角波などの基本波形が用意されていて、これにDCオフセット(直流電圧重畳)、トリガ/ゲート/バーストといった発振制御、デューティ可変、スイープ(掃引)、さらに、各種のアナログ変調などを施すことができます。これらを組み合わせることで、さまざまな波形を生成できます。

ファンクションジェネレータの内部は、アナログ回路で構成されていた時代もありましたが、現在の汎用機では、DDS(Direct Digital Synthesizer:デジタル直接合成)と呼ばれるデジタル方式が広く使われています。

DDS(ダイレクトデジタルシンセシス)の動作原理を示すブロック図(株式会社エヌエフ回路設計ブロック出典)

DDSの原理を図2に示しました。DDSは、安定していて周波数確度が高く、分解能も極めて高くできます。また、周波数の変更時などにも位相の連続性を保ちやすく、広範囲な周波数スイープなどが可能です。さらに、メモリに書き込む波形データを変更することによって、オリジナルの波形でも出力できるといった特長があります。

◀図2:DDSの原理(出典:株式会社エヌエフ回路設計ブロック)

*DDSの構成と動作の概要は次のとおりです。

DDSは、波形ROM、位相アキュムレータ(加算器とラッチ)およびD/Aコンバータで構成される。

位相アキュムレータは、クロックに同期して周波数設定値[N]ずつ積算し、周波数設定値に比例した速度で増大するデジタルデータを出力する。

このデータは出力波形の位相に相当し、波形ROMの読み出しアドレスになる。

ROMの出力をD/Aコンバータでアナログ信号に変換すれば、設定した周波数・波形のアナログ信号が得られる。

さまざまな波形を出力できる点で類似したものに、ARB(またはAWG/Arbitrary Waveform Generator:任意波形発生器)があります。ARBは大容量のメモリに特定の信号をその都度書き込んで読み出すため、特定用途向けの高度な波形生成に適しており、比較的高価となる傾向があります。これに対してDDSは、比較的小容量のメモリに波形を書いておき、機能を組み合わせることで応用的な波形を作り出せる自由度の高さが特長です。ARBよりも低コストであることも含め、汎用信号源に適した方式です。

ファンクションジェネレータの使い方 ~ 操作上の注意点 ~

ファンクションジェネレータの使い方は比較的シンプルですが、出力した信号の条件や観測方法を正しく理解しておくことが重要です。

操作は難しくありませんか?

ファンクションジェネレータは、アナライザ(信号解析用測定器)と異なり、信号を出すというシンプルな機能の測定器ですので、設定や操作は簡単です。一定した連続信号を出力するのであれば、波形を選んで周波数と振幅を設定するだけで済みます。スイープやトリガなどは、連続信号に加工を加える、または出力のタイミングを制御するという手順を踏むと考えると、分かりやすくなります(図3)。

ファンクションジェネレータの基本波形例を示す図(株式会社エヌエフ回路設計ブロック出典)

◀図3:基本的波形例(出典:株式会社エヌエフ回路設計ブロック)

*(A)、(B)、(C)は正弦波、方形波、ランプ(三角)波の連続、(D)は正弦波のバースト、(E)は方形波のデューティ可変、(F)は方形波の立ち上がり / 下がり可変で得られる信号波形

実際には、設定や操作よりも、むしろ出力した信号の認識や観測法を誤ることがあるようです。例えば、出力電圧を50Ω負荷で1Vp-p(peak-to-peak)に設定した場合、入力インピーダンスが高い回路に接続したときの出力は、1Vp-pではなく2Vp-pになります(図4)。さらに、正弦波出力の場合、1Vp-pは実効値で0.35Vrms(=Vp-p÷(2√2))になりますが、正弦波以外ではこの関係は成立しません。なお、DCオフセットする場合は、波形のピークとオフセットを加えた値が最大出力電圧を超えることはできません。正弦波以外では波形に多くの高調波成分が含まれますので、波形確認の際には、測定器の周波数帯域が高調波をカバーすることを確認してください。

信号振幅の表現方法と単位を示す図

◀図4:振幅の表現と単位

出典:株式会社エヌエフ回路設計ブロック

周波数帯域が不足していると、実際に出力されている波形が鈍ったり、ゆがんでいるように見えてしまいます。周波数が高い場合には、インピーダンスマッチングも重要です。その際の終端は負荷端で行います。一方、低周波の方形波などをモニタする際に、うっかりしてオシロスコープをACカップルにすると、波形にサグ(平坦部が斜めになる)が出てしまいます。いずれも初歩的な事柄なのですが、ファンクションジェネレータ、あるいはオシロスコープの表示だけを過信することで起こしやすいミスでもあります。

ファンクションジェネレータの応用機能と活用例 ~ アイデア次第で広がる使い方 ~

多機能なのでいろいろと応用できそうです。

最近のファンクションジェネレータは、高機能化が進み、かなり複雑な波形も出力できます。DDS方式のファンクションジェネレータでは、任意波形を基本波形のように扱えるため、例えば心電波形を書き込んでおいて、ゲート発振させるといったことも可能です。

図5は、あらかじめ内蔵されている波形を使った応用例です。(A)は周波数スイープとゲート機能を組み合わせたもの、(B)は方形波のトリガ発振に発振停止レベル設定を加えて3値のデジタル信号を生成したものです。(C)は2チャネル出力のファンクションジェネレータで相互の出力が逆相となるようにしたときの波形で、両者の出力間から出力を得れば2倍の出力電圧が得られ、出力がフローティング(グラウンドから絶縁)されたファンクションジェネレータであれば、片側が接地された負荷にも接続できます。

(D)は任意波形で作った信号のように見えるかもしれませんが、波形の各部分は内蔵波形で構成されており、それぞれの波形や周波数・振幅・持続時間などをあらかじめ本体内にプログラムしておき、順次実行していく「シーケンス機能」を使って出力した信号の例です。シーケンス機能は、機器の振動試験や回路の電源変動試験用の信号生成などに便利です。

ファンクションジェネレータで生成可能な応用波形の例を示す図

◀図5:応用波形例

出典:株式会社エヌエフ回路設計ブロック

信号発生器・分析器 関連商品

R8555078-01

任意波形発生器とも呼ばれ、さまざまな信号の電気波形を生成するための信号発生器です。

波形発生器

F1233580-01

物体から放射される赤外線や可視光線の強度を測定して、物体の温度を測定する温度計です。

RF信号発生器

R1953197-01

信号の周波数スペクトルを分析するための電気計測器であり、略して「スペアナ」と呼ばれています。

スペクトラムアナライザ

ファンクションジェネレータ 関連商品

ファンクションジェネレータの主要メーカー

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。