![]() |
工具・計測器 ガイド
今さら聞けない あんな質問・こんな質問にお答えします!
半導体・電子部品 ガイド
取材協力:テクトロニクス社
測定品質向上はプローブの理解から~ オシロスコープの測定品質を決めるプローブ ~
オシロスコープの多様化への追従と、機能拡張のために様々なプローブが存在します。オシロスコープの測定品質を決めるのは、プローブであると言っても過言ではなく、必要に応じた性能や機能にあわせ、適合するプローブを選択することが重要です。本記事では、プローブに関する基礎的な知識と選択のヒント、そして、利用頻度が高い受動電圧プローブと電流プローブについてご紹介します。
オシロスコーププローブの種類
オシロスコープのプローブには非常に多くの種類があり、主要ブランドでも100種類以上のラインアップがあります。
電圧プローブ Voltage Probe |
受動プローブ Passive Probe |
汎用受動プロープ 最も一般的に使用されているプローブ
|
高電圧受動プローブ 高い減衰比を持ち、高電圧信号測定に使用する |
||
能動プローブ Active Probe |
高電圧差動プローブ フローティング測定用の差動プローブ |
|
差動プローブ 同相信号除去を目的としたプローブで、差動信号のシングルエンド化をプローブ内で行う |
||
アクティブ・プローブ(シングルエンド) FETなどの回路素子を利用することにより、信号を減衰させずに高インピーダンス、低入力容量を実現 |
||
受動プローブ Passive Probe |
受動電流プローブ 電流を測定する。プローブ・アンプがついていない DC成分は測定できない |
|
能動プローブ Active Probe |
DC/AC対応 能動電流プローブ 電流を測定する。プローブ・アンプがついているDCオフセット分も測定できる |
オシロスコーププローブは、信号の振幅や種類によって使い分ける必要があり、電圧測定に使用する電圧プローブには、受動プローブ、アクティブ・プローブ、差動プローブ、高電圧差動プローブ、高電圧プローブなど、様々な種類があります。電流測定では電流プローブを使用しますが、こちらも、AC電流プローブとAC/DC電流プローブに大別されます。
このように多くの種類があるのは、オシロスコープの機種や機能が多種多様であることが理由の1つです。上述の電圧か電流かという違いの他に、同じ種類のプローブでもオシロスコープの周波数帯域、設定、電源供給といった付加機能に対応する各種製品があります。
適切なオシロスコーププローブの選択
正確な測定を行うには、どのようなプローブでも回路に接続すると少なからず回路動作に影響を及ぼすこと、理想的なプローブとは何かを理解した上で、最適なプローブを選択する必要があります。
理想的なプローブとは?
- 接続が容易で便利
- 信号忠実度が100%維持される
- 信号源の負荷にならない
- ノイズの影響を一切受けない
項目 | 選択のポイント |
電圧 or 電流 |
|
周波数帯域 |
|
プローブ負荷 |
|
受動電圧プローブとは?

受動電圧プローブは、ワイヤとコネクタで構成され、補正や減衰のために抵抗やコンデンサが付加されています。「受動」という名が示す通り、増幅器などの能動素子は持たず、電力を供給する必要がありません。構造が比較的シンプルなため、堅牢で経済的に使用できます。
ほとんどの受動電圧プローブは、汎用オシロスコープで使用するように設計されており、500MHz程度までの周波数帯域を持つものが一般的です。また、減衰比は測定電圧に合わせるため1:1、10:1、100:1などが用意されており、中でも10:1のプローブが最も多く使用されています。一般に、アクティブ・プローブほどの性能を備えてはないものの、広範なアプリケーション信号測定に最適なダイナミックレンジを備えています。
電流プローブとは?

電流プローブには、AC電流プローブと、AC/DC電流プローブの2種類があります。一般に、AC電流プローブは受動プローブで、AC/DC電流プローブは、アクティブ・プローブで、両方ともトランスの変換原理を利用し、導体に流れる交流電流(AC)を検出します。したがって原理上、AC電流プローブは直流電流(DC)を検出できません。対してAC/DC電流プローブは、ホール素子を付加することで直流電流を検出可能ですが、ホール素子のバイアス用電源や信号処理用アンプが必要になります。
周波数帯域については、AC電流プローブは、100MHz以下が一般的ですが、GHzオーダーの高い帯域も測定可能です。直流に近い周波数では十分な検出ができないため、下限は、0.5Hz~1.2kHzになる。AC/DC電流プローブの場合、DCから-3dBポイントまでになります。
電流プローブとオシロスコープの電圧測定機能を組合せると、非常に広範囲の電力測定を行うことができます。オシロスコープの波形演算機能によっては、瞬時電力、有効電力、皮相電力、位相なども測定することが可能になります。
オシロスコーププローブ 関連商品