検索キーワード履歴
      • 発行日 2025年3月27日
      • 最終変更日 2025年3月27日
    • 1

    赤外線ヒーターガイド

    この記事では、赤外線ヒーターとは何か、その用途、仕組み、さまざまな種類を紹介します。

    この記事では、赤外線ヒーターとは何か、その用途、仕組みなどについて説明します。また、一般的な使用方法と、購入できる主な赤外線電球の種類も紹介します。

    赤外線ヒーターとは?

    赤外線ヒーターは白熱電球の一種です。 赤外線放射によって熱を発生するように設計されているため、赤外線ランプ、赤外線電球と呼ばれることもあります。この電球は、素早く、安く、効率的に発熱するため、熱を必要とする多くの用途で使用されています。

    赤外線ヒーターのほとんどは白熱電球です。主な目的は光ではなく暖かさを作り出すため、正確にはLED熱電球というものは存在しません:

    • LED電球は、白熱電球よりも電流を光に変える効率がはるかに高く、その過程で熱で失われるエネルギーはほとんどありません。
    • LED電球はヒーターの役割を果たすのに十分なほど熱くなりません。
    • 赤外線LEDは存在するが、主にリモコンやその他の通信機器に使われています。

    一方、白熱電球は、主に照明として使用する場合、比較的効率が低い:

    • 電流を光に変換する過程で、かなりの量の赤外線放射エネルギーが失われます。
    • 通常、これは非LED電球灯の望ましくない副作用です。しかし、特定の用途においては、これは利点となります。
    • 赤外線ヒーターはこの効果を優先するように設計されており、光の質はあまり考慮されません。

    赤外線ヒーターの仕組み

    Heat Lamp

    赤外線ヒーターの仕組みは、従来の電球の仕組みと基本的に同じです。細いフィラメントが不活性ガスのカプセルに封入され、電気抵抗器として機能します。フィラメントは電流が流れると温まって光り、光と熱の両方を発します。

    しかし、赤外線ヒーターは、いくつかの重要な点で標準的な白熱電球とは異なります:

    • 一般的な電球よりも高い電流で動作するように設計されているため、より高い温度が発生します。
    • ほとんどの電球の最大出力は約100Wですが、赤外線ヒーターの多くは2kW以上で動作します。
    • 通常、照明能力は考慮されません。加熱能力を優先するために、意図的に光出力を制限する場合もあります。熱放射を集中させるために、フィルターやリフレクターが使われる場合もあります。
    • 低ワット数の電球よりも頑丈な素材で作られています。例として、頑丈なフィラメントやセラミックベースがあります。これらは、大電流による電球ハウジングの吹き出しや溶融を防ぎます。

    赤外線ヒーターの用途

    赤外線ヒーターは、その特性により、様々な用途に使用されています。他のヒーターやラジエーターと比較すると、以下のような特長があります:

    • 非常に素早く高温に到達する能力
    • 熱出力を特定のレベルに調整する能力
    • 直火や対流式ヒーターなどの方法とは異なり、ホットゾーンを狭い範囲に集中させることができます。
    • 電気熱源としての全体的な効率と高い費用対効果
    • 加熱対象物に直接触れたり、邪魔をしたりすることなく加熱できます。これに対して、伝導式、燃焼式、対流式のヒーターはいずれも、対象物に異なる方法で影響を与えます。

    赤外線ヒーターは、他の多くのヒーターや熱源と比較して、このような利点があるため、さまざまな作業で好んで使用されます。

    日常的な例としては、以下が挙げられます:

    家畜保育用赤外線ヒーター

    飼育室や孵化場での使用は、これらの電球を使用する最も一般的な理由の一つです。 特に、ヒナや爬虫類の飼育用に赤外線ヒーターを選ぶ人が多いようです。いわゆるブローダーランプは、巣作りをする親鳥の暖かさを模倣するために、孵化した鶏の近くに設置されることがよくあります。飼育箱では、ランプが太陽の暖かさをシミュレートし、体温や代謝を助けます。

    ケータリング用赤外線ヒーター

    業務用食品保温ランプは、カフェ、レストラン、食堂、テイクアウトなどで広く使用されています。 温かい食べ物を長時間提供する必要がある場所に設置されています。また、小売店の食品キャビネットにもよく見かけます。

    植物用赤外線ヒーター

    キープルームや栽培室の正確な温度管理によく使用されます。赤外線ヒーターは、より暖かい気候やバイオームをシミュレートしたり、多くの種類の外来植物が必要とする昼夜のサイクルを模倣することができます。

    赤外線ヒーターのその他の一般的な用途は以下の通りです。

    浴室用赤外線ヒーター

    使用前に浴室を暖め、鏡や壁などの表面の結露を取り除きます。これにより、全体的な使い勝手がよくなり、カビが生える可能性も低くなります。ホテルやゲストハウスでは一般的で、一般家庭にも普及しつつあります。

    塗装乾燥赤外線ヒーター

    塗装乾燥赤外線ヒーターは、塗料を塗った後、乾燥(仕上げによっては硬化)させます。ボディーショップや自動車スプレーによく使用されています。

    多くの内装業者も、乾燥・硬化赤外線ヒーターを使用し、広い場所や混雑した場所での作業を迅速に完了させます。乾燥・硬化赤外線ヒーターは、空気乾燥だけよりもムラがなく、丈夫で洗練された仕上がりを可能にします。これらの専門ライトは、通常の作業用ランプや塗装用ランプと混同しないでください。

    医療用赤外線ヒーター

    慢性疾患や短期的なけがのある人は、赤外線温熱技術を使用して身体の不調や症状を治療します。関節や筋肉の痛みや腫れを和らげることができます。腰痛用の赤外線ヒーターは、湯たんぽやヒートパックに代わる即効性のある治療法です。

    赤外線ヒーターの種類

    Heat Lamp

    赤外線ヒーターには、主に短波長、中波長、長波長の3つの種類があります。それぞれのタイプは、役割によって長所と短所があります。

    短波長赤外線ヒーターは、中波長や長波長の赤外線ヒーターに比べ、より強く(高温で明るい)、透過性が高い(より長い距離をカバー)のが特長です。 分子を直接励起するため、短波長赤外線は空気よりも効率よく表面や物体を加熱します。短波長赤外線は、狭いが強力な加熱領域で投射距離を達成するために、多くのエネルギーを消費します。

    中波長と長波長赤外線ヒーターはより低温で、より暗い光(通常は赤い光)を発生します。長時間に渡り、快適なレベルまで徐々に温度を上げるのに効果的です。波長の長いものは、小さな面積を持続的に穏やかに温めるために、より多くのエネルギーを消費します。

    赤外線ヒーターは、用途に応じて最適な種類を選ぶことが重要です。

    短波長赤外線ヒーター

    短波長赤外線ヒーターは、基本的に最も熱く、最も明るいタイプです。集中的で直接的な加熱作業や、屋外での長時間の使用に最適です。

    短波長赤外線ヒーターは、ほとんど瞬時に温度上昇し、対象物に直接、高強度の加熱を行うことができます。電球の周囲の空気を加熱する際にほとんどエネルギーを失わず、直接熱として届きます。

    理想的な用途としては、輻射熱を長い距離にわたって素早く対象物や人に到達させる必要がある屋外の暖房などがあります。また、短波長赤外線ヒーターは風の影響を受けにくく、ペンキの硬化や乾燥のような加熱作業にも適しています。

    短波長赤外線ヒーターは、分子密度の低い場所にはほとんど効果がないため、周囲の気温を上げるのは苦手です。また、強烈な熱と光を発するため、長時間の近距離や屋内での使用には適していません。

    中波長赤外線ヒーター

    中波長赤外線ヒーターは、短波長ヒーターより部屋を暖めるのに適しています。その熱は人や物に吸収されやすく、距離が離れると伝わりにくくなります。

    通常30秒から1分程度で、ゆっくりと暖まります。空気中に熱を放散する能力は、固体表面を直接加熱するのとほぼ同じです。

    出力の約60%は直接熱として伝わり、40%はヒーター周辺の空間を暖めるのに使われます。風の強い場所では効果がないため、屋外での使用には適していません。

    長波長赤外線ヒーター

    遠赤外線ヒーターが出力するエネルギーのうち、直接熱として届くのは40%程度で、60%は周囲の空気に放散されます。そのため、遠赤外線ヒーターは、密閉された空間を緩やかに加熱するのに適しています。

    遠赤外線ヒーターは、300℃前後の比較的低いピーク温度に達するのに5~20分かかります。短波長赤外線ヒーターに比べ、遠赤外線ヒーターはほとんど発光しないため目立ちません。屋内のパネルヒーターアレイによく使われます。風に非常に弱いため、屋外での使用に適していません。

    Red Heat Lamps

    ルビーランプ

    ルビーランプの赤外線ヒーターは、暖まるにつれて明るさが弱まるように設計されています。これには赤色フィルターが使用され、ある赤外波長で見ることができる光よりも暗く暖かい光を発します。

    Gold Heat Lamp

    ゴールドランプ

    ゴールドランプは、ルビーランプの赤外線ヒーターの逆で、反射率の高いゴールドまたはイエローのフィルターを使用し、ルーメン出力を最大化します。そのため、家庭や公共スペース向けの白熱灯やハロゲンランプに近くなります。

    Clear Heat Lamp

    クリアランプ

    クリアランプの赤外線ヒーターは一般的に、赤外波長によって決められた強さの光を出力します。ルビーランプとクリアランプの違いは何ですか?実際のところ、基本的な機能という点では大きな違いはありませんが、ルビーやゴールドに手を加える必要がないのであれば、クリアランプの方が若干安いかもしれません。

    よくある質問

    赤外線ヒーターは火災の危険性がありますか?

    高品質の製品は、安全性を考慮して設計・製造されています。適切に使用するための一般的な安全上の注意点は以下の通りです:

    • ワット数に適したハウジングや素材を使用し、高品質の製品を購入します。
    • 適切な認証を受けたランプシェードを使用します。
    • 製品を手の届かないところに置きます。
    • 照明器具が確実に固定されていることを確認し、できれば安全装置として二次的な固定ポイントを設けます。
    • すべてのワイヤー、ケーブル、コネクタを整備し、手の届かないところに置きます。
    • 埃やゴミを定期的に取り除くなど、すべての可燃物を取り除いてください。
    • 液体、湿気、湿気の発生源から遠ざけてください。
    • 摩耗や損傷の兆候がないか定期的に点検し、必要であれば速やかに修理または交換します。
    • 煙感知器や消火器を手近に置きます。
    • 火災時に煙感知器や消火器が出口や避難経路を塞がないように設置します。

    赤外線ヒーターは一晩中つけっぱなしでも安全か?

    特に監視されていない場合、高出力電気製品を24時間つけっぱなしにするのは避けるべきです。ハイパワー電球も例外ではありません。

    赤外線ヒーターは太陽光を模倣したものが多いため、一晩中つけっぱなしにしておく必要は比較的少ないです。どうしても無人でランプを点けっぱなしにしなければならない場合は、CCTVカメラなどで遠隔監視できるようにしておいてください。

    そして、煙探知機や消火器を近くに置いておく必要もあります。

    赤外線ヒーターの関連ガイド

    1 / 3

    関連ページ