- 発行日 2025年3月27日
- 最終変更日 2025年3月27日
- 1 分
電球ソケットのガイド
この記事では、電球ソケットの主な種類と特長、一般的なサイズ、素材、配線方法について紹介します。

電球ソケットとは?
電球ソケットはライトソケット、ライトホルダー、電球ホルダーとも呼ばれ、家庭、工場、オフィスでよく使われる製品です。電球を固定し、電源を供給するための電気的接続を提供します。電球ソケットには、電源を入れるスイッチがあるものとないものがあります。
電球ソケットにはさまざまな形やサイズがあり、ライトシェードなど他のアクセサリーや器具が含まれるものもあります。
電球ソケットは、特定の電球タイプとサイズ用に設計されており、それ以外の電球には適合しませんので、必ず確認してください。 最も広く使われている電球の種類は以下の通りです。:
GLS
GLS電球は、1世紀以上にわたって使用されている、クラシックな洋ナシ型のデザインが特徴の電球です。バヨネットキャップ又はスクリューキャップが付いています。
CFL
電球形蛍光灯(CFL)は、従来の電球の後継となるエネルギー効率の高い電球です。燃焼するフィラメントの代わりに水銀蒸気が入っており、電流に反応して紫外線を放出します。この紫外線が電球内のリンのコーティングを光らせ、発光させます。CFL電球は通常、棒状や渦巻き状などさまざまな形状がありますが、電球と同じ様な洋ナシ型もあります。
LED
発光ダイオード(LED)電球は、CFL照明に代わるものです。エネルギー効率が非常に高く、寿命が長い。このタイプの電球は、導体と絶縁体の中間の導電性を持つ半導体でできており、電流に反応して発光します。
電球ソケットの種類
電球ソケットには、用途に応じてさまざまなタイプがあります。主な種類は以下の通りです:
テーブルランプ用ランプホルダー
テーブルランプ用ランプホルダーは、シンプルな直立型の器具で、ランプベースを取り付けることができます。簡単にコントロールできるスイッチ付きのものもあります。
バテンランプホルダー
バテンランプホルダーは、ドアや壁に垂直に取り付ける小型のねじ込み式器具です。エジソンねじとバヨネットキャップの両方があり、白、黒、その他の色を選択できます。

GLS電球ソケット
GLS電球ソケットは、最も古く、最も馴染みのある電球タイプ、General Lighting Serviceの洋ナシ型電球を取り付けるすることができる、多用途の製品です。
ボトルランプホルダー
ボトルランプホルダーは、人目を引く照明を作ります。空き瓶の底に開けた穴にケーブルとスイッチを通して、首の部分に差し込まれた電球ソケットまで伸びます。主に装飾用のランプ向けなので、ケーブルとスイッチにはさまざまな色があります。
ペンダントランプホルダー
ペンダントランプホルダーは、吊り天井照明用に製造されます。コードやケーブルで吊り下げ、電球は下から直接押したりねじ込んだりして挿入します。
スイッチ付き電球ソケット
スイッチ付き電球ソケットには電源スイッチが内蔵されており、照明スイッチの代わりまたは追加として使用できます。
電球ソケットの取付方法
照明器具の取付方法は、電球の種類やソケットの接続方式によって異なります。

プッシュイン取付
バヨネットキャップ(BC)ソケットとバルブには、プッシュイン取付がよく採用されています。 電球をソケットに挿入し、電球のピンを適切なスロットに合わせてねじ込みます。

スナップイン取付
スナップイン取付は、より専門的な固定方法です。下向きのピンを利用して、電球をソケットに抜き差しできます。

ねじ込み式取付
ねじ込み式取付は、エジソンスベース(ES)電球およびソケットによく使われます。電球をソケットに差し込み、回します。 ほとんどのES電球は右ねじなので時計回りに回しますが、左ねじの電球もあります。
電球ソケットの中には、天井に取り付けるものや、ブラケットに斜めに取り付けるものもあります。 安全上の理由から、電球がソケットに適切に挿入されていることを確認することが重要です。必要であれば、脚立を使って天井に近づき、電球を固定する際にしっかりと確認してください。
電球の口金の種類
電球にはさまざまなサイズとデザインがあります。重要な違いは、照明器具と接続する口金という部品にあります。
ここでは、主な電球の口金の種類を紹介します:
- バヨネットキャップには、電球ベースに差し込む対向するピンがあります。電球名のBはバヨネットキャップを表します。 - 例:B22
- エジソン(ES)電球は、バヨネットキャップよりも広く使われています。電球名のEはこの口金を示します。 - 例:E27
- GU口金(GU4、GU10など)は、最近のハロゲン電球やLED電球によく使用されています。GU は「general use」の略で、特定のタイプのフィッティングであることを示します。Gベースは、互換性のあるスロットに素早く挿入できるよう、2本の細いピンが付いています。この口金は、蛍光管(G5電球)、LEDストリップ、台所用品によく使われるハロゲン電球(G4電球)など、さまざまな電球で見つけることができます。
- R型口金は、凹型の接点とセラミックチップを持っています。代表的な例は、投光器やアップライトに使用されるリニアハロゲン電球のR7電球で、LEDランプとしても利用できます。
電球の口金サイズ
電球ソケットは、電球をしっかりと固定するように設計されており、市販される多くのサイズの電球に適合します。 一般的な電球の口金サイズは以下の通りです。

E14
小型エジソン電球(SES)としても知られるE14電球と対応する口金の直径はわずか14mmです。一般的な用途としては、デスクランプやシーリングランプ、ピグミー電球などがあります。この小型の洋ナシ型電球は、装飾照明や標識照明に使用されます。
E40
直径40mm口金を持つ大型電球です。GES電球、またはジャイアントエジソン電球としても知られ、これらのハイパワー電球と対応する電球ソケットは、厳しい商業および業務環境で使用されます。

E27
E27口金はE14口金より大きく、ソケットの直径が27mmです。屋内外の照明に広く使われています。
B15
B15口金は、テーブルランプによく使われる小型のバヨネットキャップデザインです。標準的なB22口金の小型バージョンです。
電球ソケットの材料
電球ソケットは、電球から発生する高温に耐える必要があるため、様々な耐熱材料から作られています。主な素材は以下の通りです:
- 金属 - 例えば、真鍮や銅製電球ソケット。
- プラスチック製電球ソケット - ポリマー(合成素材)であるポリカーボネート(PC)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、フェノールホルムアルデヒド(フェノール)など。
- セラミック - セラミック製電球ソケットなど
電球ソケットの配線方法
電球ソケットキットを購入して組み立てる場合は、配線段階から注意が必要です。電気機器の配線には危険が伴いますので、疑問があれば専門家にご相談ください。
プラスチック製または金属製電球ソケットの配線方法については、以下をご覧ください:
- ランプ金具をソケットに取り付け、ねじを通してソケットの底にあるねじを締めて固定します。
- 通常、ソケットに2本の電線を接続する必要があります。活線(通常は茶色)と中性線(通常は青)です。この2本の電線を接続器具のいずれかのソケットに差し込み、ねじを締めます。
- 接続器具を電球ソケットの上部に取り付けます。抵抗がある場合は、反対方向に動かすか、接続装置とソケットのねじが締まっているか確認してください。
- 電球ソケット全体を組み立て、配線が正しい方向に締め付けられているか、固定されていることを再度確認してください。
よくある質問
B22はE27と同じですか?
この2種類の電球はよく似ています。どちらも業務用や家庭用で安定した光を提供し、多くの点で同じ役割を果たします。しかし、口金は異なります。B22の口金はプッシュ&ツイスト式で、E27の口金は回転式です。
E14とE27の違いは何ですか?
どちらもエジソン電球で、ねじ込み式口金を持っています。両者の違いはソケットの直径で、数字で示されます。小さい方のE14のソケット径は14mmで、大きい方のE27のソケット径は27mmです。
E14電球とは?
E14は、現在最も普及しているねじ込み式エジソン電球のひとつです。ソケット径が14mmで、E27の小型タイプです。
E7はESと同じですか?
同じではありません。ESはエジソンベース(Edison screw)の略で、電球を固定するためにソケットにねじ込まれています。発明者である19世紀のエンジニア、トーマス・エジソンにちなんで名付けられました。E7電球は、ES電球の小型バージョンで、ソケットの直径は7mmです。一般的にろうそくのような形をしています。