- 発行日 2025年2月28日
- 最終変更日 2025年2月28日
- 1 分
ローラーコンベアガイド
ローラーコンベアは、倉庫、梱包、製造などの用途で、材料、商品、重量物を安全に搬送するために使用されます。 ローラーコンベアの用途や市販の種類について、この記事をご覧ください。

ローラーコンベアシステムは、荷物を安全、迅速、効率的に移動させるために使用されます。倉庫や製造業で広く使用されています。詳細については続きをご覧ください。
ローラーコンベアとは?
ローラーコンベアは、フレームに取り付けられた一連のローラーで構成されています。 ローラーコンベアシステムは、さまざまな種類の物品移動に使用できます。 私たちがよく知っているローラーコンベヤの用途のひとつに、空港の保安検査場での手荷物スキャンシステムがあります。
ローラーコンベヤは、1900 年代初頭からファクトリーオートメーションの一部となっており、ローラーコンベヤの最初の特許は1908年にまで遡ります。ローラーコンベアには、プラスチック製、スチール製、ステンレス製があります。
ローラーコンベアの種類
ローラコンベアは大きく「フリーローラーコンベア」と「駆動ローラーコンベア」の2種類に分かれます。 ここでは、ローラーコンベアシステムと関連するコンベア部品について詳しく説明します:
フリーローラーコンベア
フリーローラーコンベアはグラビティコンベアともよばれ、重力を利用して荷物を移動させます。フリーローラーコンベアは落下面に設置されます。部品や製品は、表面を転がって目的の場所まで移動します。ローラーの直径は荷物の重量によって異なり、一般的に直径が大きい方が重い荷物の移動に適しています。フリーローラーコンベアにはさまざまなサイズがあります。ローラーフレームの幅と、荷物を目的の場所に運ぶために曲線部が必要かどうかを考慮する必要があります。フリーローラーコンベアは、比較的単純な技術です。
駆動ローラコンベア
フリーローラコンベアとは異なり、駆動ローラコンベアは製品を水平または上方に搬送することができます。 このタイプのローラコンベアは、重力式よりも高価になる傾向がありますが、汎用性が高く、より重い荷重を扱うことができます。
駆動ローラコンベアは通常、モータ、チェーン、ベルト、回転シャフトなどの部品を使用してローラを駆動します。 フリーローラコンベアに比べ、駆動ローラコンベアの利点には、さまざまな速度で製品を長距離搬送できることが挙げられます。
チェーン駆動ローラコンベア
チェーン駆動ローラコンベアのローラには、モーター駆動チェーンによって駆動されるスプロケットが取り付けられています。チェーンはスプロケットにしっかりと固定され、高い牽引力を発揮します。このタイプのローラコンベアは、重量物、パレット、ドラム、タイヤ、不規則な形状の搬送に適しています。チェーン駆動ローラコンベアは、逆方向の搬送も可能です。
チェーン駆動ローラコンベアは、動力式ローラコンベアの一種です。ベルトローラコンベアは、ローラを駆動するモータ駆動ベルトが特徴で、他のコンベアは各ローラに個別のモータを備えています。ラインシャフトローラコンベアは、スプールとベルトでローラに連結された回転シャフトを動力源とするコンベアです。
プラスチックローラーコンベア
プラスチックローラは、軽量フリーローラコンベヤで一般的に使用されています。プラスチック製ローラーは、食品加工、湿潤環境、酸性環境、金属製ローラーが腐食しやすい環境(バッテリーなど)に適しています。また、プラスチック製ローラーは、金属製ローラーよりもメンテナンスと潤滑が少ない。
プラスチック製ローラコンベヤシステムは、硬質 ABS、PVC、ナイロン製があります。プラスチック製ローラは通常、動作中騒音がほとんどありません。ローラ (プラスチック製と金属製の両方) はゴムで覆われている場合もあり、これによりローラと搬送物との間のトラクションを高めます。
スチールローラーコンベア
スチール製ローラーとステンレス製ローラーは、プラスチック製ローラーよりも強度が高いため、重い物品の取り扱いに適しています。スチールローラーは初期費用が高くなりますが、交換頻度が少ないため、長期的には経済的に優れます。また、スチール製ローラは、プラスチック製ローラコンベヤでは損傷しやすかったり、清掃が困難であったりする過酷な環境 (危険な化学薬品の輸送など)にも適しています 。
ステンレス製ローラは、化学薬品がこぼれたり、食品・飲料や医療製造のように非常に清潔に保たなければならない環境に適しています。通常、スチール製ローラーはプラスチック製よりも頑丈で、耐摩耗性に優れています。
ローラーコンベアのメリット
ローラーコンベヤは物流や製造業で広く使用されています。ローラーコンベヤの利点は次のとおりです:
- 安全衛生体制の向上:ローラコンベヤシステムは、作業員による手作業や力仕事を減らし、工場の安全性を高めます。
- 簡易性:ローラコンベヤは通常、設置も操作も簡単です。
- 高効率:一般的なコンベヤと同様に、ローラコンベヤは工場内での部品の迅速な移動を可能にし、その結果、生産性が向上します。
- 重荷重に対応可能:ローラコンベヤ(特にスチールローラコンベヤ)は堅牢で、重量物の搬送に適しています。
- スムーズで静かな動作:ローラコンベヤの動作音は静かで、近くで作業する人にとって快適です。
- メンテナンスが簡単:他の多くのオートメーションに比べ、ローラコンベヤは比較的メンテナンスが少なくて済みます。
ローラーコンベアの用途
ローラーコンベアシステムは一般的に、作業に合わせて設計されます。コンベヤは通常、特定の場所で動作する必要があり、曲線部、他の機器との結合、または異なるタイプのコンベヤ間の移行が必要になる場合があります。単体のローラコンベヤは、他の多くの機械装置が混在するローラコンベヤよりも設計や設置が容易です。
ローラコンベヤの用途には、空港のセキュリティや手荷物取扱い、自動車製造、食品・飲料製造、倉庫での製品搬送などがあります。ローラーコンベアは、製薬業界でも広く使われています。

ローラーコンベアの未来
ローラーコンベヤの未来は明るく、世界市場は2028年までに20億ドルを超えると予想されています。ローラーの製造に使用される材料は今後数年で変化し、金属ではなく、複合材料やその他の軽量で高強度の材料がより多く使用されるようになります。モーター技術に関しては、駆動ローラーシステムは、CO2 排出量を削減するエネルギー効率の高い設計が採用されるようになるでしょう。また、さまざまな生産要件にローラーシステムを適合させることが容易になるため、モジュラー式コンベアローラーシステムの重要性も高まることが予想されます。
最後に、他の生産システムと同様、ローラーコンベアも、メンテナンスのためのデータを提供するセンサーを追加することで、よりスマートになってきています。また、コンベヤの性能を最適化し、コンベヤシステム内で可能な限り効率的に物品を移動させるために、制御に人工知能が使用されることも増えていきます。