• 発行日 2023年5月18日
    • 最終変更日 2026年3月31日
  • 5 分

LEDの種類を徹底解説!特徴や白熱電球・蛍光灯との違いもご紹介

この記事では、LEDの種類とメリット・デメリットについて紹介します。

Aluminium Capacitors Guide Banner

LEDとは?

LEDはLight Emitting Diodeの略で、電力を流すと発光する素子のことです。発光ダイオードともいい、電気を流すことにより光を発する性質を持つ半導体のことを指します。

LEDの特徴

LEDには次のような特徴があります。

  • 寿命が長く長時間使える
  • 消費電力が少ない
  • 紫外線・赤外線がほぼ含まれない
  • 低温時でもすぐに点灯できる
  • 水銀・鉛などが含まれない

特徴として最も有名なのは、寿命が長く消費電力が少ないことです。加えて紫外線や赤外線がほぼ含まれないことから商品・家具などの退色を防ぐことができ、低温時でもつきにくくなることが少ないため、商業施設や家庭で重宝されています。また、水銀・鉛など環境汚染物質が含まれず地球にも優しい製品です。LEDには以上のように、数々の優れた特徴があります。

LEDの発光色は元素の構成により決まる

LEDにはさまざまな発光色があり、元素の構成により色が決まります。いずれの色のLEDでも、主な元素の構成は次のとおりです。

  • ガリウム
  • 窒素
  • インジウム
  • アルミニウム
  • リン
  • ヒ素

LEDはさまざまな元素の化合物であり、化合物により放出される光の波長は変わります。光の波長が変わることにより、赤・青・緑・桃色などの色に見えるLEDが作られます。

LEDを使用するメリット

それでは、LEDを使用するメリットについて詳しく解説していきます。

LEDを使用するメリット

  • 寿命が長いため交換の手間が少なくなる
  • 衝撃に強く壊れにくい
  • 光熱費・照明購入費削減に効果的
  • 虫が集まりにくく屋外照明として便利
  • 紫外線による退色が軽減される
  • メリハリのある発色が美しく応答性が高い
  • 発熱が少ない

LEDの寿命は一般的に10年とされており、衝撃に強く壊れにくい性質であることから、蛍光灯などと比べると交換の手間が少なくなります。買い替えの回数が少なくなると照明購入費削減につながりますが、さらにLEDは消費電力が少ないため、光熱費も削減できるようになりトータルでランニングコストを抑えられるようになるでしょう。

また、紫外線がほとんど含まれないことから虫が集まりにくく、紫外線による物の退色もほぼありません。さらに発色が美しく応答性にことから、家庭用としてはもちろん、商業施設の屋外照明として最適です。ハイパワー型以外の種類のLEDであれば、電球や蛍光灯と比べて発熱が少ないことから食品を扱う施設にも適しています。

以上のようにLEDには、従来の蛍光灯や電球と比べてさまざまな優れたメリットがあります。

LEDを使用するデメリット

LEDを使用することにはメリットだけではなく、次のようなデメリットもあります。

LEDを使用するデメリット

  • 商品の価格が高め
  • 発光が全方向ではない
  • 熱に弱く使える場所が限られる
  • 重量がある
  • 照明用途ではレンズや反射板などが必要
  • 抵抗・定電流ダイオードなどの部品が必要

LEDは照明購入費と光熱費削減に役立つものの、商品価格自体が高めであるというデメリットがあります。そのため、導入する際のコストは他の種類の照明器具と比べて高めです。また、発光が全方向ではないことから、発光されていない場所にいるときは蛍光灯より暗く感じられる場合もあります。

熱に弱いこともLEDを使用する際のデメリットです。浴室など熱がこもる場所では故障しやすく、そのままでは使用できない場合が多いでしょう。蛍光灯や電球と比べて重量があることもあり、設置したい場所で使いにくいと感じられるかもしれません。

照明用途ではレンズや反射板などの工夫が必要であることや、抵抗・定電流ダイオードなどの部品が必要であることは導入のハードルを高くしています。LEDの使用には、メリットばかりではなく以上のようなデメリットもあります。

LEDの種類

LEDの種類
F8108247-01

赤外線LEDガイド

使う前に、選ぶ前に、これだけは知っておきたい部品の常識。今さら聞けないあんな質問、こんな質問にお答えしています。

LEDを選定する際の単位

単 位
意 味
If順方向電流
Vf順方向電圧
Vr逆方向電圧
Pd許容損出
λpピーク発光波長  ※メーカーにより表現が異なる。
⊿λスペクトル半値幅 ※メーカーにより表現が異なる。
λdドミナント波長  ※メーカーにより表現が異なる。
Iv光度、単位はカンデラcd、若しくは、ルーメン/ステラジアン(lm / sr)
F光束、単位はルーメン(lm)
B輝度、単位はニト(nt) ※n = 1cd / m2

白熱電球・蛍光灯との違い

LEDと白熱電球・蛍光灯との違いは次のとおりです。

LED
白熱電球
蛍光灯
寿命約40,000時間1,000~2,000時間約13,000時間
商品価格700~2,000円100~250円400~800円
消費電力9W54W12W
年間の電気代約700円約4,200円約950円
紫外線含まれない含むわずかに含む

LEDと白熱電球・蛍光灯の違いを比較すると、LEDの寿命の長さと消費電力の少なさが目立ちます。蛍光灯の約3倍、白熱電球と比較すると約40倍も寿命が違うことは大きな違いです。商品価格はLEDが最も高額ですが、昨今では価格帯も抑えられてきており、蛍光灯とほぼ変わらない価格で購入できるようになってきています。

消費電力量の少なさから年間の電気代は顕著に抑えられるため、電気使用量の多い環境でLEDに切り替えると、他の種類の照明器具との違いが大きく実感できるでしょう。照明器具としての構造の違いによる含有される紫外線の量や、耐衝撃性も違いのひとつ。総合的にLEDは、白熱電球・蛍光灯よりわずかに高価であるものの、使い勝手が良く丈夫な照明器具と言えるでしょう。

F8850765-01

LEDドライバガイド

使う前に、選ぶ前に、これだけは知っておきたい部品の常識。今さら聞けないあんな質問、こんな質問にお答えしています。

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。