- 発行日 2023年10月24日
- 最終変更日 2026年4月28日
- 5 分
n型半導体ガイド
n型半導体(n-type semiconductor)とは、半導体の種別の一つで、その電荷の運搬媒体(キャリア)として自由電子を使うものです。当記事では、n型半導体の構造や特徴について解説していきます。

n型半導体とは
n型半導体(n-type semiconductor)は、半導体材料の一種で、電子の伝導が主要な特徴です。
このタイプの半導体は、電子が自由に移動できるように設計されており、電子が電流を担う主要な担い手となります。n型半導体は、多くの電子デバイスで使用され、半導体技術の基礎を形成しています。
また、n型半導体をはじめとした半導体の種類についてはこちらをご覧ください。
n型半導体の構造
n型半導体の基本構造は以下の要素で構成されています。
半導体基板
n型半導体は、通常、シリコン(Si)などの半導体材料を基板として使用します。この基板は、n型半導体の成長や製造プロセスの基盤となります。
不純物ドープ
n型半導体の構造において重要な要素は、不純物によるドープ(添加)です。不純物は、半導体材料に微量添加され、電子の特性を変更します。n型半導体には、元素リン(P)やアンチモン(Sb)などのペンタバレント元素が使用され、これらの不純物は電子を供給し、電子伝導を増強します。
電子伝導
n型半導体は、ドープされた不純物によって電子が追加され、これらの電子が自由に移動できる状態を持ちます。これにより、n型半導体は電子伝導体として機能し、電子の移動をサポートします。
n型半導体の特徴
n型半導体の主要な特徴は次のとおりです。
電子伝導
n型半導体は電子伝導体であるため、電子が電流を担う主要な担い手です。電子は自由に移動でき、電流を形成するため、電子デバイスにおいて主要な材料として使用されます。
ドープによる制御
n型半導体の伝導特性は、不純物の種類や濃度によって調整できます。ドープされた不純物は電子を供給し、伝導率を向上させます。このため、n型半導体は多くのアプリケーションに適用できます。
PN接合
n型半導体は、p型半導体と接合されることがあります。このpn接合は、半導体デバイスにおいて重要な要素で、電子と正孔(p型半導体における電子の欠けた領域)の再結合を通じて電流の制御を行います。
pn接合は、トランジスタやダイオードなどの電子デバイスにおいて利用され、デバイスの動作を制御します。
pn接合の主な特徴と役割は以下の通りです。
電流制御
pn接合は、電子と正孔の再結合によって電流を制御します。n型半導体領域に存在する自由電子と、p型半導体領域に存在する正孔が再結合することで、電子が正孔に吸収され、電流の流れが阻止されます。
この状態は「順方向バイアス」または「フォワードバイアス」と呼ばれ、電流が通る状態です。
遮断効果
逆に、pn接合に逆方向の電圧を印加すると、電子と正孔の再結合が防がれ、電流の流れが遮断されます。この状態は「逆方向バイアス」または「リバースバイアス」と呼ばれ、ダイオードなどの整流効果を持つデバイスにおいて、電流の逆流を防ぐ役割を果たします。
スイッチング効果
pn接合は、順方向バイアスと逆方向バイアスの切り替えによって、デバイスのスイッチング動作を可能にします。トランジスタなどの電子デバイスでは、このスイッチング効果を利用して信号の増幅や制御を行います。
正確なスイッチングにより、デジタル回路やアナログ回路の動作を制御し、多くの電子機器において信号処理が実現されます。
整流作用
n型半導体は、整流作用においても重要な役割を果たします。整流作用は、交流電源から直流電源への変換を可能にします。
n型半導体は電子伝導体として動作するため、電子の流れは一方向に制御され、交流電源から整流された直流電源を供給します。この特性は、電源回路や整流回路で使用され、多くの電子機器で直流電源の供給に貢献しています。
n型半導体のまとめ
n型半導体は、電子の伝導が主要な特徴であり、電子デバイスにおいて重要な材料です。ドープによって電子伝導を制御し、pn接合を形成して電流の制御を行うことで、多くの電子デバイスで利用されています。
n型半導体は、スマートフォン、コンピュータ、電源供給装置、光通信機器、自動車制御システム、エネルギー変換装置など、広範なアプリケーションにおいて電子の動作と制御を支えています。
また、n型半導体は、ドープの種類や濃度を調整することで、さまざまな電子特性を実現できます。この柔軟性は、電子デバイスの設計と性能向上に貢献しており、現代のテクノロジーに欠かせない要素となっています。今後も、n型半導体の研究と開発は進行し、新たなアプリケーション領域での活用が期待されます。電子技術の進化とともに、n型半導体はより高性能で効率的なデバイスの実現に向けて進化し続けるでしょう。
その結果、私たちの日常生活や産業の多くの分野で、より便益をもたらす役割を果たすことが期待されています。