• 発行日 2023年11月1日
    • 最終変更日 2025年4月17日
  • 5 分

オーム・メーターは何に使うのか?

このガイドでは、オーム計の読み方や校正方法を説明し、さまざまな種類を紹介します。

 Ohmmeters Banner

テクニカルサポートエンジニア、Mithun Subbaroybhatのレビュー (2022年10月)

オームメーターは非常に便利な計測器で、電気抵抗を測定するために使用されます。では、抵抗は何で測るのでしょうか?抵抗の単位は、ドイツの科学者ゲオルク・シモン・オームにちなんで名づけられました。オームにはギリシャ文字のΩ(オメガ)が割り当てられています。

今日、抵抗測定器やオームメーターには多くの種類があり、その用途もさまざまです。その一端にマイクロオームメーターがあり、もう一端に絶縁抵抗器とも呼ばれるメガオームメーターがあります。マイクロオームメーターは、マイクロオーム(マイクロオームはオームの100万分の1)以下の極めて低い抵抗値を測定することができます。メガオームメーターは、テラオーム(テラオームは100万分の1オーム)以上の極めて高い抵抗値を測定します。また、用途に応じてアナログ・オーム・メーターやデジタル・オーム・メーターもあります。

オームメーターはその多様性から、さまざまな目的に有用であり、次のようなさまざまな用途や産業で使用されています。

  • インスツルメンテーションにおけるシャントの調整とテスト
  • 開閉器、コネクタ、リレーの接触抵抗試験
  • トランス、コイル抵抗、ターミナル・ボンディングのテスト
  • 溶接継手の完全性のチェック
  • 工業用および家庭用電気配線のチェック
  • ヒューズとサーキットブレーカーの抵抗試験
  • アースボンディングのチェック
  • バッテリー内部抵抗のテスト
  • 電子部品試験
  • プリント基板の故障診断

最近のオームメーターは持ち運びができるため、必要に応じて比較的簡単に現場に持ち出すことができます。データを保存できるものもあり、USBスティックに情報を保存してコンピューターに転送し、さらに分析することができます。

オーム計の仕組み

極端に低い抵抗値を測定する可能性があるため、標準的な2プローブ・ワイヤー・テスト方法では不十分です。多くの場合、4線式テスト・プローブシステムが採用されています。これらはケルビン測定法で動作します。

被試験抵抗(R Test)に既知の電流を流す。その後、2つのクリップまたは4線式テストプローブを用いて、被測定抵抗の両側の同じ2点で電圧を測定する。オームの法則では、電圧の単位を電流の単位で割ると、抵抗の単位に等しくなる(V/I = R)。従って、テスト抵抗を横切る電圧を測定し、その値を印加された注入電流で割ると、抵抗の値が得られます。ほとんどのメーターは、測定される抵抗に最適な注入テスト電流を選択する機能を備えています。

オームメーターの回路図

人気のマイクロメータ製品

Y2247770-01

Keysight Technologies マイクロオームメータ 10 MO 低抵抗 34420A

製品を見る

オーム計の使い方

例えば、大電流トランスの端子ポイントの完全性をテストしたいとします。この場合、高い値の試験電流を選択することができます。高電流は、通過する電流による温度と抵抗の増加により、端子結合の弱点を示す可能性があります。

低い試験電流を選択できる例として、プリント基板(PCB)上の短絡を見つけるためにメーターを使用したい場合があります。PCB上の小さなトラックは大電流に耐えられないので、この場合はトラックを損傷しないように低電流を選択できます。低電圧なので、オンボードコンポーネントを損傷するリスクはない。このメーターは、非常に低い抵抗値を読み取ることができるため、PCBトラック間の短絡を突き止めるために効果的に使用することができます。プローブを短絡回路に近づけると、抵抗値の低下が見られます。この例では、高いテスト電流を使用することによる熱効果は望ましくない。

メーターによっては、テスト電流を供給するいくつかのモードがあります。主な原理は、注入電流値が選択されている間、静的DC電圧を印加することです。これらのメーターは、ほとんどの用途で十分です。しかし、用途によっては試験継手の熱加熱を望まない場合があります。パルス電流を注入することにより、試験片のウォームアップを最小限に抑えるメーターもあります。電流は短いバーストで印加されるため、試験片の熱加熱はあまり問題になりません。

マイクロオームメーター

マイクロオームメーター

マイクロオームメーターは、ミリオームメーターよりも精度が高く、より特殊な傾向があります。0.1マイクロオームの分解能を持つことが多いです。マイクロオームメーターが使用される用途には、以下のようなものがあります。

  • DC電気モーターと発電機
  • スイッチおよびコンタクトブレーカー
  • トランスフォーマー
  • ケーブル
  • バッテリーシステム
  • 航空機
  • 電子部品
  • ボンドおよび溶接試験

オーム・メーターの校正は、専門機器が必要なため、専門の校正サービスによって実施されます。校正サービスで使用されるマイクロ・オーム・メーター校正器は、マイクロ・オームから数オームまでのテスト・ポイントのマトリックスを持っています。被校正機器の精度は、被校正オーム・メーターのテスト・プローブを校正器の校正されラベルが貼られた接続スタッドに接続することによってチェックされ、校正されます。多くの場合、これらの校正器は、絶対精度を保証するために特定の温度と湿度に保つ必要があります。

マイクロオームメーター

低抵抗をテストできるオーム・メーターは、一般にダクターとして知られています。ダクター・テスターには、マイクロ、メガ、ミリ・オームメーター、またはデジタル低抵抗オームメーターがあります。

低抵抗オームメーター

低抵抗オームメーター

低抵抗オームメーターとして分類されるには、通常1オーム以下を測定できる必要があります。これらのメーターの多くは、4線式ケルビン・システムを採用しています。非常に便利で、以下のような多くの産業で使用されています。

  • ラボと研究
  • 製造と生産
  • 配電
  • レール
  • 航空

電子部品測定器 関連商品

Y2325579-01

ESDテスタ

表面抵抗レベルを監視して静電放電を測定し、安全のために許容範囲内であるかどうかを判断します。

製品を見る

F7648690-01

LCRメータアクセサリ

測定する内容が小型コンポーネントの抵抗かマシン全体のインダクタンスかにかかわらず、このプロセスをよりシンプルで、用途に合ったものにします。

製品を見る

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。