- 発行日 2025年4月24日
- 最終変更日 2025年4月24日
- 5 分
マイクロスイッチガイド
コンパクトで信頼性の高いマイクロスイッチは、業務用途や家庭で広く使用されています。この記事では、マイクロスイッチとは何か、機能や配線とテスト方法、用途について紹介します。
マイクロスイッチは日常生活のいたるところで使われています。エアコン、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジなどの民生機器や、エレベーターのボタン、ドアロックなどに使われています。また、ロボット工学の分野でも、動きを制御するために使用されています。
この記事では、マイクロスイッチとは何か、どのように機能するのか、種類や用途について紹介します。
マイクロスイッチとは?
マイクロスイッチは、長時間(特定の負荷下では数千万サイクル)動作するように設計された、小型で高感度、素早く操作でき、信頼性の高いスイッチです。マイクロスイッチは通常、押されたときに「カチッ」というフィードバック音を発し、トリガに大きな力を必要としません。
マイクロスイッチは電気機械装置です。 最も単純なマイクロスイッチは、バネ付きのレバーを動かすことで「オン」と「オフ」を切り替えます。外力が加わると、レバーはスイッチの中心から「オン」または「オフ」のいずれかの位置に移動します。 最初のマイクロスイッチは1930年代に米国で開発されました。
マイクロスイッチの機能
マイクロスイッチは何をするのですか?簡単に言えば、マイクロスイッチは回路内の電流の流れを接続または遮断します。このため、マイクロスイッチはオン/オフスイッチとしてよく使用されます。
マイクロスイッチの仕組み
マイクロスイッチは通常、アクチュエーター、電気接点、バネ付きレバーを備えています。アクチュエータが押されたり、力が加わったりすると、レバーが動き、電気接点を開閉して電流を通したり遮断したりします。
マイクロスイッチには通常、ノーマルクローズ(NC)、ノーマルオープン(NO)、コモン(C)の3つのピンがあります。通常の状態では、アクチュエータは押されていません。アクチュエータが押されると、ノーマルオープンピンはコモンピンに接続されます。
マイクロスイッチの種類
マイクロスイッチには様々なタイプがあります。 ピンプランジャー、スプリングショートプランジャー、スプリングピンプランジャー、パネルマウントマイクロスイッチ、リーフレバー、ローラーリーフスプリング、回転操作式マイクロスイッチなどがあります。マイクロスイッチの中には、過酷な条件下で動作する密閉型もあります。 また、ヘビーデューティ用途や高温環境用に設計されたものもあります。
スナップアクションスイッチとは?
スナップアクションスイッチは、アクチュエーターが押されると押し下げられ、接点が瞬時に反対の状態にスナップするポイントに達するメカニズムを持っています。スイッチがオンとオフの間を行き来するように「いじる」方法はありません。
マイクロスイッチの選び方
マイクロスイッチの選択には、様々な要素を考慮する必要があります。それらには以下が含まれます:
- 回路がACかDCか、電圧と電流レベル: 過負荷のマイクロスイッチは故障する可能性があります。電子設計ではエネルギー消費を削減することが望まれているため、低電流で動作するマイクロスイッチを指定する必要がある場合があります。
- マイクロスイッチの寿命: 一部のマイクロスイッチは、故障するまでに何サイクルも使用できるように設計されています。またグラスファイバ、ゴム、ニトリル、スチール、亜鉛など、特定の材料を使用することで、耐久性を向上させることができます。
- マイクロスイッチのサイズ: マイクロスイッチには、ミニチュアやサブミニチュアを含む様々な形状とサイズがあります。サイズは、マイクロスイッチが扱える電流量に影響し、大電流の用途では、より大きなマイクロスイッチが必要です。
- 動作環境: スイッチを指定する際に動作環境も考慮する必要があります。例えば、湿度、腐食性、または水にさらされる場合、特別な設計が必要になります。
マイクロスイッチのテスト方法
安全が第一です。テストする前に、メガネや手袋などの適切な保護具を着用し、絶縁工具を手元に用意し、電源を切っていることを確認してください。電圧テスターを使って無電圧であることを確認します。電圧テスターで確認するまで、回路が無電圧であると思い込まないでください。
新しく配線したスイッチをテストする最良の方法の1つは、マルチメータの導通テストモードを使用します。マイクロスイッチをテストする前に、マルチメータのプローブに触れて、このモードが機能していることを確認できます。これは回路が完全であることを示しています。
次のステップは、テストが正確であることを確認するために、スイッチを切り離して隔離します。最後に、マルチメータのプローブを適切な端子(通常はコモンとノーマルオープン)に接続します。スイッチがオンで正常に動作していれば、アクチュエータが押されたときにマルチメーターが反応するはずです。
スイッチが動作しない場合、マイクロスイッチの位置またはマイクロスイッチの配線を変更する必要があります。マイクロスイッチの配線図には、正しい記号を使用する必要があります。
マイクロスイッチの用途
様々なタイプのマイクロスイッチ・検出器スイッチが幅広い用途で使用されています。
マイクロスイッチは、電気部品、センサー、照明、アラームを制御するために使用されています。火災報知器や非常停止システム、ドアの施錠・解錠、暖房・換気・空調用途等にも使用されています。ロボット工学では、マイクロスイッチはロボットの動きを助けます。自動車産業では、ブレーキペダルを踏むとトランスミッションを正しいギアに入れるため、ドアのロックシステムにも使われています。 家庭用機器では、電子レンジの制御パネル、洗濯機のスイッチ、ドアの開閉検知などに使われています。
スイッチをお探しですか?RSでは、様々なプッシュボタンスイッチや関連した部品を取り揃えています。用途に応じて必要な製品をご覧ください。