LEDドライバIC
LEDドライバICとは?
LEDドライバICは、LEDの電流と電圧を制御するために使用される回路です。LEDドライバICは回路の電流と電圧を監視し、LEDに適切な電流を供給することで、LEDの発光を制御します。
LEDドライバICの機能
-
電流アキュラシーの向上
: LEDドライバICは、LEDに流れる電流をモニターしながら、一定の電流を供給するように調整できます。これにより、高い精度で電流を制御し、温度や電源電圧による輝度の変動を最小限に抑えることができます。
-
高効率化
: DC/DCタイプのLEDドライバICは、電流を調整し一定に保つことができます。これにより、トランジスタや抵抗を使用した回路に比べてエネルギーの熱損失を抑えることができます。
LEDドライバICの用途
LEDドライバICは、さまざまなLED製品で広く使用されています。例えば、懐中電灯、産業用や車載用の照明、計測器、LED街路灯などがあります。LEDドライバICは、LEDの効率的な動作と長寿命化に貢献しています。