高周波測定用アクセサリ編


技術情報   >   テック君の豆知識   >   高周波測定用アクセサリ編


高周波測定用アクセサリ編

アジレント・テクノロジー株式会社に聞く!高周波測定用アクセサリ編

使う前に、選ぶ前に、これだけは知っておきたい部品のジョーシキ。
今さら聞けない あんな質問、こんな疑問を、RSが代わりに伺ってきました。

取材協力:アジレント・テクノロジー株式会社 様

取扱い製品情報 [PR]

Dont disturb
RF測定の特徴

高周波測定は低周波の測定と何が違うのでしょうか

高周波と低周波の測定を比べると、低周波ではオシロスコープに代表される時間領域での評価が主であるのに対して、高周波ではスペクトラムアナライザのように周波数領域で評価することが多いといったこともありますが、最も大きな違いは、「インピーダンス」にあると言えるでしょう。多くの低周波回路では<図1>のように低インピーダンス信号源からの信号をハイインピーダンスの回路や機器に入力するなど系のインピーダンスは非整合で、測定器は入力をハイインピーダンス(高入力抵抗・小入力容量)にして接続の影響を小さくします(電流測定ではこの逆)。これに対して、ほとんどの高周波回路は信号源、伝送路(ケーブル)、負荷の全てのインピーダンスを統一し、系全体がインピーダンス整合されています。したがって、シグナルジェネレータ(以下 SG)やスペクトラムアナライザ(以下 スペアナ)、ネットワークアナライザなど測定器の入出力も50Ωなどに統一し、測定器を接続してもインピーダンスの整合状態が乱れないようにする点で低周波とは異なります。

図1:低周波/直流測定と高周波測定の違い

図1:低周波/直流測定と高周波測定の違い

相手に合わせる
アダプタとATT

インピーダンスが合うものを使えば良いんですよね

インピーダンスが合致したものを使うのは大前提ですが、例えば、測定対象はSMAコネクタ、測定器入力はNコネクタになっているなど、そのままでは接続できないこともあります。そうした場合には[変換用アダプタ]を利用します。また、アンプの出力のようなレベルの大きな信号を測定する場合には[アッテネータ(減衰器)]を介してレベルを測定器の入力条件に合致させます。アッテネータには減衰量が固定のもの(アッテネータパッド)と可変式のものがあります。どちらも特性インピーダンスや周波数特性、耐電力などを満たす必要があるのはもちろんですが、可変式のものは設定の再現性が良いものを選択するのもポイントです。

なお、アダプタやアッテネータに限らず同軸コネクタを有する測定器や補助具類を使用する場合には、接続部分に変形や損傷が無いことを必ず確認してください。変形や損傷があるとインピーダンスに乱れを生じます。例えばスペクトラムアナライザによる測定では、不整合の有無は結果からは判別できないので事前の目視チェックは重要です。

図2:固定アッテネータ(左)と可変アッテネータ(右)

図2:固定アッテネータ(左)と可変アッテネータ(右)

合成と分配
デバイダとスプリッタ

聞き慣れない名前の補助具が多くて混乱しています

例えば、RFアンプの2信号特性を測定するときは2台のSGを使用し[デバイダ]で信号を合成(加算)したものをアンプに加えます。いっぽう、アンプの出力を2系統に分けたい場合などには[スプリッタ]を使います。どちらも内部に抵抗が組み込まれた3ポートの補助具で外観からは見分けが付きにくいのですが、内部回路は異なります。パワーデバイダには16.7Ωの抵抗が3個入っており、各ポートから見た条件は同じです。いっぽう、スプリッタは内部に50Ωの抵抗が2本入っていて、3個あるポートのうちのひとつは抵抗の接続点から直接引き出されています。こうすることで合成・分配の際に各ポートを見込んだインピーダンスが50Ωとなり整合が得られます。<図3>を参考にして確認してみてください。特にデバイダという名前から来る意味と信号の合成という用途は取り違えやすいかもしれません。ちなみに、どちらもポート間の理論損失は6dBです。

図3:デバイダとスプリッタ

図3:デバイダとスプリッタ
図3:デバイダとスプリッタ

経路の切り換え
スイッチのロスとアイソレーション

ケーブルのつなぎ換えとかも神経を使います

<図4>はデュアルバンド携帯電話用アンプの測定例です。マニュアルでのつなぎ換えも不可能ではありませんが、この例では高周波測定用の[スイッチ]で切り換えを自動化し、作業の効率アップと同時に測定の信頼性を確保しています。スイッチは複数の部品のテストなどでもよく使われるほか、測定器にスイッチが取り込まれているものもあります。高周波スイッチでは、耐電力やオン状態での導通損失などの他にオフ状態でのアイソレーションもポイントです。アイソレーションは切ったはずの信号の一部が漏れてつながる量を意味します。漏れの大きさは切り離された端子の終端状態で大きく変わりますので、スイッチの特性を活かすためには切断時にも整合がとれる回路構成にするといった工夫が大切です。なお、測定用の高周波スイッチには機械接点式のものとPINダイオードやFETを使った半導体式のものがあります。機械式はアイソレーションが良好<図5>、半導体式は速度が速い、寿命が長いなど、それぞれにメリットがあるので使い分けるのが賢い方法です。

図4:スイッチを使った高周波測定の例

図4:スイッチを使った高周波測定の例

図5:測定用高周波スイッチの外観とアイソレーション特性例

図5:測定用高周波スイッチの外観とアイソレーション特性例
図5:測定用高周波スイッチの外観とアイソレーション特性例

行きと帰り
方向性結合器とブリッジ

他に高周波特有な補助具とかありますか

高周波測定用の補助具としてはこれまで挙げたものの他に[ディテクタ]、[ダミーロード(終端器)]、[パワーリミッタ]などがあります。ネットワークアナライザなどでは機器専用のアクセサリや校正キットが用意されており、測定に際しては指定されたものを使います、他に敢えて挙げるとすれば、[方向性結合器(Directional Coupler)]と[ブリッジ]でしょう<図6>。両者は給電線などに挿入して信号の一部を別に取り出す時などに使います。方向性結合器の名のとおり進行波と反射波を分離して取り出せるため、アンテナなどの反射・定在波比(VSWR)測定やパワーのモニタなどに便利です。ただし、検出特性は周波数に依存するため、使用に当たっては、伝送損失や結合係数(出力に検出される割合)、自身のSWRなどの他に、周波数範囲とアイソレーション(進行波と反射波を分離度合)が目的に合致するものを選択してください。

図6:方向性結合器(左)とブリッジ(右)

図6:方向性結合器(左)とブリッジ(右)

取扱い製品情報 [PR]