ワニ口クリップガイド
ワニ口クリップの種類は?その用途や種類をご紹介します。
![Crocodile Clips Banner](https://uk.rs-online.com/euro/img/general/task-request/20175/crocodile_clips_980x180px.jpg)
ワニ口クリップとは?
ワニ口クリップは、バネ式のアタッチメントで、鋸歯状のエッジと小さな歯が特徴です。一般的に鉄や銅でできており、ワニ口クリップ、プライヤークリップ、バッテリークランプとも呼ばれます。
ワニ口クリップは、主に産業界や研究室などで、一時的、実験的な電気的接続を行うために使用されます。例えば、2本の電線の間や、リード線と装置の陽極や陰極(電流の入り口と出口)の間などです。
また、教育現場では、電池や電球、回路の機能を示すために、ワニ口クリップがよく使われています。また、ガレージやカーメンテナンスでは、充電器やジャンプリード、溶接作業などで、余分な熱を吸収するために大きめのワニ口クリップがよく使われます。
ワニ口クリップは、衣服にバッジや入館証をつけたり、接着剤やハンダを塗る前に模型を組み立てたり、歯科用ビブスを固定したりと、電気接続以外に使われるケースもあります。その他にも、模型の吊り下げやテントのロープの取り付けなど、さまざまな用途に使用されています。
ワニ口クリップの使用方法
ワニ口クリップを純粋に2つのものを固定するクランプとして使うのであれば、操作は簡単です。しかし、電気的な接続に使用する場合は、注意が必要です。以下のガイドラインに従って、ワニ口クリップでバッテリーなどの電気機器に配線を接続し、接続をテストをしてみましょう。
-
まず、すべての電気製品が電源から切り離されていることを確認します。
-
ワイヤーストリッパーを使って、配線の端にあるプラスチック絶縁体を取り除きます。軽くつまむだけで、被覆が切れ、簡単に剥がすことができます。
-
配線の端をクリップの裏側の穴に通し、固定用のネジがある場合はそれに巻きつけてから締め付けます。ネジがない場合は、適切な圧着工具を使用して配線を圧着して固定する必要があるかもしれません。または、金属の羽がある場合は、ペンチで曲げて配線を固定することもできます。
-
ハンダ付け。加熱したはんだごての先をロール状にしたものに当てて、溶けたはんだの小さなパッチを作り、ワニ口クリップとワイヤーの接続部分に溶けたはんだを付けて、冷ましてください。はんだ付けは高温になるので、注意して行ってください。
-
これでクリップとワイヤーがしっかり接続されました。背面をつまんでジョーを開き、これをバッテリーや電気機器に取り付けます。
-
電圧インジケータ等を適用して、電流が正しく流れているかどうかをテストし、確認します。
ワニ口クリップの種類
下の表は、ワニ口クリップの種類とその代表的な用途を示したものです。
|
ワニ口クリップタイプ |
ワニ口クリップタイプの用途 |
電気接続に使用-絶縁体がユーザーを保護する |
||
電気接続に使用 - プラスチックシェルが強固な絶縁を実現 |
||
サイズの大きいワニ口クリップ |
発電機、充電器、溶接機など、大電流または重工業の機器を使用する作業で使用 |
|
マイクロワニ口クリップ |
テストメーターのクリップ、電気機器のアース、バッテリーの接続など、さまざまな精密作業に適しています。 |
ワニ口クリップのブランド
RS Componentsでは、さまざまなブランドの中から、お客様のご要望に合った理想的な製品を簡単に見つけることができます。以下は、代表的なワニ口クリップのブランドです。
人気ブランド
ワニ口クリップ 絶縁材料
ワニ口クリップの製造には、さまざまな種類の絶縁材料が使用されています。一般的な絶縁材料には、以下のようなものがあります。
|
絶縁特性 |
アセテートは信頼性の高い絶縁材料です |
|
汎用性、安全性、親和性に優れた絶縁材料です。 |
|
高い絶縁性を実現 |
|
高い絶縁性と低価格 |
|
完全絶縁とプラグとの互換性を実現 |
|
剛性の高い接続が必要な場合に最適です。 |
|
ポリプロピレンは高強度な断熱材です |
|
ポリスチレンは広く使われている適応性の高い断熱材です |
|
ポリ塩化ビニルは、汎用性の高い絶縁材料として広く使用されている |
|
伝統的なゴムは、耐久性と信頼性の高い絶縁材料である |
|
柔軟性、親和性、耐高温性に優れたシリコーン |
|
丈夫で耐久性のある断熱材で、ハンドルに最適です。 |
|
熱可塑性エラストマーは、絶縁性に優れた汎用性の高い素材です。 |
よくあるご質問
ワニ口クリップの素材は何が使われていますか?
ワニ口クリップの素材は様々ですが、銅とその他金属が一般的です。金属には様々な種類があり、以下のようなメリットがあります。
-
ステンレスは丈夫で腐食しにくいが、はんだ付けが難しい場合がある
-
ニッケルメッキ鋼は耐食性に優れ、工業用ワニ口クリップに広く使用されています。
-
金メッキ鋼は、高い導電性が必要なクリップに最適ですが、他の鋼種に比べ摩耗しやすいという欠点があります。
一方、電気抵抗を低くすることが求められるクリップには一般的に銅が使われています。整備士が自動車の整備や修理に使うワニ口クリップは、通常、絶縁銅で作られています。
ワニ口クリップとアリゲータークリップの違いは何ですか?
ワニ口クリップとアリゲータークリップの間に実質的な違いはありません。原則として、国内では「ワニ口・クリップ」という言葉が広く使われているのに対し、米国では「アリゲーター・クリップ」の方が広く使われていますが、この2つの言葉は通常同じように使われます。