遠心ファンガイド | RS

遠心ファンガイド

遠心ファンの用途や仕組み、種類や特徴について解説しています。

Centrifugal Fans Banner

遠心ファンとは?

遠心ファンは、冷却や換気などのために高圧の空気を送り出す、ドラム型の装置です。

通称ブロワとして知られる遠心ファンは、その信頼性、適応性、低騒音のために注目されています。気体や空気を動かすために使用することができ、過酷な産業環境においても、ほとんどメンテナンスや清掃を必要とせず、十分な耐久性を持っています。

遠心ファンの用途

遠心ファンは、多くの機器で中心的な部品として使われています。ブロワの用途は以下の通りです。

  • 暖房、換気、冷房(HVAC)、建物の換気システム

  • 粉塵・ガス用換気扇

  • 空調システム

  • 空気ろ過および汚染防止装置

  • 産業用コンベア

  • 大容量乾燥機(業務用洗車機など)

  • 流動層曝気装置(水やその他の流体に酸素を供給する装置、下水曝気など)

  • バックフラッシング(セルフクリーニング)フィルター

  • ガスブースター(高圧ガスを移動させたり、ガス圧を高めたりするためのもの)

  • 車両用エンジン

  • 工業炉

など、また身近な場所でも遠心ファンが使われています。

  • ヘアードライヤー

  • 掃除機

  • 家庭用換気扇(キッチン、バスルーム用)

  • コンピュータ冷却ファン

  • ルーフベンチレーター

遠心ファンのしくみ

遠心式送風機の動作原理は比較的単純です。遠心力は、物体が回転点を中心に移動するときに生じる力です。

結果として、その回転エネルギーが空気やガスに伝わります。つまり、インペラーはローター(システムにエネルギーを導入する回転部品)の機能を有しています。ローターの反対はタービンで、機械からエネルギーを取り出して別の場所で使用するための装置です。

Centrifugal Fan Diagram

遠心ファン構造図

遠心送風機の基本設計、インペラ翼が中心的な役割を担っていることがわかる。

ドラム状のケーシングの中で、放射状に曲がった羽根が一定速度で回転している。この羽根を「インペラ」と呼ぶ。空気やガスはホイールの軸に沿ってファンに入り、羽根車の遠心力によって加速されてダクトやチューブから押し出され、入口に対して斜めに出て行く。

遠心ファンの種類

産業用・家庭用ファンような遠心ファンには、様々なデザインがあります。

最も基本的な違いは、単段ファンと多段モデルでしょう。シングルステージ・ファンは1組のインペラのみを搭載し、安定した固定気流を得るのに理想的なモデルです。対照的に、多段ファンは2つ以上のインペラホイールを含み、より複雑な用途のための可変気流を生成することができます。

換気扇は通常、天井や壁面に設置され、アップブラスト型とダウンブラスト型がある。アップブラスト型は、レストランの厨房や工場、研究所など、特定の場所からガスや煙、大気汚染物質を排出するために使用されるのが一般的です。一方、ダウンブラスト型は、冷却を目的として空気を吸い込むために使用されます。

遠心ファンを選ぶ際には、以下の点を考慮してください。

  • 圧力要件

  • 必要な風量

  • ファンが動作する場所の温度 - 暖かい場所では、より強力なファンが必要になる場合があります。

  • 操作場所の標高

  • ファンが動作する環境の種類。流入する空気は清浄か、汚染されているか、乾燥しているか、湿っているか?

遠心ファンの回転数は、1分間あたりの回転数(rpm)で表され、幅広い製品が用意されています。一般的な回転数は780rpmから始まり、最高で40,000rpmに達します。高速回転のファンは、要求の厳しい産業環境においてより強力な気流を作り出します。

その他、送風機の種類は以下の通りです。

後方湾曲型遠心ファン

羽根車の回転方向と反対方向に羽根が曲がっているのが特徴です。ブレードの形状は一般的に翼型であるが、小型のファンではストレートである場合もある。後方湾曲ファンは通常、他の送風機よりも高速で運転されるため、通常、ケーシングが重くなる。高圧力出力が必要な用途に最適である。この設計は、全体的なエネルギー効率が高いとう特長があります。

Backward Curved Centrifugal Fans

前方湾曲型遠心ファン

これに対し、前方湾曲翼は、ファンホイールの回転と同じ方向に角度をつけている。このため、後方湾曲型よりも騒音は小さくなりますが、その結果、気流は低圧となります。また、このデザインは空気中の粒子に対してより敏感である。前方湾曲ファンは、一般的に空気ろ過システムにのみ使用されます。Forward Curved Centrifugal Fans

インライン遠心ファン

軸流ファンの小型化と遠心ファンの高性能化・高効率化を実現したインライン型遠心ファン。高圧力よりも小型であることが重要な空調設備やその他の産業用アプリケーションに広く使用されています。

Inline Centrifugal Fan

遠心ファン効率

異なる設計のファンの相対的な性能は、空気やガスの流量の出力と、それらが動作するために消費する電力を比較することによって評価されます。この比率は、静的効率または機械的効率の評価と呼ばれています。一方、パスカル定格は、特定のファンの圧力出力を測定するものです。

遠心ファンは一定の気流を作り出し、通常、高い静的効率を持ちます。

遠心ファン vs 軸流ファン

遠心ファンは、広く普及している軸流ファンとは設計が異なります。遠心ファンは、インペラと呼ばれるブレードの回転ホイールを中心に、流入する空気や気体を円運動に引きずり込む仕組みになっている。そして、回転によって生じる遠心力によって、ファンから押し出されます。空気の流れは、ファンから出るときと入るときの両方向に変化します。基本的に、遠心ファンはファンの吸気口に対して直角に空気を吸い込みます。このため、軸流ファンよりも高圧の風を作り出すことができます。

それに対して軸流ファンは、空気力学的揚力の原理、つまり、方向付けられた気流によって生じる上昇運動を基本としています。軸流ファンのブレードは、飛行機の翼のような形状をしており、中心軸と平行に空気を送り込み、押し出すことで揚力を発生させる。これにより、大量かつ低圧の空気の流れを作り出す。

軸流ファンは消費電力は少ないが、遠心ファンよりも可変な気流を発生させることができます。

関連ガイド